• Captação e Irrigação
  • Automação
  • Fornecimento de Energia
  • Tintas
  • Conforto Animal
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Agronegócio - Captação e Irrigação

Captação e Irrigação. ­Automação e uso de alternadores no sistema de captação de água.

Indispensável para a produção no agronegócio, o uso da água deve ser otimizado para se obter a melhoria da qualidade do produto, a produção na entressafra, o uso mais intensivo da terra e a redução do risco do investimento feito na atividade agrícola.

Buscando o máximo rendimento da cultura e o melhor retorno econômico, a WEG oferece alternadores para serem acoplados ao grupo gerador à diesel que alimenta as bombas de captação e os motores de tração, bem como bombas de adubação e todo o sistema elétrico. Estes alternadores quando acoplados aos motores à diesel ou à gás (estacionários) são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica para alimentar toda a potência do sistema de captação de água e também do pivô de irrigação. Os alternadores WEG são construídos seguindo normas nacionais e internacionais, atendendo aos principais critérios e exigências da aplicação.

Para o sistema de irrigação, a solução mais indicada é a utilização de partidas suaves ou variadores de velocidade. Com a solução WEG é possível obter altos índices de produtividade e eficiência energética, trazendo ainda mais resultados para o agronegócio.

Veja outros cases

Veja outros cases

Case Cocari Case Armazenagem de Grãos

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o Agronegócio

WEG impulsiona autonomia energética no agronegócio com solução BESS integrada à geração solar

WEG impulsiona autonomia energética no agronegócio com solução BESS integrada à geração solar

Sistema de armazenamento de energia em baterias garante continuidade operacional, reduz custos com energia e amplia o aproveitamento da geração fotovoltaica em granja de ovos férteis no Paraná

WEG fortalece sua presença na Turquia com controle inteligente de velocidade de ventiladores para a fabricação de equipamentos agrícolas

WEG fortalece sua presença na Turquia com controle inteligente de velocidade de ventiladores para a fabricação de equipamentos agrícolas

A tecnologia avançada de inversores melhora a eficiência da ventilação, reduz custos operacionais e apoia processos industriais mais inteligentes

WEG e Grupo Ceolin impulsionam a irrigação inteligente com soluções IoT e monitoramento remoto

WEG e Grupo Ceolin impulsionam a irrigação inteligente com soluções IoT e monitoramento remoto

A digitalização das operações agrícolas otimiza o uso da água, amplia a eficiência dos sistemas de bombeamento e garante conformidade com novas exigências ambientais no cultivo de arroz em larga escala

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

Linha de motorredutores WCG20 oferece maior rendimento ao setor de fertilizantes

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

Empresa foi a vencedora da categoria “Tecnologia em Agronegócio”

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

Projetados e fabricados pela fábrica da WEG em Maia, Portugal, esses motores à prova de explosão irão acionar bombas d’água para alimentação das caldeiras e bombas de processo.

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

Usina conta com soluções WEG de alta eficiência

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco