WEG
  • Inicio
  • Productos
    • PRODUCTOS Y SOLUCIONES SOSTENIBLES
    • Tecnologías e Innovación para la Transición Energética y Descarbonización
    • Cadena de suministro responsable
  • Operaciones
    • OPERACIONES CIRCULARES Y EFICIENTES
    • Ecoeficiencia y Gestión de Residuos y Emisiones
    • Carbono Neutro en las Operaciones
  • Personas
    • COLABORADORES Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS
    • Crecimiento Sustentable de las Comunidades
    • Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbono Neutro en las Operaciones

Programa WEG de Carbono Neutro

Dentro del contexto de emisiones de GEE y cambios climáticos, en 2022, WEG dio un importante paso, por medio de la creación del Programa WEG Carbono Neutro.

El programa tiene como objetivo movilizar esfuerzos para alcanzar las metas establecidas de emisiones de GEE para todo el grupo WEG. Las metas de mediano y largo plazo son de reducir en 52% de sus emisiones operacionales hasta 2030 y alcanzar el Net-cero en 2050, utilizando como año base el año de 2021. Además de eso, el programa estructura directrices, acciones y responsabilidades, formalizando ante sus partes interesadas, su compromiso frente a los desafíos del combate al calentamiento global y a los cambios climáticos, tema material para la compañía.

The global goals of the WEG Carbon Neutral Program were established using internationally accepted methodological criteria and in line with the NDCs (Nationally Determined Contribution), which refer to government commitments to reduce GHG assumed by the signatory countries of the Paris Agreement. 

Goals

2030 Reduce GHG emissions by 52%

2050 Reach Net-Zero

WEG Global Scope 1 and Scope 2 Emissions Base Year 2021.

Access here the GEE WEG Inventory Verification Letter (ISO 14064-1)

Main actions to reduce emissions

To choose and prioritize GHG reduction projects, WEG uses the Marginal Abatement Cost Curve (MACC) and Return on Investment (ROI) methodology. We are committed to phasing out investments in carbon-intensive assets.

In total, by 2024, more than 1,200 projects have been mapped worldwide, demonstrating the scope of the Company's efforts to achieve its goals.

Scope 1: Main reduction projects

  • Replacement of gas in transformers;
  • Replacement of gasoline with ethanol;
  • Modernization and optimization of curing systems;
  • Replacement of diesel forklifts with electric ones

Scope 2: Use of renewable energy (Forecast 2024)

It is part of the strategy of the WEG Carbon Program to have 100% renewable energy by 2030.

In 2024, 66.8% of the electricity consumed came from renewable sources with a guarantee of origin through self-production, purchase of renewable energy certificates (I-REC) and bilateral contracts.

See more

See more

GHG REDUCTION TARGETS AND VARIABLE COMPENSATION

Considering the scope of this challenge, the responsibility for achieving the targets involves the entire company, and is addressed at strategic, tactical and operational levels. GHG emission reduction targets are broken down annually for the business units according to the results of the previous year's inventory and are part of the WEG Quality and Productivity Program (PWQP), an internal target program that impacts the variable compensation of employees, and also the target program for executives.

Reduction Target (2024): Reduce 5.7% of Scope 1 emissions compared to 2023 emissions (approved projects)

Target status: Achieved

Reduction Target (2025): Reduce 4% of Scope 1+2 emissions compared to Scope 1 emissions of 2024 (approved projects)

Target status: In progress

 

 

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG fornece pacote integrado de motor de rotor bobinado para aplicação em triturador no Japão

WEG fornece pacote integrado de motor de rotor bobinado para aplicação em triturador no Japão

O fornecimento fortalece a parceria de longo prazo e simplifica o comissionamento e a manutenção das operações do usuário final.

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

Equipamentos serão aplicados em processos com foco em sustentabilidade e baixo carbono

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability