Retour à la page d’accueil Mon compte
Quando a carga no momento da partida exige um esforço extra do acionamento em função do alto conjugado resistente, normalmente a Soft-Starter precisa aplicar no motor uma tensão maior que aquela ajustada na rampa de tensão na aceleração, nestes casos pode-se utilizar a função "Kick Start". Como podemos ver na figura abaixo, esta função faz com que seja aplicado no motor um pulso de tensão com amplitude e duração programáveis para que o motor possa desenvolver um conjugado de partida, suficiente para vencer o atrito, e assim acelerar a carga. Deve-se ter muito cuidado com esta função, pois ela somente deverá ser usada nos casos onde ela seja estritamente necessária.
Pulso de tensão na partida

Veja também: "Como programar o pulso de tensão na partida (Kick Start)?"
"Quando posso utilizar a função Kick Start?"
"Como funciona a função Kick Start?"
Veja também: "Quando posso utilizar a função Kick Start?"
"Como funciona a função Kick Start?"
Verificar se a função Kick Start (P41) está sendo utilizada. Se esta função estiver habilitada, a limitação de corrente na partida não atua.
Para não ocorrer o erro, escolha uma função a ser utilizada e deixe a outra função em "off".
Nota:
Pulso de tensão na partida

Observação:
Veja também: "Como programar o pulso de tensão na partida (Kick Start)?"
"Quando posso utilizar a função Kick Start?"
"Como funciona a função Kick Start?"
Sim, quando ocorre um erro, exceto E01, E02 e E07 ou E2x, a Soft-Starter poderá provocar um "reset" automaticamente, após transcorrido o tempo programado em P47.
Se P47=OFF não ocorrerá "Auto-Reset". Após transcorrido o "Auto-Reset", se o mesmo erro voltar a ocorrer por três vezes consecutivas (*), a função de "Auto-reset" será inibida. Portanto, se um erro ocorrer quatro vezes consecutivas, este permanecerá sendo indicado (e a Soft-Starter bloqueada) permanentemente.
(*) Um erro é considerado reincidente, se este voltar a ocorrer até 60 segundos após o último erro ter ocorrido.