WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Ecoeficiência e Gestão de Resíduos e Emissões

Operações circulares e eficientes

A economia circular busca maximizar o valor dos recursos enquanto minimiza o desperdício e os impactos ambientais. Nesse modelo, os produtos são projetados para serem duráveis, reparáveis e recicláveis, incentivando o reuso e a reciclagem de materiais. Em vez de seguir o tradicional modelo linear de produção e consumo, em que os produtos são fabricados, usados e descartados, a economia circular promove a ideia de um ciclo contínuo, onde os materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível.

Essa abordagem não apenas contribui para a conservação dos recursos naturais, mas também estimula a inovação, a criação de empregos e o crescimento econômico sustentável, tornando-se essencial para enfrentar os desafios globais de hoje, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos.

Consolidando o compromisso WEG, possuímos certificações ISO 14.001 demonstrando a gestão ambiental nas operações da empresa.

Programas & Práticas

Resíduos e energia

Resíduos sólidos

A WEG possui um sistema de coleta seletiva de resíduos em suas operações. Dessa forma, os resíduos são separados e enviados para os recicladores de cada um dos materiais, possibilitando assim a valorização desses e a reintrodução dos materiais nos mais diversos ciclos produtivos. É importante enfatizar que parte dos resíduos gerados nas operações são reciclados pela própria WEG, retornando assim ao processo e fazendo parte dos seus produtos. Todos os resíduos são enviados para empresas ambientalmente responsáveis, selecionadas e desenvolvidas pela equipe de gestão ambiental da WEG.

Saiba mais

 

Energia

A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.

Água, efluentes e recursos hídricos

A WEG monitora o consumo de água das suas operações e possui diversos controles operacionais que garantem uma gestão eficiente sobre esse recurso, evitando assim o desperdício e promovendo um consumo consciente. Todos os efluentes gerados nas operações são devidamente tratados e periodicamente monitorados, de forma a garantir o atendimento das legislações e a minimizar os impactos nos diferentes stakeholders.

Parte dos efluentes tratados nas operações são reutilizados nos processos internos, sendo que algumas estações de tratamento de efluentes possibilitam até 100% de reúso do efluente tratado. Adotamos iniciativas focadas na redução do consumo de água e da geração de efluentes, através do controle de vazamentos, do monitoramento do consumo e do apoio aos programas que engajam todos os colaboradores a esse objetivo, como o KaizenWEG e o WEG Manufacturing System.

Investimentos e despesas em meio ambiente

Os investimentos ambientais são caracterizados em três categorias:

  • Controle ambiental: relacionado com tratamento e disposição de resíduos, tratamento de emissões atmosféricas e líquidas, seguros de responsabilidade ambiental e depreciação de equipamentos e despesas com materiais e serviços de manutenção.
  • Equipamentos: relacionados à aquisição de equipamentos para controle ambiental.
  • Gestão: relacionado à remuneração de profissionais de treinamento que exercem atividades de gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento, e à certificação de sistemas de gestão ambiental.

Embalagens sustentáveis e preservação da biodiversiade

Possuímos uma fábrica de embalagens, a RF Reflorestadora, localizada no Brasil.

Essa unidade produz todas as embalagens de madeira utilizadas em nossas diversas linhas de produto. Para isso, contamos com áreas de reflorestamento próprias que garantem o fornecimento contínuo de madeira e a preservação desse recurso natural e de áreas de florestas naturais, reserva legal e áreas de preservação permanente que ajudam na conservação da biodiversidade local.

As áreas atendem todas legislações e requisitos legais, bem como uma área de conservação de florestas nativas muito superior ao mínimo da reserva legal estabelecida.

Além disso, a WEG promove e apoia iniciativas de reflorestamento consciente e conservação da natureza e investe na arborização de seus parques fabris.

KaizenWEG

O KaizenWEG foi criado em 2016 e é o coração do sistema de gestão de melhoria contínua da WEG, o WMS, onde todos os colaboradores são incentivados a promover melhorias em seu ambiente de trabalho ou em quaisquer outras áreas da empresa, identificando desperdícios, analisando causas e participando de times multidisciplinares para a resolução de problemas. 

Sendo um dos pilares da Gestão Participativa da Companhia, desde sua criação mais de 300 mil melhorias foram implantadas, trazendo mais segurança, qualidade e produtividade, além de tornar o ambiente de trabalho cada vez mais eficiente e sustentável.

A busca coletiva pela excelência operacional e sustentabilidade em um cenário de verticalização de processos faz da gestão participativa peça chave para a potencialização de resultados da WEG.

Confira o vídeo do lançamento da nova plataforma do KaizenWEG: 

Vídeo de lançamento

 

WMS (WEG Management System)

WEG's continuous improvement management system is WMS, whose main objective is to identify and eliminate losses and waste.

Results are maximized through safety, quality, cost and GHG (greenhouse gas) emission prioritization matrices, which guide the development of projects to optimize or eliminate such waste, contributing to a more efficient and sustainable world.

In addition to the optimization work fronts, multidisciplinary teams act as central points for continuous improvement, bringing innovations and disruptions to our processes.

One of these central points is the Environment and Energy pillar, which aims at and systematizes the reduction of environmental impacts, working to reduce or eliminate the generation of waste and emissions, the consumption of energy resources, chemical cleaning and inputs in general.

See more

 

WEG Replacement Plan (Available only in Brazil)

Recycling is a serious subject for WEG, extended up to business. By means of the program for reusing electric motors, the “Exchange Plan”, the company has granted a discount on the purchase of a new motor with performance above the law requirements in exchange for a used one. Besides the financial benefit to the customers, the initiative ensures that the low-efficiency motor is no longer used. Once collected by the company, the motors are dismantled and separated into parts for distribution to accredited and tracked recyclers.

 

Benefits

  • Reduction of electric energy consumption

  • Reliability of the plant

  • Reduction of operating costs

  • Factory Warranty

  • Standard products - offer complete interchangeability with motors already installed

 

Item

2021

2022

2023

2024

Products sold that can be reused or recycled* (%) – Weight basis

68

73

65

70

Products that were actually reused or recycled by the company * (%) – Weight basis

12

16

14

4

* It takes into account only the products placed and recalled in the Brazilian market

 

Investments in Environment

Environmental investments are classified into two categories:

Capital Investments: Refer to the acquisition of environmental control equipment.

Operating Expenses (R$): Refer to waste treatment and disposal, atmospheric and liquid emissions treatment, environmental liability insurance, and equipment depreciation, as well as expenses for materials and maintenance, as well as expenses for the compensation of personnel working in environmental management, research and development, and certification of environmental management systems.

Below is the amount invested in each category:

 

Item

2021

2022

2023

2024

Capital Investments (R$)

1,329,000

1,788,000

1,819,000

11,141,393

Operating Expenses (R$)

14,684,000

17,753,000

23,509,000

33,605,910

% of operations covered (%) 70 70 70 89

 

Enviromental Certification

In 2024, considering the scope of employees, 70,8% of the WEG group was covered by ISO 14001 certification.

Click here to access the certificates

 

Environmental Audits

WEG has an environmental audit cycle process that covers all of its industrial operations.

In annual environmental audit process, WEG guarantees compliance with environmental legislation in all industrial operations.

 

Performance Indicators

In 2023, the scope of monitored units was expanded, including the company's business addresses. Thus, 100% of WEG's global addresses are now included in the indicators.

 

Energy

WEG has had an Energy Efficiency Policy since 2012, in which it shows its commitment to the management of this input. This policy develops actions to monitor and reduce energy consumption, which contributes to improving the environment. WEG intends to increasingly make its energy sources cleaner, renewable and sustainable.

Total energy consumption

Unit

2021

2022

2023

2024

Total non-renewable energy consumption

MWh

535,599

510,110

454,702

212,113

Total renewable energy consumption

MWh

57,801

88,904

129,202

427,398

Total energy consumption (Non-Renewable + Renewable)

MWh

593,400

599,014

583,904

639,511

Coverage data (%)

In relation to employees

100 100 100 100

Renewable energy acquisition

In 2024, WEG ensured that 66.8% of energy consumption would come from renewable sources with guaranteed origin through self-production, purchase of renewable energy certificates (I-REC) and bilateral contracts.

Atmospheric emissions

WEG monitors atmospheric emissions related to volatile organic compounds. Below is the result of emissions related to equipment monitored in recent years.

 

Item

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Emissions of volatile organic compounds - VOC (t/year)

93.5 135.2 114.5

139.3

191.3 241.3

coverage rate (%)

56

56

56

61

72

61

 

Environmental Violations

One of WEG's top priorities is compliance with the environmental legislation applicable to its operations. In the last 4 years, there were no evidence of significative environmental fines applied to WEG businesses. 

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

Projeto reforça o compromisso da WEG com a descarbonização da indústria e o uso de fontes de energia limpas.

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

Tecnologia em revestimentos em pó combina proteção, segurança operacional e sustentabilidade em aplicações hospitalares

WEG apresenta Relatório Anual Integrado 2025 e destaca avanços em sustentabilidade

WEG apresenta Relatório Anual Integrado 2025 e destaca avanços em sustentabilidade

Resultados refletem investimentos em inovação, desenvolvimento de pessoas e avanços consistentes em ações ESG

WEG apoia a preservação de patrimônio industrial do Reino Unido com solução Motion Drives

WEG apoia a preservação de patrimônio industrial do Reino Unido com solução Motion Drives

Projeto desenvolvido com a Sheffield Transmission permite a operação segura e sustentável de uma máquina a vapor histórica de 1855 sem modificações estruturais

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Setor moveleiro avança em sustentabilidade com economia média de 32% no consumo de energia

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability