A economia circular busca maximizar o valor dos recursos enquanto minimiza o desperdício e os impactos ambientais. Nesse modelo, os produtos são projetados para serem duráveis, reparáveis e recicláveis, incentivando o reuso e a reciclagem de materiais. Em vez de seguir o tradicional modelo linear de produção e consumo, em que os produtos são fabricados, usados e descartados, a economia circular promove a ideia de um ciclo contínuo, onde os materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível.
Essa abordagem não apenas contribui para a conservação dos recursos naturais, mas também estimula a inovação, a criação de empregos e o crescimento econômico sustentável, tornando-se essencial para enfrentar os desafios globais de hoje, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos.
Consolidando o compromisso WEG, possuímos certificações ISO 14.001 demonstrando a gestão ambiental nas operações da empresa.
A WEG possui um sistema de coleta seletiva de resíduos em suas operações. Dessa forma, os resíduos são separados e enviados para os recicladores de cada um dos materiais, possibilitando assim a valorização desses e a reintrodução dos materiais nos mais diversos ciclos produtivos. É importante enfatizar que parte dos resíduos gerados nas operações são reciclados pela própria WEG, retornando assim ao processo e fazendo parte dos seus produtos. Todos os resíduos são enviados para empresas ambientalmente responsáveis, selecionadas e desenvolvidas pela equipe de gestão ambiental da WEG.
A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.
A WEG monitora o consumo de água das suas operações e possui diversos controles operacionais que garantem uma gestão eficiente sobre esse recurso, evitando assim o desperdício e promovendo um consumo consciente. Todos os efluentes gerados nas operações são devidamente tratados e periodicamente monitorados, de forma a garantir o atendimento das legislações e a minimizar os impactos nos diferentes stakeholders.
Parte dos efluentes tratados nas operações são reutilizados nos processos internos, sendo que algumas estações de tratamento de efluentes possibilitam até 100% de reúso do efluente tratado. Adotamos iniciativas focadas na redução do consumo de água e da geração de efluentes, através do controle de vazamentos, do monitoramento do consumo e do apoio aos programas que engajam todos os colaboradores a esse objetivo, como o KaizenWEG e o WEG Manufacturing System.
Os investimentos ambientais são caracterizados em três categorias:
Poseemos una fábrica de embalajes, RF Reflorestadora, localizada en Brasil. Esa unidad produce todos los embalajes de madera utilizados en nuestras diversas líneas de producto. Para eso, contamos con áreas de reforestación propias que garantizan el suministro continuo de madera y la preservación de ese recurso natural y de áreas de bosques naturales, reserva legal y áreas de preservación permanente que ayudan en la conservación de la biodiversidad local.
Las áreas cumplen todas las legislaciones y requisitos legales, así como un área de conservación de bosques nativos muy superior al mínimo de la reserva legal establecida.
Además de eso, WEG promueve y apoya iniciativas de reforestación consciente y conservación de la naturaleza, e invierte en la arborización de sus parques fabriles.
KaizenWEG fue creado en 2016 y es el corazón del sistema de gestión de mejora continua de WEG, el WMS, donde todos los colaboradores son incentivados a promover mejoras en su entorno de trabajo o en cualquier otra área de la empresa, identificando desperdicios, analizando causas y participando en equipos multidisciplinarios para la resolución de problemas.
Siendo uno de los pilares de la Gestión Participativa de la Compañía, desde su creación se han implementado más de 300 mil mejoras, aportando mayor seguridad, calidad y productividad, además de hacer el entorno laboral cada vez más eficiente y sostenible.
La búsqueda colectiva de la excelencia operativa y la sostenibilidad en un escenario de verticalización de procesos convierte a la gestión participativa en una pieza clave para potenciar los resultados de WEG.
Mira el video del lanzamiento de la nueva plataforma de KaizenWEG:
El sistema de gestión de mejora continua de WEG es el WMS, que tiene como principal objetivo la identificación y eliminación de pérdidas y desperdicios.
Los resultados son maximizados a través de las matrices de priorización de seguridad, calidad, costo y emisiones de GEE (gases de efecto invernadero horno), que direccionan la implementación de proyectos de optimización o eliminación de estos desperdicios, contribuyendo a un mundo más eficiente y sustentable.
Además de los frentes de trabajo de optimización, equipos multidisciplinarios actúan como puntos focales de mejora continua, trayendo innovaciones y disrupciones a nuestros procesos.
Uno de estos puntos de foco es el pilar de Medio Ambiente y Energía, que focaliza y sistematiza la reducción de impactos ambientales, actuando para reducir o eliminar la generación de residuos y emisiones, el consumo de recursos energéticos, limpiezas químicas e insumos en general.
El reciclaje es un tema serio para WEG y se extiende también a sus negocios. A través del programa de reutilización de motores eléctricos, el “Plan de Sustitución”, la empresa otorga un descuento en la compra de un motor nuevo con eficiencia superior a la exigida por la ley a cambio de uno usado. Además del beneficio financiero para los clientes, la iniciativa garantiza que el motor de baja eficiencia deje de utilizarse. Una vez recolectados por la empresa, los motores se desmontan y se separan en partes para su envío a recicladores acreditados y con trazabilidad.
Reducción del consumo de energía eléctrica
Confiabilidad de la planta
Reducción de los costos operativos
Garantía de fábrica
Productos estándar: total intercambiabilidad con los motores ya instalados
Ítem | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Productos vendidos que pueden reutilizarse o reciclarse* (%) – Base en peso | 68 | 73 | 65 | 70 | 62 |
Productos efectivamente reutilizados o reciclados por la empresa* (%) – Base en peso | 12 | 16 | 14 | 4 | 14 |
* Considera únicamente los productos comercializados y recolectados en el mercado brasileño
Las inversiones ambientales se clasifican en dos categorías:
Inversiones de capital: se refieren a la adquisición de equipos de control ambiental.
Gastos operativos (R$): se refieren al tratamiento y la disposición de residuos, el tratamiento de emisiones atmosféricas y efluentes líquidos, el seguro de responsabilidad ambiental y la depreciación de equipos, además de los gastos en materiales y mantenimiento, y en la remuneración del personal que trabaja en gestión ambiental, investigación y desarrollo, y certificación de sistemas de gestión ambiental.
A continuación se presenta el monto invertido en cada categoría:
Ítem | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Inversiones de capital (R$) | 1.329.000 | 1.788.000 | 1.819.000 | 11.141.393 | 29.718.048 |
Gastos operativos (R$) | 14.684.000 | 17.753.000 | 23.509.000 | 33.605.910 | 48.853.287 |
| % de las operaciones cubiertas (%) | 70 | 70 | 70 | 89 | 98 |
En 2025, considerando el alcance de colaboradores, el 72,9% de los colaboradores del Grupo WEG estuvo cubierto por auditorías ambientales externas y certificación ISO 14001, mientras que el 5,5% estuvo cubierto por auditorías ambientales realizadas por un equipo interno, lo que totaliza una cobertura del 78,4% de los colaboradores del Grupo WEG auditados en materia ambiental.
Haga clic aquí para acceder a los certificados
WEG cuenta con un proceso cíclico de auditorías ambientales que abarca todas sus operaciones industriales.
Mediante el proceso anual de auditoría ambiental, WEG garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental en todas sus operaciones industriales.
En 2023 se amplió el alcance de las unidades monitoreadas para incluir las direcciones comerciales de la empresa. Así, el 100% de las direcciones de WEG en el mundo está ahora incluido en los indicadores.
WEG cuenta con una Política de Eficiencia Energética desde 2012, en la que demuestra su compromiso con la gestión de este insumo. Esta política desarrolla acciones para monitorear y reducir el consumo de energía, lo que contribuye a mejorar el medio ambiente. WEG busca que sus fuentes de energía sean cada vez más limpias, renovables y sostenibles.
Consumo total de energía | Unidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Consumo total de energía no renovable | MWh | 535.599 | 510.110 | 454.702 | 212.113 |
Consumo total de energía renovable | MWh | 57.801 | 88.904 | 129.202 | 427.398 |
Consumo total de energía (no renovable + renovable) | MWh | 593.400 | 599.014 | 583.904 | 639.511 |
Cobertura de los datos (%) | En relación con los colaboradores | 100 | 100 | 100 | 100 |
En 2024, WEG aseguró que el 66,8% del consumo de energía proviniera de fuentes renovables con origen garantizado, mediante autoproducción, compra de certificados de energía renovable (I-REC) y contratos bilaterales.
WEG monitorea las emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos volátiles. A continuación se presentan los resultados de las emisiones de los equipos monitoreados en los últimos años.
En 2024, WEG actualizó la metodología de cálculo de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), con el objetivo de reflejar mejor las prácticas y estándares del mercado internacional. Actualmente se utilizan como referencia las metodologías AP-42 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Ítem | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Emisiones de compuestos orgánicos volátiles - COV (t/año) | 93,5 | 135,2 | 114,5 | 139,3 | 191,3 | 1.268 | 1.264 |
Tasa de cobertura (%) | 56 | 56 | 56 | 61 | 72 | 97 | 97 |
Una de las principales prioridades de WEG es el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a sus operaciones. En los últimos 4 años no hubo registro de multas ambientales significativas aplicadas a los negocios de WEG.