Back to My Account
WEG offers the most reliable and efficient solutions for milling plants for ferrous and non-ferrous products with their experience of mill drive systems.
In the heart of a processing plant, the ball and SAG mills must be driven by solutions that adapt to the characteristics of the minerals in line with the whole process. Precise, variable or constant speed, high starting torque, different coupling and cooling systems, whatever the needs WEG offers a solution from its wide range of electric products such as medium voltage motors and drives, transformers and switchboards. With the mines constantly reducing the grain size of materials, larger volumes need to be processed. In order to fulfil the demands, the plants must have flexible systems to minimize down time.
WEG offers the right driving system to meet the demands of the major mill manufacturers.
Os Motores Síncronos também são amplamente utilizados em sistemas de acionamento de moinho de velocidade fixa com o uso de embreagem a ar entre o eixo do motor e o pinhão do moinho para proporcionar um método de partida suave. O uso dos Motores Síncronos pode também proporcionar correção do fator de potência com excitação de campo externa; ele pode ser projetado com um número elevado de polos, alcançando velocidade nominal quando acoplado diretamente ao pinhão do moinho sem a utilização de redutores grandes e caros. Além dos níveis de eficiência, correção do fator de potência, torques elevados e baixa corrente de partida, a velocidade constante sob variações de carga e os baixos custos operacionais e de manutenção são as principais razões pelas quais os Motores Síncronos da WEG são utilizados em sistemas de acionamento de moinho.
Para moinhos de bolas e SAG/AG com pinhão simples ou duplo, os Motores com Rotor de Gaiola são normalmente usados quando são necessárias velocidade fixa e baixa corrente de partida. Os Motores de Indução WEG (Linha Master) são projetados com sistemas de resfriamento a ar (resfriamento ar-ar totalmente fechado) ou à água (resfriamento ar-água totalmente fechado), alta eficiência e confiabilidade e câmara de anel coletor separada, evitando a contaminação do enrolamento com o pó das escovas. Em conjunto com as vantagens operacionais do Motor com Rotor de Gaiola, a WEG desenvolveu um dispositivo motorizado de levantamento de escovas que é responsável pelo curto-circuito do rotor quando o motor atinge sua velocidade nominal, aproveitando os torques elevados de partida e a baixa corrente de partida juntamente com o mínimo desgaste das escovas e anéis coletores, reduzindo drasticamente as paradas dos moinhos para manutenção. Em uma faixa de variação de velocidade, sistemas de recuperação de energia de escorregamento podem ser usados em conjunto com o sistema de partida tradicional (reostato líquido) com o objetivo de recuperar a energia dissipada do circuito do rotor para o barramento principal.
Projetado para acionar e controlar a velocidade de Motores de Média Tensão acoplados a moinhos SAG/AG, de bolas e HPGR com pinhão duplo ou simples, o Inversor de Frequência MVW01 utiliza tecnologia de última geração através de uma estrutura multinível com IGBTs de Média Tensão, reduzindo as correntes harmônicas no motor a níveis extremamente baixos.
O recurso de compartilhamento de carga que opera duas unidades de Média Tensão em uma configuração mestre-escravo permite acionar moinhos de grandes potências. A WEG pode oferecer um sistema completo de acionamento de moinho para aplicações que exigem confiabilidade, alto nível de disponibilidade, fácil configuração e atualizações do sistema, uma vez que Quadro de Distribuição de entrada, Transformador Defasador a seco ou a óleo, Inversor de Frequência e Motor de Indução ou Síncrono de Baixa Velocidade fazem parte do escopo de fornecimento da WEG. A configuração do retificador de entrada em arranjo multipulso reduz as distorções harmônicas de corrente e tensão no lado da alimentação, atendendo as recomendações da IEEE 519. O Inversor de Frequência MVW01 opera com microprocessador de 32 bits em tempo real e proporciona controle preciso de velocidade/torque para controle de acionamento simples ou duplo com compartilhamento de carga.
Slurry pumps are used in concentration plants for the mill unloading and cyclone feeding processes.
Slurry pumps are traditionally driven by commom squirrel cage induction motors together with a gear box in order to reach the pump rated speed. Alternatively, gearless driving is possible, which eliminates the gearbox between the pump and the motor increasing the general efficiency and reducing maintenance costs and time. Cyclone feeding pumps and mill discharge pumps driven by a low speed induction motor and a variable frequency drive optimize the flow through the mineral processing plant. To achieve this the motor rated frequency is set to the most efficient operating point based on the specific torque curve of the pump.
Even so, both centrifugal and diaphragm pumps traditionally configured with a gear drive have been installed in several mineral concentration plants using WEG motor and variable frequency drives.
WEG products are designed for efficiency and reducing operating costs. They comply with the requirements of the floatation process to ensure quality and achieve the best results.
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas