Tras una asociación firmada con Renault, WEG suministrará estaciones de carga para el nuevo vehículo eléctrico Kwid E-TECH. Recientemente importado al país, el Kwid E-TECH es el auto más económico de Renault dentro de la gama eléctrica. Disponible tanto para la venta en los concesionarios Renault, incluidas las estaciones de carga, como en Renault on Demand con planes de alquiler personalizados, el nuevo automóvil se considera una solución de movilidad innovadora para el mercado brasileño. "Este es un paso más hacia el futuro de la movilidad. Además de ofrecer soluciones sustentables, estamos haciendo todo lo posible para facilitar el viaje de nuestros clientes y apoyar la transición ambiental en Brasil", dice Ricardo Mendes, director de Mobilize en Brasil.

Diseñadas para atender los requisitos de potencia, velocidad, conectividad y seguridad para la recarga de vehículos eléctricos, las Estaciones WEMOB (WEG Electric Mobility) que serán incluidas en el alcance de suministro de WEG a los clientes de Mobilize/Renault son del tipo WALL de 7,4 kW y PARKING de 22 kW, con una o dos enchufes de carga simultáneos. Diseñados para uso individual o compartido en residencias, condominios, estacionamientos públicos y privados, empresas y propietarios de flotas, ambos trabajan en tensiones comunes en las ciudades brasileñas y brindan todas las protecciones exigidas por las normas nacionales e internacionales. Totalmente protegido contra la radiación UV y resistente al impacto del agua y el polvo, el equipo es adecuado para su instalación en interiores y exteriores. Las estaciones de carga WEMOB son diseñadas y fabricadas en Brasil, ofrecen un diseño moderno y permiten conexión a internet y plataformas de gestión para medir y compartir el consumo de cada usuario. Además, el equipo cuenta con accesorios como pedestales de fijación, tarjetas que permiten el control de acceso por proximidad (RFID – identificación por radiofrecuencia) y aplicaciones para telefonía celular.

Como afirmó Manfred Peter Johann, Director Superintendente de la Unidad de Negocios de Automatización de WEG, la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Brasil necesita cada vez más ser ampliada.

“Nuestro alcance con Mobilize va desde el servicio al cliente de usuarios de vehículos ligeros hasta propietarios de flotas comprometidos con la reducción de gases de efecto invernadero con su logística de transporte”, dice Manfred.

En Brasil, WEG ya es uno de los proveedores oficiales de estaciones de recarga para los autos eléctricos Zoe y Kangoo, también de Renault.

Acerca de Mobilize

Fundada en enero de 2021, Mobilize es una de las empresas del Grupo Renault, con el objetivo de ofrecer movilidad inteligente, energía limpia y servicios de datos. Se espera que esta unidad de negocio genere más del 20% de los ingresos del Grupo para 2030.

Construido alrededor de ecosistemas abiertos, Mobilize ofrece soluciones de movilidad flexibles, promoviendo una transición energética sustentable, en línea con el objetivo del Grupo Renault de lograr la neutralidad de carbono y su ambición de desarrollar el valor de la economía circular.