Como fazer para ligar/desligar o motor com uma chave externa e variar a velocidade por um sinal externo de 4...20mA?
Para ter a habilitação de comandos via bornes e variação de velocidade por um sinal externo de 4...20mA, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P235 Þ 1 (sinal da AI1 - 4...20mA).
Como fazer para ligar/desligar o motor com uma chave externa e variar a velocidade pelas teclas da HMI?

Para ter a habilitação de comandos via bornes e variação de velocidade pelas teclas da HMI, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P222 Þ 0 (seleção de referência situação remoto - teclas HMI).
Como fazer para ligar/desligar o motor com uma chave externa e variar a velocidade pelo potenciômetro eletrônico (E.P.)?

Para ter a habilitação de comandos via bornes e variação de velocidade pelo potenciômetro eletrônico (E.P.), a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P222 Þ 2 (seleção de referência situação remoto - E.P.);
  • P263 Þ 16 (função da DI1 - acelera E.P.);
  • P264 Þ 17 (função da DI2 - desacelera E.P.).
Como fazer para ligar o motor com uma chave externa e desligar com outra chave externa e variar a velocidade pelo potenciômetro?

Para ter a habilitação do comando star/stop (comando a 3 fios) e variação de velocidade pelo potenciômetro, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P263 Þ 13 (função da DI1 - liga ou start);
  • P264 Þ 14 (função da DI2 - desliga ou stop);
  • P266 Þ 0 (função da DI4 - sem função).

Observação:

As botoeiras de Start e Stop devem ser pulsantes.

Como fazer para ligar o motor com uma chave externa e desligar com outra chave externa e variar a velocidade por um sinal externo de 4...20mA?

Para ter a habilitação do comando star/stop (comando a 3 fios) e variação de velocidade por um sinal externo de 4...20mA, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostrado a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P263 Þ 13 (função da DI1 - liga ou start);
  • P264 Þ 14 (função da DI2 - desliga ou stop);
  • P266 Þ 0 (função da DI4 - sem função);
  • P235 Þ 1 (sinal da AI1 - 4...20mA).

Observação:

As botoeiras de Start e Stop devem ser pulsantes.

  • 1
  • ...
  • 102
  • 103
  • 104
  • ...
  • 273
WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock