Comment échanger un site de moteurs?
En utilisant l'option de "Gestion d'Utilisateurs" l'administrateur du site peut ajouter de nouveaux utilisateurs avec un profil administrateur ou lecteur.
Comment modifier l'image du site des moteurs?
En utilisant l'option "Editer"  sur le site des moteurs, il est possible de charger une image ou de modifier l'image attribuée au site d'intérêt.
Qu'est ce qu'un site public?
Lorque le site est marqué en tant que public, n'importe quel utilisateur de la Plateforme WEG IoT pourra visualiser toutes les données de ce site. Seulement les utilisateurs avec une permission d'administrateur du site possèdent une autorisation pour modifier les données.
Pourquoi l'heure affichée est-elle incohérente?
Il est important de vérifier le fuseau horaire configuré sur le site des moteurs par l'option "Edit" du menu de Configurations. Ces altérations peuvent seulement être modifiées par un utilisateur ayant un profil d'administrateur.
Qu'est ce qu'un évenement et quand est-il généré?
Un évènement est caractérisé par le changement d'état d'un des paramètres que surveille WEG Motor Scan.  Le changement d'état indique qu'un des critères d'alarme a été dépassé, aussi bien pour le niveau d'alerte comme pour le niveau critique, étant donné que l'alarme est générée dans les deux sens, par exemple, changement d'un état "normal" vers une "alert"  et de "alert" vers "normal".
  • 1
  • ...
  • 251
  • 252
  • 253