WEG
  • Index
  • Produkte
    • NACHHALTIGE PRODUKTE UND LÖSUNGEN
    • Technologien und Innovation für die Energiewende und Dekarbonisierung
    • Verantwortungsvolle Lieferkette
  • Operationen
    • KREISLAUFWIRTSCHAFT UND EFFIZIENTE OPERATIONEN
    • Ökoeffizienz und Abfall- und Emissionsmanagement
    • Kohlenstoffneutralität in den Operationen
  • Menschen
    • ENGAGIERTE MITARBEITER UND GEMEINSCHAFTEN
    • Nachhaltiges Wachstum der Gemeinschaften
    • Ganzheitliches Wohlbefinden, Vielfalt und Inklusion
  • Governance
    • GOVERNANCE UND ETHISCHES VERHALTEN
    • Engagement und transparente Kommunikation
    • Compliance und Integrität
WEG - Driving efficiency and sustainability

Ökoeffizienz und Abfall-und Emissionsmanagement

Kreisförmige und effiziente Operationen

Die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, den Wert der Ressourcen zu maximieren und gleichzeitig Abfall und Umweltauswirkungen zu minimieren. In diesem Modell sind Produkte so konzipiert, dass sie langlebig, reparierbar und recycelbar sind und so die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien fördern. Anstatt dem traditionellen linearen Produktions- und Verbrauchsmodell zu folgen, bei dem Produkte hergestellt, genutzt und entsorgt werden, fördert die Kreislaufwirtschaft die Idee eines kontinuierlichen Zyklus, bei dem Materialien so lange wie möglich in Gebrauch bleiben.

Dieser Ansatz trägt nicht nur zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei, sondern fördert auch Innovationen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ist daher von entscheidender Bedeutung, um die globalen Herausforderungen von heute wie den Klimawandel und die Ressourcenknappheit zu bewältigen.

Im Einklang mit unserem Engagement bei WEG sind wir nach ISO 14.001 zertifiziert, was das Umweltmanagement in den Betriebsabläufen des Unternehmens zeigt.

Programme & Praktiken

Abfall und Energie

Fester Abfall

WEG hat ein System zur selektiven Abfallsammlung in seinen Betrieben eingeführt. Auf diese Weise werden die Abfälle getrennt und an die Recycler jedes Materials gesendet, was deren Wertsteigerung und die Wiedereinführung von Materialien in die verschiedensten Produktionszyklen. Es ist wichtig zu betonen, dass ein Teil der Abfälle, die bei den Operationen entstehen, von WEG selbst recycelt wird, und so wieder in den Prozess zurückkehrt und Teil der Produkte wird. Alle Abfälle werden an umweltverantwortliche Unternehmen geschickt, die von WEGs Umweltmanagementteam ausgewählt und entwickelt wurden.

Mehr Erfahren

 

Energie

WEG hat seit 2012 eine Energieeffizienzpolitik, die ihr Engagement für das Management dieses Inputs zeigt. Diese Politik wird in Maßnahmen zur Überwachung und Reduzierung des Energieverbrauchs umgesetzt, was zur Verbesserung der Umwelt beiträgt. WEG beabsichtigt, ihre Energiequellen immer sauberer, erneuerbarer und nachhaltiger zu machen.

Wasser, Abwässer und Wasserressourcen

WEG überwacht den Wasserverbrauch seiner Operationen und hat verschiedene betriebliche Kontrollen, die eine effiziente Verwaltung dieser Ressource gewährleisten, und so Verschwendung vermeiden und einen bewussten Verbrauch fördern. Alle in den Operationen erzeugten Abwässer werden ordnungsgemäß behandelt und regelmäßig überwacht, um die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten und die Auswirkungen auf die verschiedenen Stakeholder zu minimieren.

Ein Teil der in den Operationen behandelten Abwässer wird in internen Prozessen wiederverwendet, und einige Kläranlagen ermöglichen eine 100%ige Wiederverwendung des behandelten Abwassers. Wir setzen Initiativen um, die auf die Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Abwasserproduktion abzielen, durch Leckkontrolle, Überwachung des Verbrauchs und Unterstützung von Programmen, die alle Mitarbeiter zu diesem Ziel engagieren, wie KaizenWEG und das WEG Manufacturing System.

Investitionen und Ausgaben für die Umwelt

Umweltinvestitionen lassen sich in drei Kategorien einteilen:

  • Umweltkontrolle: Bezieht sich auf die Behandlung und Entsorgung von Abfällen, die Behandlung von atmosphärischen und flüssigen Emissionen, Umwelthaftpflichtversicherungen und die Abschreibung von Ausrüstung sowie Ausgaben für Materialien und Wartungsdienstleistungen.
  • Ausrüstung: Bezieht sich auf den Erwerb von Ausrüstung für die Umweltkontrolle.
  • Management: Bezieht sich auf die Vergütung von Schulungsprofis, die Managementaktivitäten durchführen, Forschung und Entwicklung und die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen.

Nachhaltige Verpackungen und Erhalt der Biodiversität

Wir besitzen eine Verpackungsfabrik, RF Reflorestadora, in Brasilien. Diese Einheit produziert alle Holzverpackungen, die in unseren verschiedenen Produktlinien verwendet werden. Zu diesem Zweck verfügen wir über eigene Aufforstungsflächen, die die kontinuierliche Versorgung mit Holz und die Erhaltung dieser natürlichen Ressource sowie von Naturwaldflächen, gesetzlichen Reserven und permanenten Schutzgebieten gewährleisten, die zur Erhaltung der lokalen Biodiversität beitragen.

Die Flächen entsprechen allen Gesetzen und rechtlichen Anforderungen, einschließlich eines Naturschutzgebietes für einheimische Wälder, das viel größer ist als das für die gesetzliche Reserve festgelegte Minimum.

Darüber hinaus fördert und unterstützt WEG Initiativen zur bewussten Wiederaufforstung und zum Naturschutz und investiert in die Aufforstung seiner Industrieparks.

KaizenWEG

KaizenWEG wurde 2016 ins Leben gerufen und ist das Herzstück des kontinuierlichen Verbesserungsmanagementsystems von WEG, des WMS, bei dem alle Mitarbeiter ermutigt werden, Verbesserungen in ihrem Arbeitsumfeld oder in anderen Bereichen des Unternehmens vorzunehmen, Verschwendung zu identifizieren, Ursachen zu analysieren und in multidisziplinären Teams an der Problemlösung mitzuwirken. 

Als einer der Grundpfeiler des Partizipativen Managements des Unternehmens wurden seit seiner Einführung mehr als 300.000 Verbesserungen umgesetzt, die mehr Sicherheit, Qualität und Produktivität gebracht haben und das Arbeitsumfeld immer effizienter und nachhaltiger machen.

Das kollektive Streben nach operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit in einem Szenario der Prozessvertikalisierung macht das partizipative Management zu einem Schlüsselelement zur Steigerung der Ergebnisse von WEG.

Sehen Sie sich das Video zur Einführung der neuen KaizenWEG-Plattform an: 

Einführungsvideo

 

WMS (WEG Management System)

Das kontinuierliche Verbesserungssystem von WEG ist das WMS, dessen Hauptziel darin besteht, Verluste und Verschwendung zu identifizieren und zu beseitigen.

Die Ergebnisse werden durch Priorisierungsmatrizen für Sicherheit, Qualität, Kosten und Treibhausgasemissionen (THG) maximiert, die die Entwicklung von Projekten zur Optimierung oder Beseitigung solcher Verschwendung leiten und so zu einer effizienteren und nachhaltigeren Welt beitragen.

Zusätzlich zu den Optimierungsarbeitsbereichen fungieren multidisziplinäre Teams als zentrale Anlaufstellen für kontinuierliche Verbesserung und bringen Innovationen und Disruptionen in unsere Prozesse ein.

Einer dieser zentralen Punkte ist die Säule Umwelt und Energie, die auf die Reduzierung der Umweltbelastung abzielt und diese systematisiert. Sie arbeitet daran, die Entstehung von Abfällen und Emissionen, den Verbrauch von Energieressourcen, die chemische Reinigung und den Einsatz von Betriebsmitteln im Allgemeinen zu reduzieren oder zu eliminieren.

Mehr Erfahren

 

WEG-Austauschprogramm (Nur in Brasilien verfügbar)

Recycling ist für WEG ein wichtiges Thema, das bis in das Geschäft hineinreicht. Im Rahmen des Programms zur Wiederverwendung von Elektromotoren, dem „Austauschprogramm“, gewährt das Unternehmen beim Kauf eines neuen Motors, dessen Effizienz über den gesetzlichen Anforderungen liegt, einen Rabatt im Tausch gegen einen gebrauchten Motor. Neben dem finanziellen Vorteil für die Kunden stellt die Initiative sicher, dass der Motor mit geringer Effizienz nicht mehr genutzt wird. Nach der Rücknahme durch das Unternehmen werden die Motoren demontiert und in ihre Bestandteile zerlegt, die an zertifizierte und rückverfolgbare Recyclingbetriebe weitergegeben werden.

 

Vorteile

  • Senkung des Stromverbrauchs

  • Zuverlässigkeit der Anlage

  • Senkung der Betriebskosten

  • Herstellergarantie

  • Standardprodukte – vollständige Austauschbarkeit mit bereits installierten Motoren

 

Kennzahl

2021

2022

2023

2024

2025

Verkaufte Produkte, die wiederverwendet oder recycelt werden können* (%) – nach Gewicht

68

73

65

70

62

Tatsächlich vom Unternehmen wiederverwendete oder recycelte Produkte* (%) – nach Gewicht

12

16

14

4

14

* Berücksichtigt nur Produkte, die auf dem brasilianischen Markt in Verkehr gebracht und zurückgenommen wurden

 

Umweltinvestitionen

Umweltinvestitionen werden in zwei Kategorien unterteilt:

Investitionsausgaben: betreffen die Anschaffung von Anlagen zur Umweltkontrolle.

Betriebsausgaben (R$): betreffen die Behandlung und Entsorgung von Abfällen, die Behandlung von Luftemissionen und Abwässern, die Umwelthaftpflichtversicherung und die Abschreibung von Anlagen sowie Ausgaben für Material und Instandhaltung und für die Vergütung von Personal in den Bereichen Umweltmanagement, Forschung und Entwicklung sowie Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen.

Nachfolgend die in jeder Kategorie investierten Beträge:

 

Kennzahl

2021

2022

2023

2024

2025

Investitionsausgaben (R$)

1.329.000

1.788.000

1.819.000

11.141.393

29.718.048

Betriebsausgaben (R$)

14.684.000

17.753.000

23.509.000

33.605.910

48.853.287

Anteil der abgedeckten Betriebe (%) 70 70 70 89 98

 

Umweltzertifizierung

Im Jahr 2025 waren, bezogen auf die Mitarbeitenden, 72,9 % der Mitarbeitenden der WEG-Gruppe durch externe Umweltaudits und die ISO-14001-Zertifizierung abgedeckt, während 5,5 % durch Umweltaudits eines internen Teams abgedeckt waren. Insgesamt wurden damit 78,4 % der Mitarbeitenden der WEG-Gruppe in Umweltfragen auditiert.

Hier klicken, um die Zertifikate aufzurufen

 

Umweltaudits

WEG verfügt über einen zyklischen Umweltauditprozess, der alle Produktionsstandorte umfasst.

Mit dem jährlichen Umweltauditprozess stellt WEG die Einhaltung der Umweltgesetzgebung an allen Produktionsstandorten sicher.

 

Leistungskennzahlen

Im Jahr 2023 wurde der Umfang der überwachten Einheiten erweitert und umfasst nun auch die Geschäftsadressen des Unternehmens. Damit sind 100 % der weltweiten Adressen von WEG in den Kennzahlen erfasst.

 

Energie

WEG verfügt seit 2012 über eine Energieeffizienzrichtlinie, in der das Unternehmen sein Engagement für das Management dieser Ressource zum Ausdruck bringt. Im Rahmen dieser Richtlinie werden Maßnahmen zur Überwachung und Senkung des Energieverbrauchs umgesetzt, die zum Umweltschutz beitragen. WEG strebt an, seine Energiequellen zunehmend sauberer, erneuerbarer und nachhaltiger zu gestalten.

Gesamtenergieverbrauch

Einheit

2021

2022

2023

2024

Gesamtverbrauch nicht erneuerbarer Energie

MWh

535.599

510.110

454.702

212.113

Gesamtverbrauch erneuerbarer Energie

MWh

57.801

88.904

129.202

427.398

Gesamtenergieverbrauch (nicht erneuerbar + erneuerbar)

MWh

593.400

599.014

583.904

639.511

Datenabdeckung (%)

Bezogen auf die Mitarbeitenden

100 100 100 100

Bezug erneuerbarer Energie

Im Jahr 2024 stellte WEG sicher, dass 66,8 % des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen mit Herkunftsnachweis stammten – durch Eigenerzeugung, den Erwerb von Zertifikaten für erneuerbare Energie (I-REC) und bilaterale Verträge.

Luftemissionen

WEG überwacht die Luftemissionen flüchtiger organischer Verbindungen. Nachfolgend die Emissionsergebnisse der in den letzten Jahren überwachten Anlagen.

Im Jahr 2024 hat WEG die Methodik zur Berechnung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) aktualisiert, um internationale Marktpraktiken und Standards besser abzubilden. Als Referenz dienen derzeit die AP-42-Methoden der US-Umweltschutzbehörde (EPA).

 

Kennzahl

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen – VOC (t/Jahr)

93,5 135,2 114,5

139,3

191,3 1.268 1.264

Abdeckungsgrad (%)

56

56

56

61

72

97

97

 

Umweltverstöße

Die Einhaltung der für die Geschäftstätigkeit geltenden Umweltgesetzgebung gehört zu den obersten Prioritäten von WEG. In den letzten 4 Jahren wurden keine nennenswerten Umweltbußgelder gegen Unternehmen von WEG verhängt.

Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

GEA Group names WEG Best Supplier in Sustainability

GEA Group names WEG Best Supplier in Sustainability

European engineering and industrial technology company is considered the most sustainable in Germany

WEG supports ALADYR Water Olympics and raises awareness of water management in Latin America

WEG supports ALADYR Water Olympics and raises awareness of water management in Latin America

Educational initiative reached more than 5,300 students in 11 countries and promotes knowledge about efficient water use, treatment, reuse and alternative water sources

WEG strengthens its partnership with General Motors in Argentina

WEG strengthens its partnership with General Motors in Argentina

The strategic collaboration between the two companies supports the development of charging infrastructure for Chevrolet electric vehicles across the region.

Santa Lucia Mill modernizes cane milling with WEG planetary gearboxes

Santa Lucia Mill modernizes cane milling with WEG planetary gearboxes

Replacing traditional drive systems with six planetary gearboxes increases efficiency, expands milling capacity, and prepares the mill for a more sustainable operation

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

Visit WEG at Stand 10 & 11 | The Ranch Resort, Polokwane | 4–7 October 2026

WEG-Gruppe
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefon: +55 47 3276 4000
  • Email: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability