Какие версии Android или iOS необходимы для приложения WEG Motor Scan?
Приложение WEG Motor Scan требует Android версии 5.0 или выше, либо iOS 9.0 или выше
Каковы условия использования WEG Motor Scan?
С условиями использования можно ознакомиться, воспользовавшись следующей ссылкой.  https://www.weg.net/eulawegmotorscan
Каково максимальное расстояние для синхронизации сканера WEG Motor Scan со шлюзом?

The WEG Motor Scan sensor can be synchronized with the gateway at approximately 30 meters. This is just a reference value, which may vary depending on the environment where the WEG Motor Scan and gateway are installed.

Сколько сканеров можно подключить к шлюзу?
Ограничение на количество сканеров для шлюза отсутствует. Ограничением является сила сигнала, которая зависит от расстояния между сканером и шлюзом, а также от условий в месте их установки.
Какие протоколы связи доступны на шлюзе?
WEG Gateway Motor Scan может подключаться к платформе Интернета вещей WEG IoT по кабелю Ethernet, через Wi-Fi или модем 4G (через порт USB). Компания WEG не продает модемы 4G. Чтобы приобрести модем 4G, обратитесь в компании по продаже таких устройств.
  • 1
  • ...
  • 255
  • 256
  • 257