Até o final de 2011, ano em que completa 75 anos, a Votorantim Cimentos terá seis novas fábricas em operação no Brasil, incrementando a produção de cimento em 5,6 milhões de toneladas. Em 2012 devem ser inauguradas mais quatro novas unidades e, em 2013, outras cinco. Para colocar em prática seus planos de expansão, a Votorantim Cimentos conta com a parceria da WEG no fornecimento de subestações de alta tensão na modalidade turn key (chave na mão) e motores de média e baixa tensão.
Desta vez, os equipamentos são para as fábricas de São Luís (MA) – com inauguração prevista para este ano; Cuiabá (MT), prevista para 2012; novo forno para a Unidade Rio Branco (PR), além de Edealina (GO), Primavera (PA), Ituaçu (BA) e Marabá (PA), projetadas para 2013. Até lá, com a conclusão da chamada terceira onda de investimentos, a Votorantim Cimentos terá 35 plantas com capacidade produtiva total de 42 milhões de toneladas por ano.
Segundo o coordenador do Projeto Elétrico das novas plantas, o engenheiro Athos Parente de Almeida, a WEG sempre tratou a empresa com prioridade e tem demonstrado um diferencial em relação a outros fornecedores. “Nossa parceria é positiva e os produtos da WEG, como os motores e drives, por exemplo, atendem totalmente aos requisitos técnicos da Votorantim e têm boa performance nas novas plantas”, diz.
Outra vantagem, continua o engenheiro Athos Almeida, é a assistência oferecida pela WEG, principalmente nos motores de média tensão. “Houve uma evolução muito boa também nos CCMs e, após um trabalho de cooperação entre as equipes técnicas das duas empresas, os resultados foram bastante satisfatórios”, comemora.
Os equipamentos da WEG responsáveis pelo fornecimento de energia e acionamento de máquinas das sete novas unidades serão todos entregues respeitando o andamento dos projetos e das obras da Votorantim. O engenheiro Hilário Honnicke Júnior, representante da WEG na região de Curitiba, ressalta a importância da longa parceria entre as duas empresas. “A Votorantim é um cliente extremamente importante e nos orgulhamos deste fornecimento para as novas plantas”, diz.
Na avaliação do engenheiro Athos Almeida, da Votorantim, a vantagem do relacionamento está na agilidade das decisões e da execução dos projetos. Para o engenheiro Rafael Fabro de Almeida, especialista da WEG em motores de média tensão para o segmento de cimento, a proximidade com o cliente possibilitou uma análise de intercambiabilidade entre os motores de média tensão propostos para as novas unidades e os existentes em operação.
“Esta análise culminou na redução da quantidade de motores reservas necessária para suprir a demanda e também assegura confiabilidade na operação contínua da produção de cimento, mesmo perante adversidades”, explica Rafael Almeida, lembrando que o estudo permitiu uma redução de mais de R$ 3 milhões no investimento de sobressalentes inicialmente previsto pelo cliente.
Sobre a Votorantim
A Votorantim Cimentos está presente em mais de 20 países, fabrica mais de 40 produtos de diferentes marcas e emprega, atualmente, 11 mil funcionários. Durante a fase de expansão da capacidade produtiva, até 2013, serão mais 7 mil empregos diretos e indiretos.
Resumo do escopo do fornecimento das novas operações da Votorantim:
São Luís (MA)
- 01 subestação de alta tensão com 01 transformador de 12,5/15 MVA 69/6,6 kV
- 02 motores de média tensão (01 motor de anéis para acionamento do moinho e 01 motor de gaiola para acionamento de ventilador)
- 03 motores de baixa tensão Wmining IPW-66 (potências de75cv até 300cv).
Marabá (Pará)
- 01 subestação de alta tensão com 01 transformador de 12,5/15 MVA 138/6,6 kV
Primavera (PA)
- 01 subestação de alta tensão com 01 transformador de 20/25 MVA 138/6,6 kV
- 07 motores de média tensão (03 motores de anéis para acionamento dos moinhos e 04 motores de gaiola para acionamento dos ventiladores de grande porte)
- 01 motor de baixa tensão do forno (610cv)
- 18 motores de baixa tensão com rendimento Premium, aplicação diversas (potências de 100cv a 550cv)
- 3 motores de baixa tensão com rendimento Premium, dos elevadores de canecas (potências de 100cv até 200cv)
Ituaçu (BA)
- 01 subestação de alta tensão com 01 transformador de 20/25 MVA 138/6,6 kV
- 07 motores de média tensão (03 motores de anéis para acionamento dos moinhos e 04 motores de gaiola para acionamento dos ventiladores de grande porte)
- 01 motor de baixa tensão do forno (610cv)
- 18 motores de baixa tensão com rendimento Premium, aplicação diversas (potências de 100cv até 550cv)
- 3 motores de baixa tensão com rendimento Premium, dos elevadores de canecas (potências de 100cv até 200cv)
Cuiabá (MT)
- 01 subestação de alta tensão com 01 transformador de 20/25 MVA 138/6,6 kV
- 07 motores de média tensão (03 motores de anéis para acionamento dos moinhos e 04 motores de gaiola para acionamento dos ventiladores de grande porte)
- 01 motor de baixa tensão do forno (610cv)
- 18 motores de baixa tensão com rendimento Premium, aplicação diversas (potências de 100cv a 550cv)
- 3 motores de baixa tensão com rendimento Premium, dos elevadores de canecas (potências de 100cv até 200cv)
Edealina (GO)
- 01 subestação de alta tensão com 02 transformadores de 20/25 MVA 138/6,6 kV
- 10 motores de média tensão (04 motores de anéis para acionamento dos moinhos e 06 motores de gaiola para acionamento dos ventiladores de grande porte).
- 24 motores de baixa tensão com rendimento Premium, aplicação diversas (potências de 75cv até 500cv)
- 7 motores de baixa tensão com rendimento Premium, dos elevadores de canecas (potências de 100cv até 200cv)
Rio Branco (PR)
- 01 subestação de alta tensão com 02 transformadores de 20/25 MVA 138/6,6 kV
- 10 motores de média tensão (04 motores de anéis para acionamento dos moinhos e 06 motores de gaiola para acionamento dos ventiladores de grande porte).
- 24 motores de baixa tensão com rendimento Premium, aplicação diversas (potências de 75cv até 500cv)
- 7 motores de baixa tensão com rendimento Premium, dos elevadores de canecas (potências de 100cv até 200cv)
+ 13 motores média tensão e baixa tensão para substituir motores existentes de outras unidades em caso de necessidade