A Petrobras acaba de batizar a P-57, plataforma gigante com capacidade de extrair 180 mil barris de petróleo por dia. Com previsão de iniciar a produção de petróleo no Parque das Baleias, porção norte da Bacia de Campos, no fim de novembro, a P-57 vai operar com um grande pacote de soluções WEG.
Fornecidos para a Single Buoy Moorings (SBM), empresa responsável pela engenharia, suprimentos e construção da P-57, os equipamentos WEG foram enviados ao estaleiro em Cingapura, onde o navio foi convertido e onde a maioria dos produtos fornecidos foram integrados à plataforma.
“O trabalho conjunto da SBM e da WEG não foi uma simples parceria: foi uma união em torno de um objetivo comum. A P-57 foi um projeto grande e complexo, com cronograma apertado, e as duas empresas ficaram lado a lado, mantendo uma ótima comunicação entre elas e com a Petrobras”, declara Jean-François Labrunie, FPSO P-57 - Package Manager da SBM.
Do pacote fornecido pela WEG, constam: Painéis de Média Tensão, Painéis de Baixa Tensão, CCMs (Centro de Controle de Motores) e Transformadores de Média e Baixa Tensão a Seco, entre outros subsistemas de supervisão e segurança. E através de vários OEMs, o fornecimento é completado por: Motores para Compressores de Gás, vendidos para a MAN Turbo da Suiça; Motores para Bombas de Água, vendidos para a SULZER do Brasil; e Motores para Bombas de Aplicação Geral, vendidos para a KSB do Brasil.
Todos estes produtos possuem certificação ABS e, quando requerida, certificação de área classificada conforme normas brasileiras e internacionais. “A Petrobras tem por característica trabalhar junto com o fornecedor, porque cada projeto é um desafio novo, uma barreira nova para transpor. A gente não consegue superar tudo sozinho. Na P-57, onde o conteúdo nacional é muito alto, a proximidade se tornou fator determinante. E a WEG não é só uma empresa brasileira, é uma empresa impressionante em qualquer lugar do mundo: a grandiosidade, o ambiente de trabalho, a engenharia, a qualidade são aspectos muito positivos que levamos em conta”, diz Claudio Jacyntho, Gerente Setorial de Plataforma da Petrobras.
A P-57 é uma plataforma do tipo FPSO (sigla em inglês que significa unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo) e integra a segunda fase de desenvolvimento do campo de Jubarte. Ancorada a uma profundidade d´água de 1.260 metros, produzirá óleo de 17 graus API (medida de densidade do petróleo). Ela terá capacidade para processar, diariamente, até 180 mil barris de petróleo e 2 milhões de metros cúbicos de gás. Vai operar interligada a 22 poços, sendo 15 produtores e 7 injetores de água. Será a primeira unidade dessa complexidade a operar na costa do Espírito Santo.
Escopo do Pacote Elétrico fornecido para a P-57:
Painéis de Média Tensão
Painéis de Baixa Tensão
Paineis de Baixa Tensão à Prova de Explosão (Eex e)
Transformadores de Média Tensão
Transformdores de Baixa Tensão
Motores de Média Tensão para Bombas
Motores de Média Tensão para Compressores
Motores em Geral / OEMs (BT)
PMS – Sistema de Gerenciamento de Potência
UPS– Fornecimento Ininterrupto de Energia
Veja mais fotos da P-57 no flickr