Atenta à crescente demanda do mercado de construção civil no Brasil, a Cia. de Cimento Itambé vai ampliar em 85% sua capacidade de moagem e fabricação de cimento a partir de 2012. E os planos de expansão da empresa com a construção de um terceiro forno contam com soluções WEG para o fornecimento completo de energia e acionamento dos equipamentos da nova planta, capaz de produzir mais 1,3 milhão de toneladas de cimento por ano.
Os equipamentos fornecidos pela WEG incluem subestação, transformadores, painéis de distribuição e controle com contatores, relés inteligentes, relés de sobrecarga, inversores de baixa e média tensão, soft starters e motores, já entregues e comissionados em junho deste ano.
O engenheiro Hilário Honnicke Júnior, da WEG, diz que o fornecimento deste pacote completo, desde a subestação de entrada de 138 kV até os motores, reforça a longa parceria entre as duas empresas.
Na avaliação da Cia. de Cimento Itambé, manter negócios com a WEG é uma oportunidade de padronizar equipamentos, serviços e peças. De acordo com o superintendente industrial Alcione Rezende, contar com um só fabricante reduz a necessidade de sobressalentes. “A WEG, como desenvolvedora de tecnologia e fabricante nacional, facilita a assistência técnica, principalmente pela postura em atendimento personalizado e rápido na solução de problemas”, diz.
Para Rezende, um diferencial é que a WEG tem a postura de resolver primeiro os problemas e avaliar a responsabilidade depois. “Sempre encontramos na WEG grande esforço para ser realmente parceira e tecnicamente competitiva, o que a coloca em posição ímpar no segmento em que atua.”
Para atender as necessidades da Cia. de Cimento Itambé, a WEG forneceu um motor de construção especial, de refrigeração IC 511, com trocador de calor ar-ar uniformemente distribuído em torno do estator da máquina, de forma a otimizar a troca térmica e visando a atender aos requisitos dimensionais necessários para uma aplicação específica, já que havia limitação do espaço disponível para instalação do motor.
Os sete motores de média tensão fornecidos para a Linha 3 (incluindo dois reservas) serão utilizados no moinho de cru, ventilador de tiragem, moinho de coque, exaustor do forno e exaustor do filtro.
"O destaque especial é o motor de anéis MAR710 - 3700 CV fornecido para o acionamento do moinho. Após inúmeras análises em conjunto com a engenharia da Cia. de Cimento Itambé, através do engenheiro Luiz Carlos Mosko, a WEG desenvolveu um motor com carcaça fabricada sob medida para viabilizar a instalação em um espaço extremamente limitado. A solução agradou tanto ao cliente que outra unidade já foi adquirida em plano de contingência”, explica o engenheiro Rafael Fabro de Almeida, da WEG.
Os motores de 2300 V são acionados por inversores de frequência de média tensão da linha MVW-01, com tecnologia de ponta, que garante um controle preciso da velocidade com economia de energia. Já os motores de baixa tensão são acionados através de centros de controle de motores, dotados de relés inteligentes da linha SRW, ou através de inversores da linha CFW ou soft starters da linha SSW, ligados em rede, garantindo alta confiabilidade, capacidade de controle e facilidade nos diagnósticos e manutenção.
Projetos futuros
Além de investir significativamente em sua Divisão Concreto, com a ampliação e a modernização de seus equipamentos, a Cia. de Cimento Itambé tem novos planos. Segundo o diretor-superintendente Paulo Aguiar, a empresa estuda projetos também nas áreas de energia, mineração e produção de pozolanas.
Sobre o mercado de cimentos, o diretor comercial Lycio Vellozo diz que a situação atual é muito boa, com várias obras em andamento e muitos projetos nas áreas de habitação e infraestrutura, que tradicionalmente são grandes consumidoras.
“A Cia. de Cimento Itambé vem se preparando para atender a essa demanda há algum tempo, mas é claro que estamos atentos aos desdobramentos das incertezas na economia mundial, que podem mudar o cenário. Tomamos a decisão de ampliar a capacidade de moagem e fabricação de cimento em 2008, mas não é só isso. A empresa mantém há vários anos um agressivo programa de treinamento e formação de pessoal. O objetivo é qualificar a todos para melhor enfrentar os desafios dos novos tempos”, comenta.
Sobre a empresa
A fábrica da Cia. de Cimento Itambé fica no município de Balsa Nova, a 32 km de Curitiba, no Paraná. Numa área total de 2,5 milhões de m², a empresa opera com capacidade instalada anual de 1,5 milhão de toneladas de cimento/ano. Suas reservas de calcário ultrapassam 300 milhões de toneladas. A empresa abastece toda a região Sul do Brasil, produzindo e comercializando cinco tipos de cimento.
Resumo do escopo do fornecimento
- Ampliação da subestação existente, com o fornecimento de 01 transformador de 20/25 MVA 138/6,6 kV comutador sob carga, equipamentos de pátio e construção.
- 29 motores de baixa tensão Wmining IPW-66 para aplicações diversas, potências desde 50cv até 550cv
- 04 motores de anéis de média tensão em 6600 V (com potências até 3700 cv) responsáveis pelo acionamento dos moinhos e dos ventiladores de grande porte
- 03 motores de gaiola de média tensão em 2300 V (com potências até 2400 cv) responsáveis pelo acionamento dos ventiladores de médio porte
- 24 colunas de cubículos de média tensão
- 30 colunas de quadros de distribuição de baixa tensão
- 95 colunas de CCMs (Centro de Controle de Motores) de baixa tensão
- 31 drives de baixa tensão
- 02 drives de média tensão em 2300 V
- 09 transformadores a seco de diversas potências
- 01 transformador a óleo
- Relés inteligentes, contatores e reles de sobrecarga, botões pulsadores e outros componentes