Em tempos de franco crescimento econômico, a geração de energia elétrica é vital para que empresas e comunidades possam ter atendidas suas necessidades básicas e de produção. Foi visando aumentar a capacidade de geração de energia que o Grupo Energisa, que tem na distribuição de energia elétrica a principal base de seu negócio, investiu na construção simultânea de três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que farão parte das Usinas do Rio Grande, em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Com distribuidoras na região Nordeste e Zona da Mata de Minas Gerais, além de Nova Friburgo, a Energisa atende aproximadamente 2,3 milhões de consumidores e uma população de 6,5 milhões de habitantes em 352 municípios.
O Grupo escolheu a WEG para o fornecimento dos pacotes completos de equipamentos para a construção das três PCHs, São Sebastião do Alto, em São Sebastião do Alto; São Antônio, em Bom Jardim; e Cajú, em Santa Maria Madalena. Para a Energisa, o comprometimento da WEG em mais de 15 anos de parceria, domínio da tecnologia no fornecimento de turbinas, geradores, trafos e sistemas de automação e a racionalização no gerenciamento do projeto, fazem da empresa sua principal fornecedora de equipamentos elétricos.
As usinas construídas no Rio Grande terão 31 MW de capacidade instalada, produção anual de 157,4 GWh e permitirão evitar a emissão de 30 mil toneladas/ano de CO² na atmosfera. As PCHs representam geração de energia limpa a um custo ambiental pequeno. Segundo a Agência de Energia Elétrica (ANEEL) elas representam um dos principais focos de prioridade no que se refere ao aumento da energia elétrica no Brasil. Atualmente são 405 PCHs no país, que respondem por 3,1% da energia gerada, com capacidade de geração de 3.646.750 de kW.

Geração de energia com menor impacto ambiental
As PCHs se caracterizam pela potência máxima de até 30 MW e reservatório com área igual ou inferior a 300 hectares (3 km²). Diferentemente de uma usina hidrelétrica de grande porte, as PCHs não se utilizam de reservatórios para armazenagem de grandes volumes de água. Elas operam a fio d’água, ou seja, permitem a passagem contínua de toda água com uma capacidade nominal mais estável. As PCHs aproveitam a força da correnteza e a vazão natural dos rios sem precisar estocar água; requerem uma pequena área inundável, muitas vezes equivalente ao nível das cheias do rio.

Outras vantagens das PCHs
• Fonte renovável, com menor impacto ambiental para as gerações presente e futura
• Construção mais rápida e menor impacto social
• Geração distribuída e descentralizada, com melhor confiabilidade para o sistema elétrico da região aonde esta conectada
• Menores custos de geração
• Utiliza equipamentos, serviços de engenharia e construção 100% nacionais

Escopo do fornecimento
• Gerador síncrono (painel regulador de tensão/velocidade, unidade hidráulica de lubrificação dos mancais, painel inversor de frequência, sistema de frenagem)
• Painéis de Média tensão e cubículos
• Sistema digital de supervisão e controle
• Transformador Elevador
• Turbina Kaplan, válvula borboleta e acessórios