Até algum tempo atrás, um estrondo marcava o desligamento dos motores da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão, responsável por 70% do abastecimento de Joinville. Com o recalque interrompido voluntária ou involuntariamente, a água voltava em alta velocidade e batia com força nas válvulas de retenção e na tubulação. Era o chamado Golpe de Ariete. Embora o barulho fosse o efeito mais perceptível do fenômeno físico, o maior prejuízo que este fenômeno causava era a fadiga dos materiais da rede, que podia romper na hora do impacto ou depois. E deixar secas as torneiras de até 150 mil domicílios atendidos pela Companhia Águas de Joinville, empresa criada em 2005 para fazer a gestão do saneamento básico na maior cidade de Santa Catarina.

Em 2008, a Companhia Águas de Joinville colocou um ponto final neste problema e também no uso de velhos disjuntores a óleo, que podiam causar travamentos e riscos aos trabalhadores da estação. Ela adquiriu 10 chaves Soft Starters de média tensão da WEG, para motores de 200, 250 e 600 CV e 2.300 Volts, instalados na ETA do Cubatão. Na prática, aumentou a confiabilidade do sistema e deu mais um passo em direção à modernização da rede de tratamento e distribuição da água. “Agora operamos com um equipamento mais seguro, com tecnologia moderna”, explica Arnaldo Cavassani, coordenador de Eletromecânica da Companhia Águas de Joinville.

A empresa obteve ainda a melhoria das condições de partida dos motores, que antes era direta. Na hora do acionamento, a corrente chegava a quase sete vezes a nominal do motor, impulsionando uma grande quantidade de água, em alta velocidade, o que também causava um Golpe de Ariete. “Cada vez que se liga e desliga forma-se um golpe, que vai danificando os tubos aos poucos”.

A solução WEG contém um software que prevê um tempo maior tanto para a partida quanto para o desligamento, fazendo com que isto ocorra de forma suave e gradativa, sem choques. “Antes sabíamos pelo barulho do Golpe de Ariete quando o operador desligava as máquinas. Agora temos que perguntar se ele não esqueceu”, brinca Cavassani.

Para garantir uma condição extra de segurança, o analista de Vendas da WEG, José Mario Morotti, revela que foi mantida a possibilidade de uma eventual partida direta, em caso de necessidade. “A partida suave (soft start) é a condição principal de partida do motor, mas foi deixada uma opção de partida direta para uma emergência, no caso de alguma falha do equipamento eletrônico. Ou seja, o abastecimento está garantido”.

“A instalação das chaves Soft Starters com contactores a vácuo marca o início de uma nova era em termos de tecnologia na subestação da ETA Cubatão, que busca melhoria contínua em sua planta para melhor atender a população e caminhar rumo a excelência”, conclui Cavassani.

O que é o golpe de ariete?

Por Golpe de Ariete se denominam as variações de pressão decorrentes de variações da vazão, causadas por alguma perturbação, voluntária ou involuntária, que se imponha ao fluxo de líquidos em condutos, tais como operações de abertura ou fechamento de válvulas, falhas mecânicas de dispositivos de proteção e controle, parada de turbinas hidráulicas ou de bombas, causadas por queda de energia ou desligamento súbito do motor, havendo, no entanto, outros tipos de causas.

Durante o fenômeno do Golpe de Ariete, a pressão poderá atingir níveis indesejáveis, que poderão causar sérios danos ao conduto ou avarias nos dispositivos nele instalados. Danos como ruptura de tubulações por sobrepressão, avarias em bombas e válvulas, colapso de tubos devido a vácuo, entre outros.

Fonte: Wikipédia