Araucária (Flora): Araucária (Araucaria angustifólia) mapeada em estudo realizado em Corupá/SC
A WEG irá lançar a exposição “Palco da Vida”, na próxima sexta-feira (4), em Jaraguá do Sul/SC. Com caráter educativo e itinerante, a mostra vai oferecer uma trilha sensorial com 40 espécies da fauna e flora da Mata Atlântica da região Norte de Santa Catarina. A população de até quatro municípios da região será impactada positivamente com a mostra em contêiner, que simula uma experiência de imersão aos visitantes. O projeto é viabilizado pela Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, realizado pelo Instituto Civicus e patrocinado pela WEG.
O projeto iniciou com o mapeamento de espécies de fauna e flora localizados em áreas de floresta preservadas pela WEG em Corupá/SC. Em seguida, as espécies foram catalogadas pela equipe de biólogos e esse trabalho serviu de base para a criação da exposição imersiva e dos materiais educativos e didáticos voltados ao público infantil. Foram criadas atividades como jogos de tabuleiro, jogo de memória, e desenhos para colorir. O objetivo é educar e manter viva a cultura da biodiversidade local por meio de atividades lúdicas e proporcionar experiência em grupo durante a visita ao projeto, que será exposto de forma itinerante em Jaraguá do Sul e Guaramirim entre os dias 4 de setembro e 4 de outubro.
Entre as espécies catalogadas, estão a Araucária (Araucaria angustifolia) e a Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus). A primeira é uma árvore de grande porte, conhecida como símbolo do sul do Brasil que pode ultrapassar 30 metros de altura, produz sementes conhecidas como pinhões e é fundamental na floresta por fornecer alimento para diversas espécies de animais. Atualmente, é considerada uma espécie criticamente ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Já a Gralha-Azul, é uma ave de grande porte com plumagem azul intensa e papel fundamental na dispersão do pinhão e regeneração das florestas com Araucárias. O animal é classificado como “quase ameaçado” pelo organismo internacional.
A expectativa é receber cerca de três mil pessoas durante o período de exposição. A entrada é gratuita e a mostra é acessível a todas as idades.
Lançamento Palco da Vida
No lançamento, estarão presentes cerca de 30 estudantes do 3º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Corupá/SC. Pelo menos outros 800 estudantes de escolas de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá já estão confirmados para visitar a exposição. O transporte para deslocamento das turmas escolares já está previsto no projeto. Novos agendamentos de escolas devem ser feitos pelo e-mail ana.laura@civicus.com.br ou celular 16 99612-8605.
“Na WEG, entendemos que sustentabilidade também passa pela educação e pela aproximação das comunidades com o ambiente. O Palco da Vida reforça nossa conexão e responsabilidade histórica com Jaraguá do Sul e região, levando conhecimento sobre a Mata Atlântica a estudantes e comunidade em geral. É uma satisfação ver esse projeto integrar as comemorações dos 65 anos da WEG com impacto socioambiental”, contextualiza o Vice-Presidente de Sustentabilidade e Relações Institucionais da WEG, Daniel Godinho.
Serviço
O quê: Exposição Palco da Vida
Quando e onde:
4 de setembro: evento de lançamento, às 15h, em frente ao prédio da Sociedade Cultura Artística (SCAR), localizada na rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, em Jaraguá do Sul.
5 a 16 de setembro: exposição aberta ao público na SCAR, incluindo sábados e domingos, localizada na rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, em Jaraguá do Sul, das 8h às 20h.
24 de setembro a 4 de outubro: exposição aberta ao público na Escola Oficial Seleto, incluindo sábados e domingos, localizada na rua João Butschardt, 550, no Centro de Guaramirim, das 8h às 20h.
Entrada: gratuita