• Cybersecurity
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
  • Início
  • Captación e Irrigación
  • Automatización
  • Suministro de Energía
  • Pinturas
  • Confort animal
  • Servicios

Confort animal

Más eficiencia en el confort animal para la industria agropecuária

Proporcionar bienestar y calidad de vida a los animales es uno de los requisitos primordiales para intensificar la productividad. En ese sentido, un ambiente saludable hace que el animal se sienta más confortable para expresar todo su potencial de producción, lo que es determinante para la rentabilidad de las industrias de agricultura y pecuaria.

Los motores eléctricos son uno de los factores que determinan el bienestar animal, porque son los que brindan confort térmico a través de sistemas de ventilación. La temperatura es un factor determinante para la condición corporal y la salud del animal e interfiere directamente en su satisfacción con el entorno en el que se mantiene. Por tanto, la eficiencia energética es uno de los requisitos imprescindibles de estos motores. Con un buen sistema energético, el retorno al productor es mayor, ya que los equipos eficientes consumen menos y operan con mayor rapidez, contribuyendo directamente al confort y bienestar de los animales.

 

¿Desea saber más?

Mira el libro electrónico que creamos para aliar las buenas prácticas de confort animal em la creación de pollos, cerdos y vacas con el aumento de la productividad utilizando el motor WECM de WEG.

Libro virtual Mejores prácticas para el confort animal en la industria agrícola

Descubra las mejores estrategias para incrementar la productividad agrícola sin dejar de garantizar el bienestar animal o perjudicar la eficiencia energética.

 

Descargar ahora

Conozca más sobre las noticias de WEG sobre Agroindustria

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

Línea de motorreductores WCG20 ofrece mayor rendimiento al sector de fertilizantes

FS Bioenergia es pionera en la producción de etanol de maíz en Brasil

FS Bioenergia es pionera en la producción de etanol de maíz en Brasil

Usina cuenta con soluciones WEG de alta eficiencia

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Una estrategia eficaz empleada por algunas granjas más exitosas de Sudáfrica ha sido de regularmente sustituir los motores más viejos, menos eficientes siempre que estos fallen

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

WEG Direct Drive System opera la torre de enfriamiento y reduce los costos de operación en la planta brasileña Citrosuco de producción de jugo.

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

El motor W50 diseñado a medida combina un diseño compacto, eficiencia IE4 y alta confiabilidad para respaldar una de las mayores iniciativas de captura de carbono de Europa

WEG impulsa la autonomía energética en el agronegocio con una solución BESS integrada a la generación solar

WEG impulsa la autonomía energética en el agronegocio con una solución BESS integrada a la generación solar

El sistema de almacenamiento de energía en baterías garantiza la continuidad operativa, reduce los costos de energía y maximiza el aprovechamiento de la generación fotovoltaica en una granja de huevos fértiles en Paraná, Brasil

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Con tecnología de alta eficiencia y soluciones intercambiables, los reductores ayudan a reducir costos, aumentar la disponibilidad operativa y mejorar la sostenibilidad en la producción de acero.

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

Proyecto realizado en centro de distribución del sector de bebidas amplía la confiabilidad del sistema eléctrico y refuerza la seguridad operacional de la planta

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power