¿El cronograma de mediciones puede ser modificado después de configurado?
Sí. Tras la configuración inicial, es posible modificar los agendamientos, a través de la aplicación móvil. Es necesario estar próximo al WEG Motor Scan para realizar alteraciones en la configuración.
¿Cómo encontrar un sensor cercano?

Utilizando la aplicación móvil es posible visualizar los sensores WEG Motor Scan, a través de una lista de sensores próximos, al alcance del Bluetooth del smartphone o tablet. En caso de que sea un sensor nuevo, no configurado o que haya sido reiniciado, no aparecerá en la pantalla de sensores cercanos. Este sensor debe ser configurado nuevamente, seleccionando la opción "Nuevo dispositivo" – "Seleccionar" – "Configurar" para aparecer en la lista de sensores cercanos.

¿Cuál es la distancia máxima para sincronizar la aplicación móvil con el WEG Motor Scan?

El WEG Motor Scan puede ser sincronizado con la aplicación móvil, a una distancia aproximada de hasta 10 metros, o a través del gateway, a una distancia aproximada de 30 metros. Éste es solamente un valor de referencia y puede variar de acuerdo con el modelo de smartphone y del ambiente donde el WEG Motor Scan está instalado.

¿Es posible visualizar las informaciones de las plantas y de los motores a través de la aplicación móvil?

No. A través del App usted visualizará los datos de la última lectura de vibración y temperatura. Utilizando el botón “Mediciones avanzadas”, el usuario logra visualizar, además de la temperatura y vibración global en los 3 ejes, los espectros de vibración y rotación.

¿Al sincronizar con el WEG Motor Scan, es necesario que el smartphone tenga acceso a internet?

No. La aplicación WEG Motor Scan fue desarrollada para operar en ambientes sin acceso a internet. Las mediciones adquiridas por el smartphone o tablet durante la sincronización son almacenadas y enviadas al software MFM cuando el dispositivo móvil posea acceso a internet.

  • 1
  • ...
  • 249
  • 250
  • 251
  • ...
  • 276
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net