Quel est le protocole de communication entre l'application mobile et WEG Motor Scan?
L'application mobile communique avec WEG Motor Scan en utilisant le protocole de communication Bluetooth 4.1.
Combien de temps doit-on considérer pour le transfert des données entre le WEG Motor Scan et le smartphone?
Le temps nécessaire afin de compléter le transfert des données dépend du volume de mesures conservées sur WEG Motor Scan.
Comment mettre à jour la localisation de WEG Motor Scan?
En utilisant l'application mobile, il est possible de mettre à jour la localisation de WEG Motor Scan. L'option "Update location" est rendue disponible après la synchronisation,  dans l'onglet "More". La localisation envoyée vers la Plateforme WEG IoT correspond à l'information de la localisation du smartphone ou de la tablette. Il n'y a aucun dispositif de localisation installé dans le capteur.
Comment accéder à la Plateforme IoT WEG?
La Plateforme WEG IoT est ouverte et peut être accessible sur https://iot.weg.net.
Comment s'enregistrer sur la Platefomre IoT WEG?
A partir de la Plateforme WEG IoT https://iot.weg.net ou par l'application mobile WEG Motor Scan.
  • 1
  • ...
  • 250
  • 251
  • 252