Comment configurer WEG Motor Scan?
WEG Motor Scan doit être configuré en utilisant le guide d'instructions disponible sur l'application mobile.
Comment appairer WEG Motor Scan en utilisant NFC?
En utilisant les instructions de positionnement affichées sur la figure indicative de l'application mobile, en approchant la partie arrière du capteur  (région avec les étiquetages du produit) à la région NFC du smartphone.
Que faire au cas où le numéro de série du moteur WEG n'est pas trouvé sur l'application mobile?
L’utilisateur peut enregistrer les données de la plaque signalétique manuellement via le champ «I do not have serial number »
Je peux visualiser le site mais je n'arrive pas à insérer un capteur? 
L'utilisateur doit être l'administrateur du site des moteurs pour enregistrer de nouveaux capteurs et les gérer par l'application mobile.
Comment fonctionne la planification des mesures de vibration?
Les mesures de vibration surviennent en fonction de la planification faite sur l'application mobile pendant la configuration de WEG Motor Scan. 12 planifications au maximum sont acceptées par jour et il est recommandé de planifier les horaires pendant la période de fonctionnement du moteur.
  • 1
  • ...
  • 248
  • 249
  • 250