Retour à la page d’accueil Mon compte
A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da Soft-Starter SSW-06. Ela apresenta as seguintes funções:

Funções básicas das teclas:
![]() | Aciona a Soft-Starter via rampa (partida). |
![]() | Desaciona a Soft-Starter via rampa (parada). Reseta a Soft-Starter após a ocorrência de erros. |
![]() | Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo). |
![]() | Aumenta o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro. |
![]() | Diminui o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro. |
![]() | Não implementado nesta versão de software |
![]() | Seleciona a origem dos comandos/referência entre LOCAL ou REMOTO. |
![]() | Não implementado nesta versão de software |
Para: | Ação | Visualização no display LED |
Energização da Soft-Starter | ![]() | |
Acessar lista de parâmetros | Pressionar
|
|
Localizar P000 (Acesso aos parâmetros) | Pressionar
até P000 |
|
Acessar conteúdo de P000 | Pressionar
| ![]() |
Liberar acesso para alteração de parâmetros (Inserir senha) | Pressionar
até o valor 5 | ![]() |
Voltar à lista de parâmetros | Pressionar
| ![]() |
Localizar parâmetro desejado (Ex.: P101 tensão inicial) | Pressionar
| ![]() |
Acessar o conteúdo do parâmetro | Pressionar
| ![]() |
Alterar conteúdo do parâmetro *1 | Pressionar
| ![]() |
Gravar o novo valor do parâmetro *2, *3 | Pressionar
| ![]() |
*1 - Para os parâmetros que podem ser alterados com motor girando, a Soft-Starter passa a utilizar imediatamente o novo valor ajustado. Para os parâmetros que só podem ser alterados com motor parado, a Soft-Starter passa a utilizar o novo valor ajustado somente após pressionar a tecla PROG.
*2 - Pressionando a tecla PROG após o ajuste, o último valor ajustado é automaticamente gravado na memória não volátil da Soft-Starter.
*3 - Caso o último valor ajustado no parâmetro o torne funcionalmente incompatível com outro já ajustado ocorre à indicação de E24 Erro de programação.
o São variáveis que podem ser visualizadas no display, mas não podem ser alteradas pelo usuário;
o São os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções da Soft-Starter SSW-06;
* Parâmetros de configuração:
o Definem as características da Soft- Starter SSW-06, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas/saídas do cartão de controle;
o São os dados de catálogo ou de placa do motor;
o Inclui os parâmetros relacionados às funções especiais;
o Inclui os parâmetros relacionados aos níveis e tempo de atuação das proteções do motor.


Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em paralelo.


Parâmetro | Programação |
P220 | 0 |
P229 | 0 |
P265 | 1 |
1) Para proteção de toda a instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;
2) A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da Soft-Starter SSW-06, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;
3) O transformador T é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;
4) Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termistores PTC (PTC na DI 6) ou termostatos (erro externo nas DI 4 a DI 6);
5) Na eventualidade de danos no circuito de potência da Soft-Starter SSW- 06, que mantenham o motor acionado por curto circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência;
6) A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada via entrada digital (habilita geral na DI 3);
7) X1E (33 e 34) apenas está disponível nos modelos com ventilador.