O que é e quais são as possíveis causas do F07?
  • A falha 07 indica que a proteção térmica (I x t) atuou;
  • As causas mais prováveis são:
    • Máquina travada;
    • Ajuste incorreto de P67, P68 e P69, maiores informações ver em Quais os parâmetros de proteção térmica do motor?.
O que é e quais são as possíveis causas do F08?
  • A falha 08 indica falha no tacogerador;
  • As causas mais prováveis são:
    • Falha no sinal do tacogerador;
    • Cabo do tacogerador não conectado.
O que é e quais são as possíveis causas do F10?
  • A falha 10 indica a perda do sinal de sincronismo;
  • As causa mais prováveis são:
    • Quando for alimentar o conversor, quando fechar a seccionadora não fecha as 3 fases simultaneamente;
    • Problema na rede de alimentação, pode estar distorcida;
    • Problema no transformador interno.
Como identificar o modelo do CFW10?

Os dados nominais do equipamento se encontram na etiqueta branca na lateral do mesmo e estão dispostos conforme abaixo:

Quais cuidados devem ser tomados na instalação do CFW10 dentro do painel?

Para a instalação do CFW10 dentro do painel devem-se tomar os seguintes cuidados:

  • Instalar o inversor na posição vertical;
  • Deixar no mínimo os espaços indicados na figura e tabela que seguem:

  • Se montar um inversor em cima do outro, usar a distância mínima A+B;
  • Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima do inversor;
  • Instalar em superfície razoavelmente plana;
  • Prever conduítes ou calhas independentes para a separação física dos condutores, sinal, controle e potência;
  • Separar cabos do motor dos demais cabos.
  • 1
  • ...
  • 94
  • 95
  • 96
  • ...
  • 272
WEG S.A.