O que é E75?

O E75 indica Freqüência fora da tolerância:

A causa mais provável é:

  • Freqüência da rede está fora dos níveis de +/- 10% em relação aos valores nominais 50Hz ou 60Hz.

Reset:

· Power-on;

· Botão reset;

· Tecla;

· Auto-reset;

· DI2.

O que fazer quando o motor não gira?

Segue abaixo as possíveis causas:

  • Fiação errada:

o Verifique se a alimentação da eletrônica está presente nos bornes A1 e A2;

o Verifique se a parte da potência (R, S, T, U, V, W) está ligada corretamente.

  • Soft-starter em condição de erro:

o Verificar se a SSW-05 não está numa condição de bloqueio.

  • Ajustes incorretos:

o Verificar se os ajustes estão corretos para a aplicação.

O que fazer quando a rotação do motor oscila (flutua)?
Segue abaixo a possível causa:

  • Conexões Frouxas:

o Desligue a SSW-05, desligue as alimentações e reaperte todas as conexões.

O que fazer quando a rotação do motor é muito alta ou muito baixa?

Segue abaixo o que se deve fazer:

· Checar todas as conexões internas da SSW-05;

· Verificar se o motor utilizado está de acordo com a aplicação.

O que fazer quando o dá trancos na desaceleração de bombas?

Segue abaixo o que se deve fazer:

· Reduzir o tempo da rampa de desaceleração.

  • 1
  • ...
  • 153
  • 154
  • 155
  • ...
  • 272
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power