Quais as mensagens que podem aparecer no display da HMI?

As mensagens que podem aparecer são:

  • Parâmetros: com seus respectivos conteúdos;
  • Erros: indicam qual o erro que bloqueou o inversor;
  • rdy: inversor está pronto para ser habilitado;
  • Sub: inversor com tensão de rede insuficiente para operação (subtensão);
  • dcb: indicação durante a atuação da frenagem CC;
  • EPP: inversor está executando rotina carrega padrão de fábrica.
Qual a relação dos parâmetros?

Para facilitar a sua descrição, os parâmetros foram agrupados por tipos, conforme descrito a seguir:

  • Parâmetros de leitura: variáveis que podem ser visualizadas nos displays, mas não podem ser alteradas pelo usuário;
  • Parâmetros de regulação: são os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções do inversor;
  • Parâmetros de configuração: definem as características do inversor, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas/saídas do cartão de controle.
Quando o motor pode partir com uma chave estrela-triângulo?

A chave estrela-triângulo pode ser usada nos casos em que o motor parte em vazio ou com carga de baixo conjugado resistente e baixa inércia. Quanto à tensão de alimentação a chave estrela-triângulo pode ser usada dos seguintes casos:

Tensão do motor

Tensão da rede

220/380V

220V

380/660V

380V

220/380/440V

220V

220/380/440V

440V

Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads

Além da chave estrela-triângulo quais são outros métodos de partida?

- Partida direta;

A tensão do motor deverá ser igual à tensão da rede. Se o motor for instalado diretamente na rede pública, a concessionária de energia deverá ser previamente consultada, pois há casos de limitação de potência.

- Partida com chave compensadora;

Este método de partida atende a todas as configurações de tensão de rede.

- Partida com chave série-paralela;

Pode ser usada em motores trifásicos e monofásicos nos casos em que a carga acionada oferece baixo conjugado resistente e baixíssima inércia. Quanto à tensão alimentação:

Tipo de motor

Tensão do motor

Tensão da rede

Trifásico

220/380/440V

220V

380V

Monofásico

127/220V

127V

220/440V

220V

- Partida com Soft-starter e partida com Inversor de freqüência;

Atende a todas as configurações.

Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads

Qual é a velocidade máxima admissível de um motor operando com inversor de freqüência?

Deve-se entrar em contato com a WEG de posse das seguintes informações:

- Torque (conjugado);

- Fator de rotação do rolamento;

- Fator de rotação atende rotação da graxa;

- Simulação da Curva de Derating e outras características mecânicas.

FALE CONOSCO: http://www.weg.net/br/Contato/Fale-Conosco

Atendimento: 0800-701 0701

  • 1
  • ...
  • 104
  • 105
  • 106
  • ...
  • 272
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Phone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Email: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power