• Start Seite
  • Mahlen und Verarbeiten
  • Materialhandhabung
  • Wasserversorgung
  • Energieversorgung
  • Muldenkipper auf Schienen
  • Lackierungen
  • Dienstleistungen
  1. Home
  2. Bergbau - Energieversorgung

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie, hochwertige Rohmaterialien und kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten geben WEG den entscheidenden Wettbewerbsvorteil als Anbieter von Transformatoren und Umspannstationen für die Bergbauindustrie, die zuverlässig sind und somit Stillstandszeiten zu Wartungszwecken verringern.

Get to know our solutions

Oil Type Power Transformer
Conventional Substations
Oil type Reactors and Transformers
Oil Type Distribution Transformer

E-Houses in der Bergbauindustrie

WEG E-Houses in Containerbauweise sind modular ausgeführt und bieten dadurch hohe Flexibilität für eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten.

Das E-House vereint die elektrischen Komponenten und das Steuerungssystem von Aufbereitungsanlagen im Bergbau auf einer Plattform. Dadurch werden keine teuren, dauerhaft aufgebauten Konstruktionen mehr benötigt. Unsere kundenspezifischen Lösungen erfüllen bzw. übertreffen sogar die besonderen Anforderungen der Bergbauindustrie hinsichtlich geologischer Vibrationen oder Wind- und Feuerbeständigkeit.

 

Sekundäre Umspannstation

  • Traditionelle Gebäude aus Beton können ersetzt und dadurch Raum und Zeit beim Aufbau eingespart werden.
  • Doppelwände aus Grobblech (1,5-2 mm) bieten höhere Belastbarkeit und Stabilität.
  • Hochqualitative Wärmeisolation gewährleistet den effizienten Betrieb der Klimaanlage.
  • Kann direkt auf eine Fördermaschine montiert werden (Stapler, Aufnahmegeräte, Löffelbagger)

 

Mobile E-Houses in Containerbauweise

  • Mobile E-Houses in Containerbauweise, ausgestattet mit Rädern und Öl- oder Trockentransformatoren
  • Besonderes Design für den Untertagbau mit spezieller Beschichtung für feuchte Umgebungen und hohe Erz- und Staubkonzentration
  • Frequenzumrichter und Softstarter können für den Betrieb von Lüftern, Pumpen, Brechmaschinen und Förderanlagen angeschlossen werden.
  • Erhöhte Schutzart für alle Schaltschränke

 

Semi-mobile E-Houses in Containerbauweise

  • Semi-mobil: es ist kein Kran für das Anheben der Einheit nötig, da die Räume mit mechanischen, hydraulischen oder pneumatischen Hebeeinrichtungen bewegt werden können
  • Montage direkt auf dem Boden, es ist kein Fundament notwendig
  • Onboard transformer, dry or oil cooling type;
  • Spezielle WEG Schutzlackierung für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
  • Die Elektroräume können mit Brandschutz- und Zugangskontrollsystemen, Überwachungskameras und USV-Anlagen ausgestattet werden.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Read File
Read File
Read File

Erfahren Sie mehr über WEG News im Bergbau.

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

Project strengthens service quality, expands demand capacity, and improves reliability for more than 25,000 users in the region, consolidating WEG’s presence in the Utilities segment.

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

The photovoltaic plant will have an installed capacity of 161 MWp (megawatt-peak)

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

Juruena Hydroelectric Plant features WEG disconnect switches in its new substations

Juruena Hydroelectric Plant features WEG disconnect switches in its new substations

The 50 MW plant represents an important step in expanding Brazil's renewable energy matrix

WEG announces supply of transmission line stabilization system for Chile in partnership with Alupar

WEG announces supply of transmission line stabilization system for Chile in partnership with Alupar

Project includes the largest synchronous condensers ever produced by the company and strengthens WEG’s presence in Latin America

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG and Eletrobras address the modernization process of the Itajaí substation at the CIGRE Paris Session 2024

WEG and Eletrobras address the modernization process of the Itajaí substation at the CIGRE Paris Session 2024

The event in Paris brought together experts from several countries to share best practices in the development of technological solutions

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

Eletrobras and WEG present innovations in the development of digital substations at an international conference

Eletrobras and WEG present innovations in the development of digital substations at an international conference

The event was held in Athens, Greece

WEG transformers strengthen energy infrastructure in Colombia

WEG transformers strengthen energy infrastructure in Colombia

The solutions will bring more reliability to energy supply across the country

Interessieren Sie sich für eine unserer Lösungen? Finden Sie mit untenstehenden Optionen das Produkt Ihrer Wahl.

Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen

Kontaktieren Sie uns
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Telefon: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • E-Mail: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power
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
Cookie-Einstellungen
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2025 WEG. Alle Rechte vorbehalten.