• Serviços
  • Operação e Manutenção
  1. Página inicial
  2. Soluções para Energia Eólica

Tecnologia na fabricação e excelência na operação e manutenção dos aerogeradores

Tecnologia de ponta na fabricação e excelência na operação e manutenção de aerogeradores são marcas registradas da WEG. Nossa equipe experiente de engenheiros e técnicos está dedicada a oferecer serviços abrangentes, incluindo operação, manutenção, comissionamento e startup de aerogeradores no Brasil e no exterior. Nosso compromisso é manter os equipamentos em condições operacionais ótimas, prolongando sua vida útil e preservando sua eficiência. Contamos com profissionais altamente capacitados, com experiência em comissionamento em diversos países e vasto conhecimento em equipamentos elétricos e mecânicos, garantindo agilidade, flexibilidade e confiabilidade em todos os nossos serviços.

Operação

Oferecemos o monitoramento de frota 24/7 em uma plataforma dedicada para gerenciamento eficaz, implementação de indicadores para melhor controle, utilização de Inteligência Artificial para detectar e acompanhar anomalias em máquinas, aplicação de upgrades visando melhoria contínua e aumento da disponibilidade, além de automações de processos para agilizar o tempo de resposta e garantir a confiabilidade em nossas operações.

Manutenção

O cronograma anual de manutenções preventivas é elaborado com alinhamento das necessidades dos clientes, de forma a minimizar os impactos na geração de energia de cada parque.

Com o uso da Inteligência Artificial é possível detectar de forma antecipada potenciais necessidades de manutenção, acionando a demanda de um diagnóstico e ação corretiva precoce evitando perdas de disponibilidade dos aerogeradores. Utilizando esses dados é possível antecipar situações que influenciam na disponibilidade do equipamento, podendo refletir em ganhos de geração.

Nossa equipe possui experiência em manutenções de grandes corretivas, elaborando cronogramas para garantir a agilidade no atendimento e contando com parceiros locais para auxiliar no processo.

Modalidades

Oferecemos serviços técnicos especializados de operação e manutenção de aerogeradores, sistemas de controle e supervisão, gestão de estoque de peças de reposição, interface de comunicação e sistema de monitoramento para garantir a máxima produção de energia com os menores custos. Os serviços de operação e manutenção são flexíveis, com escopos Premium e Elite:

Escopo Premium: Serviços de operação dos aerogeradores remotamente a partir do centro de operação WEG, manutenção preventiva anual, análise preditiva, inspeção das pás, manutenções corretivas de pequeno porte.

Escopo Elite: Serviços de operação dos aerogeradores remotamente a partir do centro de operação WEG, manutenção preventiva anual, análise preditiva, inspeção e reparo das pás, manutenções corretivas de pequeno porte, grande porte e fornecimento de grandes componentes.

 

Uma tabela apresenta vários serviços e mostra a diferença entre os planos premium e elite. Os serviços são a seguir: Mão de obra treinada e qualificada, com supervisão técnica e ferramentas padrão e equipamentos da WEG - Disponível em ambos os planos. Materiais consumíveis - Disponível nos dois planos. Garantia de disponibilidade - Disponível nos dois planos. Operação remota dos aerogeradores, no centro de operação da contratada, 24 horas por dia, 7 dias da semana - Disponível nos dois planos. Manutenção preditva - Disponível nos dois planos. Pequenas manutenções corretivas - Disponível nos dois planos. Sistema de gerenciamento de ordens de serviço - Disponível nos dois planos. Peças de reposição obrigatória - Disponível nos dois planos. Grandes manutenções corretivas - Disponível no plano Elite. Fornecimento de Grandes componentes - Disponível no plano Elite. Treinamento Individual - Serviços Extras em ambos os planos. Hotline em dias úteis / Horário comercial - Serviços extras em ambos os planos. Suporte presencial de técnico especialista - Serviços extras de ambos os planos.

O&M em números

+ 10 anos de experiência em serviços de Operação e Manutenção de aerogeradores

+ 1,2 GW em operação

+ 24.000.000 de dados gerados para análise diariamente

Stay updated with WEG's news in Wind Energy

Innovative partnership between WEG, Petrobras, and Statkraft brings the largest onshore wind turbine in the Americas into operation

Innovative partnership between WEG, Petrobras, and Statkraft brings the largest onshore wind turbine in the Americas into operation

Modernization project of the Brotas de Macaúbas Complex will increase efficiency and reinforce the pioneering spirit of the venture with a 7MW installed capacity turbine

WEG and Statkraft Sign Partnership for Implementation of the Largest Onshore Wind Turbine Produced in Brazil

WEG and Statkraft Sign Partnership for Implementation of the Largest Onshore Wind Turbine Produced in Brazil

The partnership will promote the installation of a wind turbine in the Brotas de Macaúbas Wind Complex in Bahia

WEG and Petrobras sign a partnership agreement for the development of the largest wind turbine in the country

WEG and Petrobras sign a partnership agreement for the development of the largest wind turbine in the country

The equipment will have a capacity of 7 MW and will be the first of its kind in Brazil

WEG supplies motors to a platform to test and validate wind turbine technology

WEG supplies motors to a platform to test and validate wind turbine technology

Equipment will be part of the largest and most powerful powertrain and gearbox test bench in the world

WEG announces agreement with 2W Ecobank for self-production of wind power

WEG announces agreement with 2W Ecobank for self-production of wind power

The initiative will guarantee the supply of renewable energy in five industrial facilities of the Company in Brazil

WEG and Alupar sign agreement for self-production of wind power

WEG and Alupar sign agreement for self-production of wind power

Project will reinforce the energy supply of four industrial plants and the Company's commitment to sustainability

WEG Transformers and Shunt Reactors are supplied for a wind farm in northern Colombia

WEG Transformers and Shunt Reactors are supplied for a wind farm in northern Colombia

The equipment is part of a wind farm project with 492MW power capacity

WEG to launch a 7 MW wind turbine

WEG to launch a 7 MW wind turbine

The prototype should be ready for operation by 2024 and regular production to start in 2025

WEG supplies product package for a solar and wind power plant in Brazil

WEG supplies product package for a solar and wind power plant in Brazil

Five solar and wind power projects will be benefited by this product supply.

WEG and Engie Brasil Energia complete installation of the first national wind turbine

WEG and Engie Brasil Energia complete installation of the first national wind turbine

Wind turbine is part of the project for the first National Wind Turbine, which is intended to develop national technology and production chain for the manufacture and installation of large size equipment in the country

WEG joins a Business Mission to India

WEG joins a Business Mission to India

The "India - Brazil Business Forum”, was organized by the Brazilian Export and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil) and took place in New Delhi, India.

WEG signs an agreement to supply wind turbines to Aliança Energia´s Wind Farms

WEG signs an agreement to supply wind turbines to Aliança Energia´s Wind Farms

The entire agreement includes the construction of four wind farms, in a total amount of 180.6 megawatts (MW) of installed capacity

WEG announces entry into the Indian wind market

The company intends to upgrade its large electric motors and generator factory, in the state of Tamil Nadu, near Bangalore, to also manuf...

WEG Acquires a Utility-Scale Wind Turbine Business in the USA

WEG announced this past Wednesday on October 26, the acquisition of the utility-scale wind turbine business from Northern Power Systems, ...

WEG Supplies a Complete electrical Balance of Plant (eBOP) for Brazil’s Largest Wind Farm

The new wind farm will have a rated capacity of 230 MVA, and will generate enough energy to supply 400,000 homes, equivalent to a city wi...

WEG helps to generate hydro-electricity for Windsor Castle

Efficiency was a key target for this application as the installation has a fixed Return of Investiment period

WEG wins a 96MW wind power package supply

The full package supply with Alupar Investimentos includes 46 wind turbines of 2.1 MW each.

WEG establishes a Joint Venture to produce wind turbines

WEG and the Spanish company - M. Torres Olvega Industrial (MTOI) – have established a Joint Venture for the manufacturing of wind turbine...