Qual é a vantagem de se utilizar o contator de By-Pass?

O contator de By-pass torna a Soft-starter:

  • Mais robusta a variações da rede de alimentação após a partida;
  • Economiza a energia que seria dissipada sobre os tiristores após a partida e diminui a quantidade de ventiladores no painel;
  • Elimina as perdas em forma de calor ocasionadas pela Soft-Starter.
Observação:
A SSW-06 já tem contator de By-pass incorporado.
Como proceder ao receber a Soft-Starter?
  • Verificar se a etiqueta de identificação corresponde ao modelo comprado;
  • Verificar se ocorreram danos durante o transporte. Caso for detectado algum probema, contate imediatamente a transportadora;
É necessário aterrar a Soft-Starter?

As Soft-Starters devem ser obrigatoriamente aterradas a um terra de proteção (PE). A conexão de aterramento deve seguir as normas locais. Conecte a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10Ω). Não compartilhar a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.). Quando várias Soft-Starters forem utilizadas, proceder conforme figura mostrada em "Como fazer a conexão de aterramento para mais de uma Soft-Starter?".

Nota:
Não utilize o neutro para aterramento.
Como fazer o aterramento da Soft-Starter?
  • A conexão de aterramento deve seguir as normas locais;
  • Utilize no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela que se encontra no manual ou em "Qual é a bitola da fiação que devo utilizar para fazer o aterramento da Soft-Starter?";
  • Conecte a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10Ω);
  • Não compartilhar a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.);
  • Quando várias Soft-Starters SSW-06 forem utilizadas, proceder conforme figura mostrada em "Como fazer a conexão de aterramento para mais de uma Soft-Starter?".
Nota:
Não utilize o neutro para aterramento.
Como fazer a conexão de aterramento para mais de uma Soft-Starter?

Quando várias Soft-Starters forem utilizadas, proceder conforme figura abaixo:

Conexões de aterramento para mais de uma Soft-starter

  • 1
  • ...
  • 37
  • 38
  • 39
  • ...
  • 273
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albania
  • Correo electrónico: win@weg.net