Como funciona os Modos de Temporizador Oscilador?

Temporizador Modo 5 Modo Oscilador: Aciona a saída quando a entrada é aciona e começa a temporização, no final da temporização desaciona a saída e começa a contagem novamente, assim que termina a contagem aciona novamente a saída, e continua fazendo esse ciclo enquanto a entrada do temporizador estiver acionada.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

Temporizador Modo 6 Modo Oscilador com reset: Aciona a saída quando a entrada é acionada e começa a temporização, no final da temporização desaciona a saída e começa a contagem novamente, assim que termina a contagem aciona novamente a saída, e continua fazendo esse ciclo. A entrada do bloco do temporizador pode ficar aberta que continua fazendo a temporização só desligando a saída quando o reset for acionado.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

Temporizador Modo 7 Modo Oscilador com tempos diferentes de aciona e desaciona (TON¹TOFF).

Para utilizar esse modo precisa programar:

A bobina do temporizador para bobina de pulso.

Assim que programado o temporizador Modo 7, o Clic02 programa automaticamente o endereço do temporizador programado para temporização ON e o endereço seguinte para temporização Off.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

Maiores informações sobre os Modos de Temporizador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Temporizador.

Como funciona os Modos de Contador 1 e 3?

Contador Modo 1 Ao atingir o valor ajustado, aciona a saída, permanecendo esta ligada até ser acionado o reset, ou invertido o sentido de contagem. Quando atingir o valor ajustado, a contagem pára. Quando o sentido de contagem for decrescente, a saída irá acionar ao atingir o valor zero, se o sentido da contagem for invertido antes de chegar ao valor setado vai decrementar do valor que estava. Não mantém o valor da contagem, quando desenergizado.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento sem a utilização do sentido de contagem:

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento com a utilização do sentido de contagem:

Contador Modo 3 Funcionamento é o mesmo do Contador Modo 1 porém após desenergização mantém o valor da contagem, ou seja, ao atingir o valor ajustado, aciona a saída, permanecendo esta ligada até ser acionado o reset, ou invertido o sentido de contagem. Quando atingir o valor ajustado, a contagem pára. Quando o sentido de contagem for decrescente, a saída irá acionar ao atingir o valor zero, se o sentido da contagem for invertido antes de chegar ao valor setado vai decrementar do valor que estava.

Maiores informações sobre os Modos de Contador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Contador.

Como funciona os Modos de Contador 2 e 4?

Contador Modo 2 Ao atingir o valor ajustado, aciona a saída permanecendo esta ligada até ser acionado o reset, ou invertido o sentido de contagem. Quando atingir o valor ajustado, a contagem não pára, continua a contar os pulsos. Quando o sentido de contagem for invertido, a contagem será decrementada do valor atual, nessa condição a saída irá acionar ao atingir o valor zero. Não mantém o valor da contagem, quando desenergizado.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento sem a utilização do sentido de contagem:

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento com a utilização do sentido de contagem:

Contador Modo 4 Funcionamento é o mesmo do Contador Modo 2 porém após desenergização mantém o valor da contagem, ou seja, ao atingir o valor ajustado, aciona a saída permanecendo esta ligada até ser acionado o reset, ou invertido o sentido de contagem. Quando atingir o valor ajustado, a contagem não pára, continua a contar os pulsos. Quando o sentido de contagem for invertido, a contagem será decrementada do valor atual, nessa condição a saída irá acionar ao atingir o valor zero.

Maiores informações sobre os Modos de Contador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Contador.

Como funciona os Modos de Contador 5 e 6?

Contador Modo 5 Ao atingir o valor ajustado, aciona a saída permanecendo esta ligada até ser acionado o reset. Quando atingir o valor ajustado, a contagem não pára, continuando a contar os pulsos. Quando o sentido de contagem for invertido, a contagem será decrementada do valor atual, nessa condição a saída continuará acionada, desacionando quando chegar novamente ao valor ajustado. Não mantém o valor da contagem, quando desenergizado.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento sem a utilização do sentido de contagem:

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento com a utilização do sentido de contagem:

Contador Modo 6 Funcionamento é o mesmo do Contador Modo 5 porém após desenergização mantém o valor da contagem, ou seja, ao atingir o valor ajustado, aciona a saída permanecendo esta ligada até ser acionado o reset. Quando atingir o valor ajustado, a contagem não pára, continuando a contar os pulsos. Quando o sentido de contagem for invertido, a contagem será decrementada do valor atual, nessa condição a saída continuará acionada, desacionando quando chegar novamente ao valor ajustado.

Maiores informações sobre os Modos de Contador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Contador.

O que fazer quando o motor não gira?

Os pontos que podem ser verificados são:

· Fiação errada: verificar todas as conexões de potência e comando;

· Referência analógica (se utilizada):

o Verificar se o sinal externo está conectado apropriadamente;

o Verificar o estado do potenciômetro de controle (se utilizado), e se está dentro da especificação de no mínimo 5kΩ;

· Programação errada: verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para a aplicação;

· Erro:

o Verificar se o inversor não está bloqueado devido a uma condição de erro detectada;

o Verificar se existe curto-circuito entre os bornes XC1: 9 e 10 (curto na fonte de 24Vcc);

· Motor tombado (motor stall):

o Reduzir sobrecarga no motor;

o Aumentar P169/P170 ou P136/P137.

  • 1
  • ...
  • 186
  • 187
  • 188
  • ...
  • 273
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albania
  • Correo electrónico: win@weg.net