O que é e qual é a função da IHM da Soft-Starter?

A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da Soft-Starter SSW-06. Ela apresenta as seguintes funções:

  • Indicação do estado de operação da Soft-Starter SSW-06, bem como das variáveis principais;
  • Indicação das falhas;
  • Visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;
  • Operação/comandos da Soft-Starter SSW-06.

IHM-SSW06

Funções básicas das teclas:

Aciona a Soft-Starter via rampa (partida).

Desaciona a Soft-Starter via rampa (parada). Reseta a Soft-Starter após a ocorrência de erros.

Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo).

Aumenta o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro.

Diminui o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro.

Não implementado nesta versão de software

Seleciona a origem dos comandos/referência entre LOCAL ou REMOTO.

Não implementado nesta versão de software

Como alterar a parametrização da Soft-Starter?
Para:
Ação

Visualização no display LED

Energização da Soft-Starter

Acessar lista de parâmetros

Pressionar

Localizar P000

(Acesso aos parâmetros)

Pressionar

até P000

Acessar conteúdo de P000

Pressionar

Liberar acesso para alteração de parâmetros

(Inserir senha)

Pressionar

até o valor 5

Voltar à lista de parâmetros

Pressionar

Localizar parâmetro desejado

(Ex.: P101 tensão inicial)

Pressionar

Acessar o conteúdo do parâmetro

Pressionar

Alterar conteúdo do parâmetro *1

Pressionar

Gravar o novo valor do parâmetro *2, *3

Pressionar

*1 - Para os parâmetros que podem ser alterados com motor girando, a Soft-Starter passa a utilizar imediatamente o novo valor ajustado. Para os parâmetros que só podem ser alterados com motor parado, a Soft-Starter passa a utilizar o novo valor ajustado somente após pressionar a tecla PROG.

*2 - Pressionando a tecla PROG após o ajuste, o último valor ajustado é automaticamente gravado na memória não volátil da Soft-Starter.

*3 - Caso o último valor ajustado no parâmetro o torne funcionalmente incompatível com outro já ajustado ocorre à indicação de E24 Erro de programação.

O que são parâmetros de leitura, regulação, configuração, etc?
  • Parâmetros de leitura:

o São variáveis que podem ser visualizadas no display, mas não podem ser alteradas pelo usuário;

  • Parâmetros de regulação:

o São os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções da Soft-Starter SSW-06;

* Parâmetros de configuração:

o Definem as características da Soft- Starter SSW-06, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas/saídas do cartão de controle;

  • Parâmetros do motor:

o São os dados de catálogo ou de placa do motor;

  • Parâmetros das funções especiais:

o Inclui os parâmetros relacionados às funções especiais;

  • Parâmetros de proteção:

o Inclui os parâmetros relacionados aos níveis e tempo de atuação das proteções do motor.

Como fazer a ligação dentro da ligação Delta do motor com 6 cabos?
  • Para conexão dentro da ligação delta do motor, seu motor deve possuir conexão delta na tensão desejada;
  • Para esta ligação, deve-se ativar P150=1;
  • A corrente de linha da Soft-Starter é igual à aproximadamente 58% da corrente nominal do motor.

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor em delta

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em série

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em paralelo.

Como fazer o acionamento com comandos por IHM?
Acionamento sugestivo com comandos por IHM

Parâmetro

Programação

P220

0

P229

0

P265

1

Notas:

1) Para proteção de toda a instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;

2) A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da Soft-Starter SSW-06, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;

3) O transformador T é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;

4) Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termistores PTC (PTC na DI 6) ou termostatos (erro externo nas DI 4 a DI 6);

5) Na eventualidade de danos no circuito de potência da Soft-Starter SSW- 06, que mantenham o motor acionado por curto circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência;

6) A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada via entrada digital (habilita geral na DI 3);

7) X1E (33 e 34) apenas está disponível nos modelos com ventilador.

  • 1
  • ...
  • 112
  • 113
  • 114
  • ...
  • 273
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albania
  • Correo electrónico: win@weg.net