O que é RAMI 4.0 e quais são os benefícios para a indústria?
Para que as inovações tecnológicas sejam implementadas de maneira efetiva, é essencial que haja uma padronização dos elementos envolvidos.
É com esse objetivo que surge o RAMI 4.0, um modelo para aplicações de soluções de conectividade para projetos aderentes à Indústria 4.0 permitindo que toda a cadeia produtiva seja envolvida.
Se você quer entender melhor sobre o que é RAMI 4.0, quais são as vantagens, quais são os eixos e como aplicá-lo, continue a leitura.
O que é RAMI 4.0?
RAMI 4.0 é a sigla para “Reference Architectural Model for Industrie 4.0”, que em português significa Modelo de Referência para Arquitetura da Indústria 4.0.
É considerado um conceito chave na Indústria 4.0, pois permite a padronização de elementos desde a fase de projeto até a implementação de soluções.
Isso faz com que toda a cadeia produtiva seja conectada, destacando os recursos que são necessários para a implantação da Indústria 4.0 de modo estruturado.
Para a indústria, o modelo de referência é essencial para criar um padrão de comunicação, de desenvolvimento e implementação de novos projetos.

Quais são os benefícios do RAMI 4.0?
Além da padronização para a aplicação da Indústria 4.0, são muitos os benefícios do RAMI 4.0 para uma empresa, podemos destacar os principais:
- Melhoria na estruturação entre as tecnologias de automação (TA) e da Informação (TI)
- Arquitetura Orientada a Serviços (Service-oriented architecture – SOA)
- Melhora os aspectos de Segurança e privacidade dos dados de processo desde o projeto até as implementações
- Contribui para processos otimizados mais otimizados
- Comunicação e processamento de dados facilitados
- Leia também: Gestão da produção na Indústria 4.0: como superar os desafios? (Conteúdo ainda não publicado)
Quais são os eixos do RAMI 4.0 e como aplicá-lo?
O RAMI 4.0 é baseado em três eixos, são eles:
1. Eixo de arquitetura
Estabelece a verticalização dos dados por meio da transição de informações do físico para o lógico.
2. Eixo de processo
Descreve os estágios dentro do ciclo de vida de um produto ou um processo aderente à Indústria 4.0, baseado na IEC 62890. Vai desde a pesquisa, o desenvolvimento até o pós-venda e o suporte técnico.
3. Eixo de hierarquia
Define o padrão de interconexão do processo produtivo interagindo de maneira flexível e com interação em todos os níveis hierárquicos.
Para aplicar o RAMI 4.0 em projetos da Indústria 4.0, alguns passos são necessários, como:
- Mapear a automação de modo descentralizado, correlacionando os agentes de produção (devices).
- Criar os componentes e a informação, controle e intercomunicação.
- Configurar o sistema de maneira que seja flexível e permita a customização e a personalização.
- Contar com uma empresa de confiança para iniciar a implementação.
Quer conferir mais conteúdos sobre a Indústria 4.0? Então acompanhe o nosso blog e também o nosso Linkedin com conteúdos exclusivos.
Leia também
Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico
A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação. Com mais...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...
WEG lidera seleção do Edital MetaIndústria com projeto inovador de Gêmeos Digitais
A capacidade de inovar da WEG acaba de ganhar um novo reconhecimento de peso. Fomos a empresa com o projeto mais bem avaliado nas etapas de classificação...