Visão Computacional na indústria siderúrgica: o case da WEG que otimizou a inspeção de tarugos metálicos

A Visão Computacional é uma área da inteligência artificial que permite que as máquinas reconheçam e interpretem imagens e vídeos. Essa tecnologia pode ser aplicada em diversos setores da indústria, como automação, controle de qualidade, segurança, entre outros. Neste post, vamos mostrar como a WEG usou a Visão Computacional para otimizar o processo de inspeção de tarugos metálicos em uma indústria siderúrgica.
Objetivo da aplicação
A indústria siderúrgica produz tarugos de alumínio, que são blocos usados para fabricar outros produtos metálicos. Na linha de produção, existem tarugos com composições químicas diferentes, que não podem ser misturados. Para identificar essas diferenças, uma coloração é inserida manualmente em uma das extremidades dos tarugos. No entanto, esse método é sujeito a erros humanos, que podem comprometer a qualidade do produto final e gerar prejuízos para a empresa.
Solução
Para resolver esse problema, a WEG desenvolveu um Sistema de Visão Computacional capaz de detectar a coloração dos tarugos e notificar o operador da ponte para remanejamento da peça. O sistema consiste em uma câmera instalada na ponte metálica, que capta as imagens dos tarugos, um computador de visão e um software de visão computacional que utiliza um algoritmo de processamento de imagens para analisar as cores e enviar um sinal para o painel de controle. O operador, então, pode separar os tarugos de acordo com a sua composição, evitando a mistura indesejada.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
O uso do Sistema de Visão Computacional da WEG trouxe vários benefícios para a indústria siderúrgica, tais como:
- Eficiência: O sistema é capaz de identificar a coloração dos tarugos com rapidez e precisão, reduzindo o tempo e o custo do processo de inspeção;
- Redução de erros: O sistema elimina a possibilidade de erro humano na identificação dos tarugos, garantindo a conformidade com as especificações técnicas e a qualidade do produto final;
- Inovação tecnológica: O sistema é um exemplo de como a Visão Computacional pode ser usada para melhorar os processos industriais, trazendo mais competitividade e valor para a empresa.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
A Visão Computacional é uma ferramenta poderosa para a indústria 4.0, que permite que as máquinas inteligentes realizem tarefas que antes dependiam da intervenção humana. A WEG, com o seu Sistema de Visão Computacional para inspeção de tarugos metálicos, demonstrou como essa tecnologia pode ser aplicada na indústria siderúrgica, gerando mais eficiência, qualidade e inovação.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...