Blog WEG Digital & Sistemas

Como a WEG usa a visão computacional para inspecionar a qualidade na indústria de alimentos

4 ago 2023

Sistema de Visão Computacional para inspeção de sujidades em bandejas

 

Você já se perguntou como os alimentos que você consome são embalados? Será que eles estão livres de sujidades e contaminações que podem prejudicar a sua saúde? Neste post, vamos mostrar como a WEG aplicou um Sistema de Visão Computacional para fazer inspeção de sujidades em bandejas que recebem os alimentos antes de chegar ao consumidor final.

 

Objetivo da aplicação

O objetivo desta aplicação é garantir que as bandejas que recebem os alimentos estejam limpas e adequadas para o uso. Isso é importante para evitar que os alimentos sejam contaminados por sujidades, como poeira, cabelo, insetos, plástico, metal, etc. Essas sujidades podem causar problemas de saúde, como intoxicação, alergia, infecção, etc. Além disso, elas podem afetar a aparência e o sabor dos alimentos, reduzindo a sua qualidade e aceitação pelo consumidor.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Solução

A solução desenvolvida pela WEG utiliza a visão computacional, que é uma tecnologia que permite que as máquinas “vejam” e interpretem as imagens capturadas por câmeras. A visão computacional usa a inteligência artificial para analisar as imagens e extrair informações relevantes, como a presença ou ausência de sujidades nas bandejas.

Funciona da seguinte forma: as bandejas são transportadas por uma esteira onde foi colocado o sensor de visão MV-SENS que envia as imagens capturadas para a MV-CVU-300, uma unidade de computação com a Plataforma MVISIA EDGE embarcada, que as processa usando algoritmos de visão computacional. O software é capaz de detectar e localizar as sujidades nas bandejas, comparando-as com um padrão de referência. As bandejas são então classificadas como OK ou NOK, de acordo com o resultado da inspeção. As bandejas OK seguem para o próximo estágio do processo, onde recebem os alimentos. As bandejas NOK são rejeitadas e descartadas.

 

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Benefícios

A aplicação de visão computacional da WEG para inspeção de sujidades em bandejas traz diversos benefícios para o ramo alimentício. Entre eles, podemos destacar:

  • Controle de qualidade rígido e confiável: a visão computacional é capaz de inspecionar com alta precisão e velocidade, sem depender do fator humano. Isso garante que os alimentos sejam embalados em condições adequadas, atendendo às normas sanitárias e aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado;
  • Eficiência e redução de erros: a visão computacional evita que as bandejas sujas sejam usadas para embalar os alimentos, o que poderia causar desperdício, retrabalho, devolução, reclamação, multa, etc. Isso gera economia de tempo, recursos e dinheiro, além de preservar a reputação e a confiança da marca;
  • Inovação tecnológica e máquinas inteligentes: a visão computacional é uma tecnologia de ponta, que faz parte do conceito de indústria 4.0, que visa integrar e otimizar os processos produtivos por meio da digitalização, da automação e da inteligência artificial. A visão computacional permite que as máquinas sejam capazes de “ver” e tomar decisões, aumentando o seu grau de inteligência e autonomia.

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Conclusão

A visão computacional é uma tecnologia que pode ajudar a garantir a qualidade dos alimentos que chegam até você. A WEG é uma empresa que oferece soluções de visão computacional para o ramo alimentício, como a aplicação para inspecionar as bandejas que recebem os alimentos antes de chegar ao consumidor final.

Essa aplicação permite inspecionar automaticamente as embalagens, evitando sujidades e contaminações, garantindo um controle de qualidade rígido e confiável, além de trazer benefícios como eficiência, redução de erros, inovação tecnológica e máquinas inteligentes.

Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Estudos de Caso Indústria 4.0
18 maio 2026

Cestari Automotiva avança em sua jornada de excelência operacional com a adoção do MES da WEG

A parceria Cestari Automotiva e WEG Fundada em 1901, a Cestari Automotiva, uma empresa centenária e referência no setor automotivo, dá mais um passo decisivo em sua trajetória...

Estudos de Caso Gestão de Ativos
21 abr 2026

Usina sucroalcooleira reduz em 67% os custos de manutenção com sensor de vibração + IA da WEG

O setor sucroenergético é um dos pilares da economia brasileira. Além da produção de açúcar e etanol, responde por uma parcela relevante da geração de energia...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo