Visão Computacional da WEG: A tecnologia que otimizou o processo de inspeção de rótulos de embalagens e aumentou a produtividade no Segmento Farmacêutico

A rotulagem de produtos é um aspecto fundamental para a saúde e segurança dos consumidores, especialmente quando falamos de medicamentos. Os rótulos devem conter informações claras e objetivas sobre a composição, a restrição de faixa etária e a garantia de bula dos produtos, seguindo as normas da Anvisa.
No entanto, muitas vezes os rótulos podem apresentar problemas como rasuras, má fixação, rótulo torto ou descolado, comprometendo a qualidade e a confiabilidade dos produtos. Por isso, é essencial às empresas produtoras realizar uma inspeção de rótulos de embalagens eficiente e precisa, que possa identificar e remover os produtos com rótulos defeituosos da linha de produção.
Objetivo da aplicação
Uma empresa do Segmento Farmacêutico nos procurou com o desafio de melhorar a inspeção de rótulos de embalagens dos seus produtos, que eram feitos manualmente por operadores. A empresa queria aumentar a produtividade, a qualidade e a segurança dos seus produtos, reduzindo os erros humanos e os custos operacionais.
Solução
Para atender a essa demanda, nós desenvolvemos e implementamos um Sistema de Visão Computacional que utiliza algoritmos inteligentes para analisar as imagens dos rótulos de embalagens em tempo real e detectar qualquer anomalia. O sistema é capaz de reconhecer os caracteres, os códigos de barras, as cores e as formas dos rótulos, comparando-os com os padrões pré-definidos. Quando o sistema identifica um rótulo mal colado, ele aciona um mecanismo que remove o produto da linha de produção, evitando que chegue ao consumidor.
O Sistema de Visão Computacional da WEG é composto por três elementos principais:
- Câmera MV-SENS: é o dispositivo responsável pela captura das imagens dos frascos nas esteiras transportadoras. As câmeras utilizadas pela WEG são de alta resolução, garantindo a qualidade das imagens mesmo em ambientes com pouca luz;
- Computador de Visão MV-CVU: é o equipamento que executa o software e armazena os dados coletados. A MV-CVU é um dispositivo compacto, robusto e de alto desempenho;
- Software NO-CODE ClassifierEdge: é o software embarcado que recebe as imagens da câmera, e analisa se está tudo em conformidade com os padrões esperados. É uma plataforma de Visão Computacional desenvolvida pela WEG que permite a configuração, a execução e o monitoramento das aplicações de forma simples e em poucos cliques.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A solução de Visão Computacional da WEG trouxe diversos benefícios para a empresa do Segmento Farmacêutico, tais como:
- Automação do processo de inspeção de rótulos de embalagens, eliminando a necessidade de intervenção humana e aumentando a velocidade e a precisão da análise;
- Controle de qualidade dos produtos, garantindo que os rótulos estejam de acordo com as especificações legais e que os consumidores tenham acesso às informações corretas e confiáveis;
- Eficiência operacional, reduzindo os custos com retrabalho, desperdício e devolução de produtos, além de otimizar o uso dos recursos e do espaço físico;
- Redução de erros humanos, que podem causar prejuízos financeiros, danos à imagem da empresa e riscos à saúde dos consumidores;
- Inovação tecnológica, que coloca a empresa na vanguarda da Indústria 4.0, utilizando máquinas inteligentes que se comunicam entre si e se adaptam às mudanças do ambiente.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
A Visão Computacional da WEG é uma solução que combina tecnologia, inteligência e qualidade para melhorar a inspeção de rótulos de embalagens no segmento farmacêutico. Com essa solução, a empresa conseguiu aumentar a sua produtividade, a sua qualidade e a sua segurança, além de reduzir os seus custos e os seus erros.
A Visão Computacional da WEG é uma ferramenta que pode ser aplicada em diversos segmentos e processos industriais, trazendo benefícios para as empresas e para os consumidores.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...