Como a WEG usou a Visão Computacional para inovar a inspeção das flanges dos porta-malas

A Visão Computacional é uma área da Inteligência Artificial que permite que as máquinas reconheçam e interpretem imagens e vídeos, de forma semelhante ao que os humanos fazem, porém, com maior eficiência e segurança. Essa tecnologia pode ser aplicada em diversos setores da indústria, como na automobilística, para garantir a qualidade e a eficiência dos processos produtivos.
Neste artigo, vamos apresentar um case de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para a inspeção de rebarba de flange, uma etapa importante na fabricação dos porta-malas dos veículos.
Objetivo da aplicação
A rebarba é um excesso de material que fica na borda de uma peça após um processo de corte, furação ou usinagem. A presença de rebarba pode comprometer o acabamento, o encaixe e a vedação das peças, gerando problemas de qualidade e segurança.
No caso dos porta-malas, a rebarba pode afetar a estanqueidade do compartimento, permitindo a entrada de água e poeira. Por isso, é essencial que as flanges dos porta-malas sejam inspecionadas e que as peças com rebarba sejam descartadas ou retrabalhadas.
O objetivo da aplicação do Sistema de Visão Computacional da WEG é automatizar a inspeção de rebarba de flange, substituindo a avaliação visual humana, que é sujeita a erros e inconsistências.
Solução
A solução proposta pela WEG consistiu em desenvolver um algoritmo de classificação de imagens por meio do software NO-CODE ClassifierEdge, que permite criar modelos de Visão Computacional sem a necessidade de programação.
O algoritmo foi treinado com imagens de flanges com e sem rebarba, fornecidas pelo cliente. Após o treinamento, o algoritmo foi capaz de identificar as irregularidades nas flanges e classificá-las como OK (aprovadas) ou NOK (reprovadas), conforme a qualidade do acabamento.
O Sistema de Visão Computacional da WEG foi integrado à linha de produção do cliente, de forma que as flanges fossem capturadas por uma câmera e analisadas pelo algoritmo em tempo real. As peças classificadas como NOK eram separadas das peças OK por um sistema de sinalização e desvio.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A aplicação do Sistema de Visão Computacional da WEG para a inspeção de rebarba de flange trouxe diversos benefícios para o cliente, tais como:
- Aumento da qualidade e da confiabilidade das peças, evitando falhas e retrabalhos;
- Redução de custos com mão de obra, materiais e energia;
- Aumento da produtividade e da eficiência da linha de produção;
- Inovação tecnológica e competitividade no mercado.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
A Visão Computacional é uma tecnologia que pode ser aplicada em diversas áreas da indústria, trazendo soluções personalizadas para cada demanda. Com os Sistemas e Sensores de Visão da WEG, é possível garantir a qualidade e a eficiência em diversos setores, como na indústria automobilística.
Neste artigo, mostramos como a WEG usou a Visão Computacional para melhorar a qualidade das flanges dos porta-malas, garantindo a vedação correta dos compartimentos. Esse é um exemplo de como a WEG está sempre buscando inovar e oferecer as melhores soluções para os seus clientes.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...