Como a Visão Computacional da WEG melhorou a inspeção de curativos adesivos

Os curativos adesivos são uma opção popular para proteger pequenos ferimentos e acelerar sua cicatrização, mantendo a umidade natural da pele. No entanto, para que eles cumpram sua função adequadamente, é preciso que a gaze, principal aliada na recuperação, esteja devidamente alinhada ao meio do adesivo. Caso contrário, o curativo pode não cobrir a ferida corretamente, causando desconforto, infecções ou a perda do produto.
Por isso, a inspeção de qualidade de curativos adesivos é essencial para garantir a eficácia e segurança do produto, bem como a satisfação dos clientes. Neste artigo, vamos apresentar um case de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para inspeção de qualidade de curativos adesivos, mostrando como essa tecnologia pode trazer benefícios para o setor farmacêutico.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação desenvolvida é inspecionar se a gaze dos curativos está alinhada ao meio do adesivo, de forma rápida, precisa e automática. Para isso, foi utilizado um Sistema de Visão Computacional, que consiste em uma câmera MV-SENS, um computador de visão MV-CVU e o software de Visão MVISIA EDGE, que juntos são capazes de capturar, analisar e interpretar imagens dos produtos em tempo real.
Solução
A solução proposta pela WEG é baseada em um algoritmo de visão computacional que detecta as bordas da gaze e do adesivo e calcula a distância entre elas. Se a distância for maior que um limite pré-definido, o sistema sinaliza que o curativo está fora do padrão de qualidade e o rejeita. Caso contrário, o sistema aprova o curativo e o encaminha para a embalagem.
O sistema foi instalado em uma esteira transportadora, onde os curativos adesivos passam são inspecionados um a um pelo sistema de visão. O sistema também armazena os dados das inspeções, gerando relatórios e estatísticas sobre a qualidade dos produtos.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A aplicação de inspeção de qualidade de curativos trouxe diversos benefícios para o cliente, tais como:
- Redução de erros: O sistema de visão computacional é capaz de detectar falhas que podem passar despercebidas pelo olho humano, evitando que produtos defeituosos cheguem ao mercado e prejudiquem a imagem da empresa ou a saúde dos consumidores;
- Aumento da eficiência: O sistema de visão computacional é capaz de inspecionar os curativos adesivos em velocidade superior à de um operador humano, aumentando a produtividade e a capacidade de produção da empresa;
- Otimização dos processos: O sistema permite que a empresa tenha um controle mais rigoroso e preciso da qualidade dos seus produtos, podendo identificar e corrigir possíveis problemas na linha de produção, reduzir desperdícios e custos e melhorar a gestão da qualidade.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
A visão computacional é uma tecnologia que faz parte da Indústria 4.0, que visa a integração de máquinas inteligentes, automação e dados na produção industrial. Com a aplicação desenvolvida pela WEG, tanto o setor farmacêutico quanto outros setores podem se beneficiar dessa inovação tecnológica, garantindo a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...