Blog WEG Digital & Sistemas

Como a WEG usou a Visão Computacional para otimizar a inspeção de trituração de resíduos em esteira transportadora

12 maio 2023

Como a WEG usou a Visão Computacional para otimizar a inspeção de corpos estranhos em esteira transportadora

 

A trituração de resíduos é uma atividade essencial para muitas indústrias que precisam garantir um reaproveitamento ou descarte adequado desses materiais. No entanto, essa atividade não é isenta de desafios e riscos, especialmente quando se trata de evitar a entrada de objetos estranhos na esteira transportadora que leva os resíduos até os trituradores. Esses corpos estranhos podem ser resíduos volumosos ou pedregulhos que podem danificar as turbinas e outros componentes dos trituradores, causando paradas na produção e custos com manutenção. Por isso, é fundamental ter um sistema de inspeção de corpos estranhos em esteira transportadora que seja eficiente, rápido e confiável.

 

Objetivo da aplicação

O objetivo da aplicação desenvolvida pela WEG foi criar um sistema de inspeção de objetos estranhos em esteira transportadora que utilizasse a Visão Computacional, uma tecnologia que permite que as máquinas reconheçam e interpretem imagens de forma inteligente. A Visão Computacional faz parte da Indústria 4.0, um conceito que engloba a Automação, a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial e outras inovações tecnológicas que visam tornar os processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Solução

A solução consistiu em instalar câmeras de alta resolução na esteira transportadora, que capturam imagens dos resíduos em movimento e enviavam para o software de Visão Computacional MVISIA EDGE embarcado na cpu de visão MV-CVU. Esse software analisa as imagens em tempo real e identifica os objetos estranhos que possam comprometer a trituração. Dessa forma, o sistema de Visão Computacional da WEG se comporta como um controle de qualidade automatizado e preventivo, evitando danos aos equipamentos e paradas na produção.

 

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Benefícios

Os benefícios da solução de Visão Computacional da WEG foram diversos, tanto para as indústrias que utilizam o sistema, quanto para o meio ambiente. Entre os benefícios, podemos destacar:

  • Aumento da eficiência da produção, pois o sistema de inspeção de objetos estranhos em esteira transportadora reduziu o tempo de parada dos trituradores e aumentou a capacidade de trituração dos resíduos;
  • Redução dos custos com manutenção, pois o sistema evitou danos às turbinas e outros componentes dos trituradores, que poderiam exigir reparos caros e demorados;
  • Garantia da qualidade dos produtos, pois eliminou os resíduos que pudessem afetar a qualidade dos materiais triturados, que são utilizados como matéria-prima para outros processos ou produtos;
  • Preservação do meio ambiente, pois o sistema permite o reaproveitamento adequado dos resíduos, evitando o desperdício de recursos e a geração de poluição.

 

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Conclusão

A solução de Visão Computacional da WEG para inspeção de corpos estranhos em esteira transportadora foi um case de sucesso que demonstrou como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas reais e trazer benefícios para as indústrias e para o meio ambiente.

A Visão Computacional é uma das áreas mais promissoras da Indústria 4.0, que oferece possibilidades de inovação, automação, eficiência e redução de erros em diversos setores e aplicações.

Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital
7 out 2026

Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha

Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...

Colaboradora inspeciona pack de baterias com o Sistema de Visão Computacional WEG
Estudos de Caso Visão Computacional
27 ago 2026

Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo

Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...

Estudos de Caso Visão Computacional
18 ago 2026

Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo

Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo