Inspeção de bico injetor na Indústria 4.0: como a WEG utiliza máquinas inteligentes para garantir a qualidade

A inspeção de bico injetor é uma etapa fundamental na produção de peças automotivas, pois garante o bom funcionamento e a segurança dos veículos. No entanto, realizar a inspeção de bico injetor manualmente pode ser demorado, custoso e sujeito a erros humanos. Por isso, muitas empresas buscam soluções de automação que possam agilizar e otimizar esse processo.
Neste post, vamos apresentar um case de sucesso de uma empresa do setor automotivo que utilizou o Sistema de Visão Computacional da WEG para realizar quatro inspeções simultâneas em uma única etapa da linha de produção, garantindo a qualidade e a eficiência na inspeção de bico injetor.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação era verificar se as peças produzidas estavam de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo mercado. Para isso, era necessário realizar as seguintes inspeções:
- Identificar a gravação do part number da peça, que é um código que identifica o modelo e o lote da peça;
- Verificar a montagem do filtro, que é uma peça que impede a entrada de impurezas no sistema de injeção;
- Verificar a montagem do oring/chaveta, que são peças que vedam e fixam o bico injetor no motor;
- Verificar a qualidade da peça, procurando por riscos, manchas e marcas de impacto nas regiões críticas da peça, que podem comprometer o seu desempenho.
Solução
A solução adotada pela empresa foi utilizar o Sistema de Visão Computacional da WEG, com quatro Sensores de Visão MV-SENS, um Computador de Visão Computacional MV-CVU e o software NO-CODE de Inteligência Artificial ClassifierEdge. Os Sensores de Visão são dispositivos inteligentes que capturam imagens das peças e as enviam para o software, que analisa as imagens e classifica as peças como aprovadas ou reprovadas, de acordo com modelos previamente utilizados para o treinamento do IA.
O software NO-CODE ClassifierEdge é uma ferramenta que permite treinar modelos de visão computacional sem a necessidade de programação ou conhecimento técnico. Basta fornecer algumas imagens de exemplos das peças indicando quais são as características que devem ser inspecionadas. O software então utiliza algoritmos de machine learning para criar os modelos que realizam as inspeções solicitadas.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
Os benefícios obtidos pela empresa com a utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG foram:
- Aumento da produtividade, pois as inspeções foram realizadas em uma única etapa da linha de produção, reduzindo o tempo e o custo do processo;
- Aumento da qualidade, pois as inspeções foram realizadas de forma precisa e consistente, eliminando os erros humanos e as variações de critério;
- Aumento da flexibilidade, pois os Sistemas e Sensores de Visão são altamente personalizáveis, podendo ser adaptados para atender às necessidades específicas de cada empresa e aplicação;
- Aumento da inovação, pois a empresa se beneficiou de uma tecnologia de ponta, que faz parte do conceito de Indústria 4.0, que visa integrar máquinas inteligentes, dados e processos na indústria.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
Neste artigo, mostramos como o Sistema de Visão Computacional da WEG foi utilizado para realizar a inspeção de bico injetor de forma rápida, eficiente e confiável, garantindo a qualidade e a satisfação dos clientes. Esse é apenas um exemplo das diversas aplicações possíveis dos Sistemas e Sensores de Visão na indústria, que podem auxiliar na automação, no controle de qualidade, na rastreabilidade, na segurança e em muitas outras áreas.
Se você também precisa realizar inspeções complexas em sua linha de produção, considere utilizar os Sistemas e Sensores de Visão da WEG. Com a ajuda do software NO-CODE ClassifierEdge, você pode treinar modelos que atendam às suas necessidades e garantam a qualidade do seu produto.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...