A solução da WEG que usa visão computacional para melhorar a qualidade e a segurança do processo de furação de peças automotivas

O processo de furação é uma das operações mais comuns e importantes na fabricação de peças automotivas. A furação consiste em fazer orifícios nas peças, que servem para encaixar outros componentes, fixar parafusos, permitir a passagem de fluidos, etc. A qualidade dos furos é essencial para o funcionamento correto e a segurança dos veículos.
No entanto, o processo de furação pode apresentar falhas, como furos fora do diâmetro, da profundidade ou da posição especificados, furos incompletos, obstruídos, com rebarbas, entre outras. Essas falhas podem comprometer a qualidade das peças, causar retrabalho, desperdício de material, atraso na produção, devolução de lotes, multas, recalls e acidentes.
Neste artigo, vamos apresentar um caso de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para identificação de falhas no processo de furação. Vamos mostrar como essa aplicação trouxe benefícios para a empresa e para o consumidor final.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação desenvolvida pela WEG foi identificar as falhas no processo de furação das peças, como furos fora do diâmetro, da profundidade ou da posição especificados. Essa análise é fundamental para garantir a qualidade e a conformidade das peças, evitar retrabalho, desperdício de material, atraso na produção, devolução de lotes, multas, recalls e acidentes.
A aplicação é baseada no Sistema de Visão Computacional da WEG, que é composto por uma câmera industrial MV-SENS, um computador de visão MV-CVU e a plataforma de inteligência artificial MVISIA EDGE. O sistema é capaz de identificar e localizar os furos, medir o diâmetro, a profundidade e a posição dos furos, comparar as medidas com os valores de referência, detectar e classificar as falhas, e gerar relatórios de inspeção.
Solução
A solução consistiu em instalar a câmera em um ponto estratégico da linha de produção, de forma a cobrir os aspectos dos furos a serem inspecionados. A câmera captura as imagens dos furos e envia para o software que realiza a análise em tempo real, indicando se a peça está aprovada ou reprovada. Além disso, o sistema armazena as imagens e os resultados das inspeções em um banco de dados, que pode ser acessado remotamente para fins de rastreabilidade, auditoria e melhoria contínua.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para identificação de falhas no processo de furação de peças automotivas trouxe diversos benefícios para a empresa e para o consumidor final, tais como:
- Aumento da produtividade das linhas de produção, pois a inspeção é feita de forma automática e rápida, sem a necessidade de intervenção humana;
- Melhoria da qualidade das peças, pois o sistema é capaz de detectar e classificar as falhas com mais precisão e confiabilidade do que a inspeção manual, reduzindo erros humanos e garantindo a conformidade dos furos;
- Redução de custos operacionais, pois o sistema elimina a necessidade de mão de obra especializada para a inspeção, reduz o retrabalho, o desperdício de material e evita multas, devoluções e recalls;
- Melhoria da segurança dos produtos, pois o sistema garante que os furos estejam de acordo com as especificações técnicas e normas regulatórias, evitando acidentes e danos aos veículos e aos usuários;
- Aumento da competitividade, pois o sistema agrega valor aos produtos, fortalece a imagem da marca e fideliza os clientes.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
O caso de sucesso do Sistema de Visão Computacional da WEG para identificação de falhas no processo de furação de peças automotivas demonstra como a tecnologia pode ser uma aliada para a indústria 4.0, trazendo soluções de automação, controle de qualidade, eficiência e inovação tecnológica. Com o uso de máquinas inteligentes, é possível produzir mais, melhor e com menos recursos, atendendo às demandas e expectativas do mercado e dos consumidores.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...