Blog WEG Digital & Sistemas

O segredo da WEG para garantir a segurança e a confiabilidade dos frascos plásticos com Visão Computacional

16 jun 2023

O segredo da WEG para garantir a segurança e a confiabilidade controle dimensional de frascos plásticos com Visão Computacional

 

Frascos plásticos são amplamente utilizados em diversos segmentos industriais, como o farmacêutico, o cosmético e o alimentício. Eles são fabricados em diferentes formatos, tamanhos e cores, de acordo com as necessidades de cada produto. No entanto, para garantir a qualidade e a segurança, é necessário haver um processo de verificação e controle dimensional de frascos, para garantir que estejam de acordo com as medidas especificadas, como altura, diâmetro, volume, espessura, etc.

O controle dimensional dos frascos plásticos é uma tarefa que exige precisão, rapidez e confiabilidade. Por isso, empresas recorrem à tecnologia de Visão Computacional, que consiste no uso de câmeras, sensores e algoritmos para capturar, processar e analisar imagens. A Visão Computacional permite medir e verificar diversas dimensões dos frascos ao mesmo tempo, de forma automática e sem contato físico, evitando danos e desperdícios.

Neste post, vamos apresentar um case de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para controle dimensional de frascos. Você vai conhecer o objetivo, a solução, os benefícios e a conclusão deste projeto. Acompanhe!

 

Objetivo da aplicação

O objetivo da aplicação era realizar o controle dimensional de frascos plásticos utilizados para acondicionar um produto da indústria farmacêutica. Este controle tinha que ser feito em tempo real, na linha de produção e em alta velocidade. Além disso, os frascos reprovados tinham que ser descartados automaticamente, sem interromper o fluxo de produção.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Solução

A solução proposta pela WEG foi a instalação de um Sistema de Visão Computacional composto por:

  • – Uma câmera industrial de alta resolução e velocidade, a MV-SENS, capaz de capturar imagens dos frascos em movimento;
  • – Uma unidade de visão computacional, a MV-CVU, que processa as imagens e extrai as medidas das dimensões dos frascos, comparando-as com os valores de referência;
  • – Um software de visão computacional, o MVISIA EDGE, que permite ajustar os parâmetros de medição, visualizar os resultados e gerar relatórios.

 

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Benefícios

A utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para o controle dimensional de frascos plásticos trouxe diversos benefícios para a empresa, tais como:

  • Aumento da eficiência e da produtividade, pois o sistema é capaz de medir e verificar várias dimensões simultaneamente, com alta precisão e velocidade, sem necessidade de intervenção humana;
  • Redução de erros e de custos, pois o sistema elimina os frascos fora das especificações, evitando retrabalhos, devoluções, reclamações e perdas de matéria-prima;
  • Melhoria da qualidade e da confiabilidade, pois o sistema garante que os frascos atendam aos padrões de qualidade exigidos pelos clientes e pelos órgãos reguladores;
  • Inovação tecnológica e maior competitividade, pois o sistema utiliza as mais avançadas técnicas de Visão Computacional, integrando-se à Indústria 4.0 e às máquinas inteligentes.

 

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Conclusão

O Sistema de Visão Computacional da WEG é uma solução completa e eficaz para o controle dimensional de frascos plásticos, que pode ser aplicada em diversos segmentos industriais. Com essa tecnologia, é possível garantir a qualidade e a segurança dos frascos, otimizar o processo produtivo, reduzir os custos e aumentar a competitividade.

Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital
7 out 2026

Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha

Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...

Colaboradora inspeciona pack de baterias com o Sistema de Visão Computacional WEG
Estudos de Caso Visão Computacional
27 ago 2026

Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo

Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...

Estudos de Caso Visão Computacional
18 ago 2026

Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo

Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo