Blog WEG Digital & Sistemas

Conheça 4 principais características da Indústria 4.0

12 jan 2022

A Indústria 4.0 impacta significativamente a produtividade das empresas, ampliando a utilização de recursos tecnológicos e possibilitando o desenvolvimento de soluções em larga escala por meio da interconectividade entre máquinas e equipamentos.

Tudo isso confere um aumento da sua produtividade e da eficiência dos processos produtivos, além de transformações na gestão empresarial, sejam pequenos, médios ou grandes negócios.

Mas você sabe identificar as principais características da Indústria 4.0? Continue a leitura deste artigo para conhecer mais as características que fazem parte da Indústria 4.0 e para entender como a sua empresa pode se beneficiar com ela.

O que é a Indústria 4.0?

A Indústria 4.0 se caracteriza por um conjunto de tecnologias de software e hardware que opera de modo integrado para proporcionar o aumento da eficiência produtiva das empresas.

Tais tecnologias abrangem a automação industrial, a conectividade de máquinas e de processos e ainda todas as soluções inteligentes que se baseiam em dados para fornecer informações precisas e com mais rapidez.

Esse movimento também é chamado de Quarta Revolução Industrial ou Revolução das Tecnologias Digitais. Ele surge por meio da união dos avanços tecnológicos que são utilizados no desenvolvimento de máquinas cada vez mais conectadas e que operam de maneira mais inteligente.

Com mais frequência, veremos máquinas funcionando de maneira praticamente autônoma e até sendo capazes de se comunicarem entre si e de aprenderem com os próprios comportamentos. A maior diferença para o avanço tecnológico convencional é o grau de inteligência das máquinas.

Antes, as operações e os processos dependiam exclusivamente do homem e da automação de máquinas, equipamentos e processos. Ao longo dos anos, vimos a convergência entre automação com as tecnologias da informação (convergência entre TA e TI) e com a Indústria 4.0 das máquinas.

Atualmente, temos processos cada vez mais automatizados, mas sobretudo com um maior nível de sonorização, gerando maior volume de informações e ainda a aplicação de maior automação, permitindo que as máquinas operem cada vez mais de modo autônomo.

Isso se deve a novas tecnologias que são chamadas de “tecnologias habilitadoras” à Industria 4.0, como:

  • Inteligência Artificial e Machine Learning.
  • Sistemas de Visão Inteligentes.
  • Internet das Coisas.
  • Plataformas Cloud based.
  • Processamento na borda (edge computing).

Leia: Ferramenta em nuvem para análise de múltiplos espectros de vibração agiliza o processo de diagnóstico e troubleshooting

Como a Indústria 4.0 surgiu?

O termo Indústria 4.0 foi mencionado pela primeira vez em 2011 em um projeto do governo alemão para definir uma estratégia de alta tecnologia para a indústria alemã. O objetivo do governo era fomentar a criação e adoção de tecnologias inovadoras capazes de levar o aumento da eficiência operacional e até a redução de custos como forma de tornar as indústrias mais competitivas.

Para tanto, foi criado um grupo de trabalho formado por entidades representativas do próprio governo, representantes dos setores econômico e financeiro, do setor político e do meio acadêmico. A partir disso, o instituto tecnológico alemão (ACATECH) assumiu a missão de “colocar no papel” e de modo acadêmico os resultados dos estudos e as conclusões do grupo de trabalho.

Em 2013, foi publicado o relatório da ACATECH contendo um conjunto de recomendações para a implementação do processo de digitalização e da Indústria 4.0. Em 2016, a “Quarta Revolução Industrial” foi o tema central do World Economic Forum Annual Meeting, em Davos-Klosters, na Suíça.

Quais são as principais características da Indústria 4.0?

Agora que você já entendeu o que é a Indústria 4.0 e como esse termo surgiu, que tal conhecer as principais características da Indústria 4.0?

1- Mais visibilidade

Você já ouviu falar que estamos na “era dos dados”, ou que os “dados são o novo petróleo” (tradução da frase famosa do matemático britânico Clive Humby), ou ainda que “o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas os dados” (tradução da publicação do The Economist: “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”)?

De fato, dados de processos e de máquinas e equipamentos são muito importantes e são a base da Indústria 4.0. Com esses dados cada vez mais disponíveis de maneira permeável em todos os níveis da organização, torna-se simples saber o que está acontecendo e ter mais visibilidade em todos os processos, inclusive em tempo real.

2- Transparência

O simples fato de ter os dados disponíveis não significa que a sua empresa ou o seu negócio obterá os ganhos de produtividade e eficiência que são esperados com a Industria 4.0.

Isso porque é necessário transformar os dados em informações que sejam úteis para se ter transparência do processo e do negócio e, então, saber o porquê de determinada condição operacional, falhas indesejadas ou paradas não planejadas, por exemplo.

3- Capacidade preditiva

Uma vez que os dados dos processos estão sendo coletados das máquinas e dos equipamentos em tempo real para termos mais visibilidade do que está acontecendo e, ainda, por meio de softwares específicos, esses dados estão sendo tratados e transformados em informações úteis que ajudam a entender os porquês, estamos então aptos a utilizar e tratar todos os dados e as informações geradas em sistemas de Inteligência Artificial e Machine Learning capazes de predizer o que poderá acontecer no seu processo ou nas máquinas e nos equipamentos.

4- Flexibilidade e adaptabilidade

A virtualização e a alta tecnologia conferem a capacidade de ter acesso a informações e a realizar análises em tempo real, inclusive aplicando softwares de IA, possibilitando inovações e/ou adequações instantâneas.

A convergência de dados em uma plataforma cloud based pode então permitir antecipar a tomada de decisão e ainda ter as decisões sendo tomadas de maneira compartilhada (homem, máquina e software), ou mesmo de modo totalmente autônomo.

Para isso, as plataformas IoT cloud based têm que ser mais flexíveis possível e low code (baixo esforço de programação) permitindo a atualização nas constantes mudanças das regras do negócio envolvidas em cada processo de tomada de decisão.

Leia: WEG traz uma Indústria 4.0 muito mais eficiente para Unigel

Quer saber mais sobre a Indústria 4.0 e como ela pode beneficiar a sua empresa?

Conhecer as principais características da Indústria 4.0 é fundamental para entender como aplicar o modelo na prática.

O conceito promete revolucionar ainda mais os processos industriais, visto que as empresas ainda estão avançando no desenvolvimento de projetos que visam aplicar a tecnologia para melhorar a produtividade e a competitividade.

Se você deseja saber mais sobre como as nossas soluções voltadas para a Indústria 4.0 podem ajudar a sua empresa aumentar a produtividade, clique aqui.

Você também pode receber informações importantes sobre a indústria 4.0 diretamente na sua caixa de entrada, basta assinar a nossa newsletter gratuita aqui.

Leia também

Gestão
8 out 2026

O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona

O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona Resposta rápida: APS (Advanced Planning and Scheduling) é um software de planejamento e programação...

Estudos de Caso Transformação Digital Gestão
11 ago 2026

Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%

A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...

Indústria 4.0 Indústria 4.0 Gestão
2 jun 2026

O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026

O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo