Blog WEG Digital & Sistemas

Como evitar multas da concessionária de energia na indústria

13 nov 2023

Conhecida pelos desafios diários, a indústria é repleta de detalhes que não podem ser negligenciados, da gestão do orçamento, ativos, energia, utilidades, produção e muito mais. Todos os fatores devem funcionar de forma orquestrada, impedindo erros em efeito cadeia, como penalizações ou multas que podem prejudicar todo o faturamento e progressão da empresa.   

Embora as multas impostas pela concessionária de energia possam parecer uma parte inevitável da rotina industrial, na realidade, elas não deveriam ser. A falta de monitoramento do fator de potência, a saúde dos ativos e a análise cuidadosa das faturas muitas vezes escondem um problema subjacente na gestão da energia.

Um gráfico representa como a mudança de método de coleta de energia permite melhores análises

No gráfico, a qualidade da análise é aprimorada à medida que os métodos são aprimorados. Uma medição apenas do kWh ou da potência tem menos qualidade do que uma análise baseada por métricas mais detalhadas, como kWh/status ou kWh/parte.

Neste artigo, exploraremos o significado dessas infrações, como evitá-las e como a tecnologia pode ser sua aliada para garantir a conformidade, eliminando a necessidade de desembolsar recursos do setor em multas. 

O que são infrações na indústria

Compreender o que é e as suas implicações é fundamental para garantir uma gestão eficaz dos recursos energéticos. Essas infrações não apenas afetam a relação entre a indústria e a concessionária de energia, mas também têm ramificações significativas em várias áreas.  

Elas podem impactar diretamente a aquisição de certificações de eficiência energética, a gestão de custos e orçamentos, bem como prejudicar e encurtar a vida útil dos ativos industriais. 

Infrações relacionadas à energia reativa, consumo inútil, excessivo e fator de potência na indústria envolvem práticas que prejudicam a eficiência energética e a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Isso pode resultar em multas por parte da concessionária de energia e impactos financeiros significativos devido a tarifas mais altas, algumas vezes até 10 vezes superior ao valor cobrado no horário de ponta. 

Além disso, tais infrações comprometem a capacidade da indústria de obter certificações de eficiência energética, como a ISO 50001, bem como dificultam a gestão de custos e orçamentos, pois os gastos com energia se tornam imprevisíveis. 

A vida útil dos ativos também é afetada devido ao estresse causado pelo mau uso da energia, resultando em custos de manutenção mais elevado, falhas inesperadas em ativos essenciais para a produção, dificuldade em encontrar peças, assim como o aumento das corretivas. 

Portanto, a conformidade com as normas de eficiência energética e a otimização do consumo de energia são cruciais não apenas para evitar multas da concessionária, mas para garantir uma operação saudável da indústria. 

Multas da concessionária de energia 

As multas da concessionária de energia podem ocorrer por diferentes motivos. Para evitá-los, é importante conhecer suas causas e realizar uma gestão mais inteligente e elaborada, seja por meio manual ou automatizada, por meio de softwares especializados. 

Os motivos variam, mas a tarifação chega igualmente para todos. Entretanto, na fatura de energia, você não verá o termo “multa”, na realidade, os nomes utilizados são os descritos abaixo.  

Consumo de Energia Reativo  

O consumo de energia reativo na indústria ocorre quando a utilização de energia elétrica se torna ineficiente, resultando na geração de energia reativa que não realiza trabalho útil. Isso acontece devido a cargas indutivas e capacitivas em instalações industriais, como motores e reatores.

Uma representação da energia ativa e reativa sendo levada de um transformador para o motor. A energia ativa é consumida pelo motor e a reativa é "perdida".

Energia ativa (kW) em motores realiza trabalho mecânico, enquanto energia reativa (kVAR) mantém a estabilidade elétrica, formando a potência aparente (kVA). O fator de potência (FP) indica a eficiência na conversão de energia elétrica em trabalho mecânico, sendo desejável um valor próximo de 1 para otimizar a eficiência do sistema.

 

Para prever e medir o consumo de energia reativo, é necessário analisar o fator de potência da instalação, expresso em kVArh, e monitorá-lo regularmente. Para evitar multas, instalar capacitores para compensar a energia reativa e otimizar processos e equipamentos são estratégias eficazes. 

Ultrapassagem de Demanda

A ultrapassagem de demanda ocorre quando uma indústria excede o nível de demanda de energia contratada com a concessionária. Isso ocorre devido ao uso excessivo de equipamentos elétricos ou ao funcionamento simultâneo de máquinas de alta potência, resultando em um pico de demanda não previsto. Para prever e medir a demanda, é essencial monitorar o consumo de energia e o histórico de uso.  

Evitar multas envolve o gerenciamento cuidadoso da carga, o escalonamento do uso de equipamentos de alta potência e o planejamento de produção, a fim de manter-se dentro dos limites contratados e controlar os custos de energia. 

O papel da manutenção preventiva 

A manutenção preventiva desempenha um papel fundamental na prevenção de multas na indústria, contribuindo para a eficiência operacional e o cumprimento de regulamentos. Quando se trata de energia elétrica, essa abordagem proativa desempenha um papel especialmente crucial, uma vez que multas relacionadas ao consumo de energia reativa ou à ultrapassagem de demanda podem ter impactos significativos nos custos operacionais.  

Para tirar o máximo proveito da manutenção preventiva e evitar penalizações, é essencial implementar estratégias que envolvam inspeções regulares, calibração de dispositivos de medição, testes de fator de potência, programação de manutenção preventiva e treinamento da equipe.  

Essas ações não apenas garantem a continuidade das operações, mas também promovem a eficiência energética e a conformidade com os requisitos da concessionária de energia. 

Inspeções regulares: Realizar inspeções periódicas em equipamentos e sistemas elétricos ajuda a identificar desgastes e problemas potenciais antes que se tornem críticos. Isso permite a manutenção antecipada e evita paradas não planejadas. 

Calibração de dispositivos de medição: Manter a calibração precisa dos dispositivos de medição de energia e demanda é crucial para garantir a precisão das informações de consumo, ajudando a evitar multas relacionadas à ultrapassagem de demanda. 

Testes de fator de potência: Realizar testes regulares de fator de potência e implementar medidas corretivas, como a instalação de capacitores, pode melhorar o fator de potência e reduzir o consumo de energia reativa. 

Programação de manutenção preventiva: Estabelecer um programa de manutenção preventiva bem definido, com base no ciclo de vida dos equipamentos, ajuda a evitar falhas e otimiza o desempenho energético, reduzindo multas por interrupções não planejadas. 

Treinamento da equipe: Capacitar os funcionários para realizar verificações simples, identificar problemas e tomar medidas corretivas básicas pode aumentar a conscientização sobre a importância da manutenção preventiva e promover uma cultura de prevenção de multas na indústria. 

Tecnologia e inteligência: A contratação de softwares especializados na gestão de energia permite uma melhor identificação do perfil de consumo, assim como as necessidades para a operação do negócio. 

Como utilizar a tecnologia para evitar multas da concessionária

Entretanto, a manutenção preventiva, embora essencial na prevenção de multas, pode, por vezes, ser conduzida sem o embasamento adequado para a tomada de decisões, o que pode resultar em refações desnecessárias e sobrecarregar a equipe. 

 É nesse contexto que a tecnologia desempenha um papel crucial na otimização da gestão de energia. Ela capacita técnicos, planejadores e gestores a monitorar em tempo real quais ativos consomem mais energia, o fator de potência, possíveis infrações e, ainda, proporciona maior capacidade de argumentação e contestação de decisões que, anteriormente, dependiam exclusivamente da concessionária de energia. 

 Através de um software especializado, como o WEG Energy Management, disponível em duas versões – On Premise, com armazenamento local, e Cloud, com armazenamento em nuvem – as empresas podem adotar uma gestão de energia embasada em dados automáticos. 

Na era da Indústria 4.0, as decisões são fundamentadas em informações concretas, coletadas automaticamente por meio de hardwares integrados aos equipamentos. Esses dados são então processados no software, sendo disponibilizados de maneira visual aos usuários, que podem utilizá-los para tomar decisões que reflitam a realidade de forma ágil.  

Além de fornecer dados e indicadores energéticos, o WEG Energy Management auxilia as empresas a evitar multas inesperadas, oferecendo visibilidade total dos dados de consumo de energia, a criação de bases estatísticas sobre o perfil de consumo ao longo do tempo, além de possibilitar a melhoria da eficiência energética e a redução de perdas. 

Se tudo isso que eu apresentei fez sentido para você, solicite uma demonstração gratuita com um especialista, clicando aqui. 

Leia também

Estudos de Caso Gestão de Energia
17 jan 2024

Como a Granja Pinheiros reduziu o consumo de energia em mais de 16% e alcançou payback completo em menos de um mês

Destaque no segmento de alimentos congelados e resfriados de aves, a Granja Pinheiros, localizada em Santa Catarina, estava no escuro no que tangia a gestão de...

Uma torre de distribuição de energia estilizada em azul com as cores da WEG.
Gestão de Energia
13 dez 2023

Os Benefícios da Adesão ao Mercado Livre de Energia em 2024

No atual cenário energético brasileiro, uma mudança significativa está se aproximando com a possibilidade para consumidores do Grupo A aderirem ao Mercado Livre de Energia, a...

Um computador com a tela da funcionalidade de Gestão de Emissões no WEG Energy Management
Gestão de Energia
6 dez 2023

Gestão de Emissões no Software de Gestão de Energia WEM: um novo caminho para a sustentabilidade

Em compromisso contínuo com a sustentabilidade, a WEG tem o orgulho de anunciar o lançamento do Módulo de Gestão de Emissões na Plataforma de Gerenciamento do...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo