Gestão de Emissões no Software de Gestão de Energia WEM: um novo caminho para a sustentabilidade
Em compromisso contínuo com a sustentabilidade, a WEG tem o orgulho de anunciar o lançamento do Módulo de Gestão de Emissões na Plataforma de Gerenciamento do Consumo de Recursos Energéticos (WEM). Este avançado módulo oferece uma abordagem abrangente para a gestão de emissões de gases de efeito estufa (GEE) corporativos, concentrando-se nos consumos dos escopos 1 e 2, que se referem à categorização das emissões de GEE em uma organização, conforme definido pelo Protocolo de Gases de Efeito Estufa.
O “Escopo 1″ são emissões diretas de GEE provenientes de fontes de propriedade ou controle direto da organização, como exemplos incluem emissões de processos industriais, queima de combustíveis na frota da empresa e emissões de equipamentos fixos.
O “Escopo 2” são emissões indiretas associadas ao consumo de eletricidade, calor ou vapor, sendo que essas emissões resultam da geração de eletricidade fora das instalações da empresa, mas que é consumida por ela. Nota-se que incluem aqui as emissões provenientes da matriz energética utilizada para gerar eletricidade comprada.
Portanto, gerenciar os consumos desses escopos significa controlar e otimizar tanto as emissões diretas quanto as indiretas associadas à energia consumida, contribuindo para a redução do impacto ambiental e para uma gestão mais sustentável.
Benefícios da gestão de emissões na indústria
O Módulo de Gestão de Emissões poderá ser aplicado através de licença adicional à Plataforma de Gerenciamento WEM, adaptável aos perfis de usuários, de acordo com suas responsabilidades específicas. A licença é aplicada por Planta, viabilizando uma análise abrangente do impacto ambiental para a respectiva unidade. Esta abordagem por Planta proporciona uma visão detalhada e clara, permitindo uma gestão ambiental eficiente e sustentável em cada contexto operacional.
Para uma análise precisa, o módulo requer dados específicos, incluindo consumo de materiais e fatores de conversão para traduzir esses consumos em emissões de carbono, sendo que estes dados são inseridos intuitivamente, proporcionando uma visão clara e detalhada do impacto ambiental.
Como utilizar o módulo
Este módulo, opcionalmente integrado à versão mais recente do WEM (versão 1.2.0), simplifica a gestão de emissões do escopo 1 e 2, permitindo que usuários insiram consumos, anexem evidências e, após aprovação, contabilizem as emissões de carbono equivalente. Com uma visão abrangente, os usuários podem tomar decisões informadas para reduzir emissões e aprimorar a reputação sustentável de suas operações.
Na aba Metas do módulo de Gestão de Emissões no software de gerenciamento de energia WEM, as empresas podem acompanhar o resultados dos esforços de trabalho por meio de relatórios. A corporação define a meta e analisa em tempo real se está prestes a atingi-la, ou se precisa rever as estratégias implementadas.
As configurações abrangentes incluem cadastro de personas, fatores de emissões, metas e muito mais. O módulo oferece demonstrações práticas, desde apontamentos de itens consumidos até visões detalhadas de apontamentos de emissões, gráficos de tendências e acompanhamento de metas.
• Leia também: Como evitar multas da concessionária de energia na indústria
O software de gestão de energia WEM
A WEG está comprometida em oferecer soluções que capacitam organizações a trilhar caminhos mais sustentáveis. Este módulo é uma ferramenta poderosa para gestão ambiental, capacitando usuários a tomar decisões alinhadas com objetivos de redução de emissões, melhoria da reputação corporativa e avanço nos índices de sustentabilidade.
Descubra um novo mundo de responsabilidade ambiental com o Módulo de Gestão de Emissões do WEG Energy Management. Desenvolva estratégias inovadora para medir, reduzir e compensar sua pegada de carbono, impulsionando não apenas a responsabilidade ambiental, mas também a eficiência operacional. Através da gestão de metas mensuráveis e relatórios abrangentes, sua empresa fará parte da jornada de transformação sustentável.Integre agora a gestão de emissões de carbono em sua abordagem empresarial para construir um futuro mais verde.
Por meio do WEG Energy Management (WEM), você pode definir e acompanhar as metas de emissão em tempo real, assim como analisar os apontamentos e as maiores emissões por categoria. A sustentabilidade se torna ainda mais fácil de ser atingida por meio da visibilidade das informações.
• Leia também: Como a DOCOL otimizou a gestão de consumo de energia com soluções WEG
Junte-se a nós nessa iniciativa, rumo a um planeta mais sustentável! Para mais informações sobre o módulo de gestão de emissões, entre em contato conosco.
Leia também

Como a Granja Pinheiros reduziu o consumo de energia em mais de 16% e alcançou payback completo em menos de um mês
Destaque no segmento de alimentos congelados e resfriados de aves, a Granja Pinheiros, localizada em Santa Catarina, estava no escuro no que tangia a gestão de...

Os Benefícios da Adesão ao Mercado Livre de Energia em 2024
No atual cenário energético brasileiro, uma mudança significativa está se aproximando com a possibilidade para consumidores do Grupo A aderirem ao Mercado Livre de Energia, a...

Como evitar multas da concessionária de energia na indústria
Conhecida pelos desafios diários, a indústria é repleta de detalhes que não podem ser negligenciados, da gestão do orçamento, ativos, energia, utilidades, produção e muito mais....