Blog WEG Digital & Sistemas

A importância da segurança de dados na Indústria 4.0

24 ago 2023

A importância da segurança de dados na Indústria 4.0

A Indústria 4.0 representa uma grande evolução na automação e na digitalização de processos e de negócios. O aumento do uso de sensores nas máquinas faz com que seja coletado um grande volume de dados desses equipamentos, tudo isso em tempo real.

Isso permite que sejam feitas análises mais precisas, o que pode gerar uma maior eficiência operacional, como, por exemplo, o monitoramento on-line do OEE (Overall Equipment Efficiency) ou ainda identificar com maior brevidade desvios do processo evitando aumento de custos e desperdícios.

Com a evolução no uso de dados dentro das indústrias, a segurança de dados na Indústria 4.0 se torna cada vez mais relevante. Saiba mais sobre o tema e descubra como a Plataforma IoT WEGnology® se adequa a esse cenário!

Por que a segurança de dados é crucial na Indústria 4.0?

Além de preservar a privacidade e confidencialidade das informações pessoais e sensíveis que as organizações coletam e armazenam, a segurança de dados é crucial para garantir a continuidade dos negócios e a disponibilidade das informações.

A perda de dados críticos pode levar a interrupções operacionais, atrasos e prejuízos, comprometendo o funcionamento normal da organização.

Outro aspecto a ser considerado é a proteção da reputação da empresa. Incidentes de segurança de dados podem abalar a confiança dos clientes e parceiros, afetando negativamente as oportunidades de negócios.

A segurança de dados também se concentra em garantir a integridade das informações, ou seja, certificar-se de que os dados não foram alterados ou corrompidos de maneira não autorizada.

Essa garantia de precisão e confiabilidade é essencial para tomar decisões e realizar operações com base em informações confiáveis. Dessa forma, a Plataforma IoT WEGnology® possui vários métodos para garantir a segurança de seus dados.

Cuidados para a segurança de dados na Plataforma IoT WEGnology®

A Plataforma IoT WEGnology® foi concebida para proporcionar uma maior segurança dos dados que são coletados e gerenciados por ela. Mecanismos de ponta trabalham em conjunto para garantir que as informações dos processos e do negócio permaneçam sempre seguras. Veja quais são:

Controle total da informação

A Plataforma IoT WEGnology® disponibiliza um método de controle de acesso multinível, o que faz com que, por prerrogativa de um administrador, possa ser configurada uma gestão de acesso capaz de definir quais usuários terão acesso a determinados níveis da aplicação.

Somado a isso, por meio de um registro de auditoria integrado, é possível rastrear as atividades dentro da aplicação, garantindo uma total transparência em relação ao comportamento dos usuários.

Certificações de confiança

A Plataforma IoT WEGnology® possui uma série de mecanismos para garantir a integridade das informações trafegadas por ela. O que inclui:

  • Complexidade de Senha: Exigimos senhas robustas para evitar acesso não autorizado.
  • Bloqueio Automático: Nossa plataforma reage rapidamente a tentativas de login malsucedidas, protegendo suas contas contra invasões.
  • Tecnologia JWT para Autenticação: Utilizamos a especificação JWT para garantir autenticação segura.
  • Chaves de Autenticação por Dispositivo: Cada dispositivo tem suas próprias chaves de autenticação, que podem ser revogadas conforme necessário.
  • Criptografia Avançada: Tanto em trânsito, com TLS 1.2 de criptografia de chave de 2048 bits, quanto em repouso, com criptografia AES 256, seus dados estão protegidos.
  • Infraestrutura Confiável: Hospedamos a plataforma no Google Cloud Platform (GCP), garantindo conformidade com padrões ISO e SOC.
  • Flexibilidade de Implantação: Você pode escolher entre nuvem dedicada ou implantação local, de acordo com suas preferências e requisitos.
  • Patches de Segurança Rápidos: Em caso de vulnerabilidades críticas, nossa equipe responde com patches de segurança em até 48 horas.
  • Autenticação em Dois Fatores (2FA): Seguindo o padrão RFC 6238, adicionamos uma camada extra de proteção para suas contas.

 

A Plataforma IoT WEGnology® é mais do que um sistema, é uma solução completa e confiável, feita para atender suas necessidades de forma segura e eficiente. Não abra mão da segurança dos seus dados, conte com a Plataforma IoT WEGnology® e tenha tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio.

Junte-se a nós e experimente a melhor experiência em segurança na Internet das Coisas. Proteção é o nosso lema!

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital
7 out 2026

Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha

Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...

Estudos de Caso Transformação Digital Gestão
11 ago 2026

Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%

A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo