PC-Factory MES na Gilbarco Veeder-Root: gerenciamento on-line da produção na prática
Na gestão de produção de uma indústria, vários problemas podem surgir, como a baixa produtividade ou os altos custos de produção, por exemplo. Buscar soluções para superar esses desafios é o foco de todo profissional da indústria.
O gerenciamento on-line da produção pode ser a resposta para vencer essas dificuldades.
Procurando atualizar a gestão produtiva, a Gilbarco Veeder-Root, referência na fabricação de bombas de combustível, procurou a PPI-Multitask, reconhecida por sua ampla expertise e know-how em automação industrial e aplicação do TI no chão de fábrica.
Veja, a seguir, qual foi a solução implementada e quais melhorias foram obtidas a partir da parceria entre a Gilbarco e a PPI-Multitask.
Gerenciamento on-line da produção: parceria Gilbarco Veeder-Root e PPI-Multitask
A solução implantada na Gilbarco Veeder-Root foi o PC Factory MES da PPI-Multitask, com interface nativa com o ERP TOTVS (Protheus), software de coleta de dados e gerenciamento on-line da produção e do índice OEE para a melhoria contínua do chão de fábrica, fornecido em parceria com a TOTVS sob a marca TOTVS MES.
A utilização dessa solução reduz as paradas de máquinas, aumenta a produtividade da mão de obra, melhora a eficiência e reduz os custos da produção, eliminando apontamentos manuais e automatizando o reporte da produção para o ERP da empresa.
Além disso, é uma solução altamente flexível, atendendo às mais diferentes necessidades: com instalação local (on premise) ou em nuvem, ideal para pequenas, médias e grandes indústrias.
Quais foram os benefícios adquiridos pela Gilbarco Veeder-Root?
A implantação do PC Factory MES, integrado com o sistema ERP, promoveu a melhoria contínua dos processos produtivos por meio do monitoramento automatizado e em tempo real do que acontecia na planta fabril.
Com a ferramenta, se tornou possível monitorar diferentes indicadores e obter os seguintes benefícios:
- Gestão on-line de desempenho por posto de trabalho nas áreas de montagem e testes.
- Gestão on-line de desempenho nas áreas de impressão;
- Indicadores e relatórios padrões;
- Registro do número de série de componentes ou produtos intermediários contra o número de série da bomba;
- Registro do consumo real dos componentes controlados de maneira integrada com o ERP TOTVS Protheus;
- Reporte de produção na montagem com identificação e de maneira integrada com o ERP TOTVS Protheus;
- Registro dos resultados dos testes para cada bomba por meio de planos de inspeção parametrizados.1)
Nota: 1) As inspeções podem se tratar apenas de atributos ou resultados obtidos por meio de equipamentos de testes específicos. Nesse caso, o operador faz a leitura do resultado no equipamento e digita a informação em tela do TOTVS MES.
Dessa forma, a Gilbarco Veeder-Root passou a ter facilidade na consulta e análise de dados, tomadas de ações mais rápidas e eficientes e ganhos de produtividade.
Premiação como melhor do mundo consolida resultado da Gilbarco com o PC-Factory MES
A eficiência do resultado foi comprovada com a conquista do 1º lugar como a melhor fábrica do mundo dentro da organização Vontier, empresa a qual a Gilbarco Veeder-Root pertence.
Competindo com 13 fábricas das seis companhias que integram o grupo, a fábrica da Gilbarco Veeder-Root Brasil alcançou as mais altas pontuações em métricas que aferem aspectos cruciais da gestão industrial como: segurança, qualidade, pontualidade na entrega e gestão de estoque.
Com a implementação do PC-Factory MES, sistema de controle de chão de fábrica e gestão visual e diária dos principais indicadores de performance, os processos produtivos foram refinados e proporcionaram melhoria da eficiência operacional.
Resultados que vão além do processo de gestão de qualidade dos produtos e serviços, considerando também o processo de CDT&R (Customer Defect Tracking & Resolution), que reduziu em 50% os problemas de qualidade no campo.
Leia também: Black & Decker: Melhoria contínua da produção com PC-FACTORY MES
Conte com a PPI-Multitask
A PPI-Multitask é uma empresa brasileira do grupo WEG, dedicada à Indústria 4.0 no Brasil, especializada em promover a Excelência Operacional na indústria por meio de soluções MES (Manufacturing Execution System).
Com mais de 25 anos de experiência, foi pioneira em soluções MES no Brasil. Conheça agora o portfólio completo de soluções PPI-Multitask ou entre em contato conosco. Caso tenha interesse, PPI-Multitask sobre a jornada da sua empresa rumo à Indústria 4.0.
Leia também
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona Resposta rápida: APS (Advanced Planning and Scheduling) é um software de planejamento e programação...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...