Lançamento WEGscan®: Solução para monitoramento on-line da frota de equipamentos e ativos
O monitoramento on-line da frota de equipamentos é um conjunto de práticas da Indústria 4.0 voltadas para a obtenção de informações importantes sobre os ativos da empresa.
O principal objetivo é evitar as paradas de produção não planejadas que acarretam perdas de produtividade e de lucratividade. Isso porque ele é capaz de evitar essas paradas produtivas, já que coleta e analisa continuamente os dados de fatores importantes.
Os dados são coletados por sensores instalados nas máquinas, identificando os riscos presentes para a produção.
A seguir, você vai conhecer o WEGscan® 100 e o WEGscan® 101, as novas soluções WEG Digital que vão elevar o nível da gestão de manutenção industrial.

Conheça o WEGscan® 100 e 101 para o monitoramento on-line da frota de equipamentos
O WEGscan® 100 e 101 é uma solução inovadora para o monitoramento on-line da frota de equipamentos e ativos, que garante via análise preditiva, o nível de excelência da operação.
Para elevar o nível de gestão da manutenção industrial, o WEGscan® conta com uma solução na nuvem, no WEG Motion Fleet Management, para o armazenamento dos dados, para análise avançada e para o processamento dos dados por Inteligência Artificial.
Devido a essas características, ele possibilita um diagnóstico autônomo. Ou seja, a solução viabiliza a redução do custo operacional da frota de equipamentos por meio do monitoramento da condição (Condition monitoring) com tecnologia IoT (Internet das Coisas).
Quais são as aplicações do WEGscan® 100 e 101?
A tecnologia WEGscan® 100 e 101 e WEG Motion Fleet Management para monitoramento on-line da frota de equipamentos e ativos conta com a coleta e a análise de dados, feitas de modo customizável.
Sendo assim, a solução é desenvolvida para atender todo tipo empresa ou indústria, de grande ou pequeno porte, que deseje aumentar a eficiência operacional por meio do monitoramento on-line e da gestão inteligente dos ativos.
Os equipamentos e ativos que podem ser monitorados com WEGscan® 100 e 101 são:
- motor elétrico;
- redutor;
- motorredutor;
- bomba;
- compressor;
- ventilador;
- exaustor;
- correias transportadoras;
- moinho;
- redutores planetários;
- mancal em geral;
- entre outros.
Além disso, o WEGscan® 100 e 101 coleta dados como temperatura, vibração nos três eixos, campo magnético e outras informações relevantes do ativo.
Com o desenvolvimento deste sensor, a WEG criou e patenteou duas tecnologias inovadoras: o WEGsense e WEGsync.
WEGsense
A WEGsense combina as medições de sensores com tecnologia de ponta e algoritmos avançados WEG para detecção de falhas incipientes no ativo monitorado, por exemplo, a degradação da lubrificação em um rolamento antes mesmo que a saúde deste seja prejudicada.
WEGsync
A tecnologia WEGsync combina medição de vibração sincronizada com múltiplos sensores e algoritmos avançados WEG para análise de fase e deformação estrutural dos ativos monitorados.
Quais são os benefícios do WEGscan® 100 e 101?
O WEGscan® 100 e 101 proporciona muitas vantagens para as empresas, aumentando a otimização de energia, simplificando o sensoriamento e a conectividade, proporcionando os seguintes benefícios:
Energia
O sistema de energia foi otimizado para maior longevidade da bateria e permitir a coleta de dados de modo ainda mais sofisticado. Agora, com opção de alimentação externa.
Sensoriamento
Com as tecnologias WEGsense e WEGsync, é possível realizar diagnósticos ainda mais precisos e precoces, além de simplificar as análises complexas.
Conectividade
O alcance e a comunicação foram aprimorados, tornando possível explorar os sensores de modo abrangente e ainda mais funcional. Possibilitando a solicitação de medições e atualizações dos sensores via gateway.
Conte com a WEG Digital Solutions
Com mais de 30 mil colaboradores por todo o mundo, a WEG é um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até a assistência pós-venda completa.
Com o know-how da WEG, a WEG Digital Solutions é a escolha certa para a sua aplicação e para transformar o seu negócio com segurança, eficiência e confiabilidade. Gostou de conhecer mais sobre o WEGscan® 100 e 101 e deseja saber como essa solução pode ser aplicada na sua empresa?
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas, ou aproveite para conhecer o nosso portfólio completo de soluções para a Indústria 4.0.
Leia também
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona Resposta rápida: APS (Advanced Planning and Scheduling) é um software de planejamento e programação...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...