Blog WEG Digital & Sistemas

Monitoramento de ativos rotativos, drives e conexões elétricas: confiabilidade para uma indústria sem paradas

7 ago 2025

Por que ativos rotativos e conexões elétricas exigem atenção redobrada?

Em ambientes industriais cada vez mais automatizados, os ativos rotativos, drives e conexões elétricas desempenham papel crítico na operação das plantas. Motores elétricos, ventiladores, compressores, inversores de frequência e painéis elétricos são componentes que, se pararem inesperadamente, podem causar impactos severos, desde a interrupção total da produção até riscos à segurança de operadores.

Mais do que apenas manter esses ativos operacionais, o desafio atual está em prever falhas antes que elas aconteçam. Por isso, cresce a adoção de técnicas de manutenção preditiva, como o monitoramento de vibração, temperatura, corrente elétrica e outros parâmetros operacionais que permitem diagnosticar anomalias em estágios iniciais.

O elo mais sensível da planta: conexões elétricas

Embora menos visíveis no dia a dia da operação, as conexões elétricas são pontos altamente sensíveis dentro de painéis, barramentos, disjuntores, centros de controle de motores (CCMs), transformadores e quadros de distribuição. Quando não monitoradas, estão entre as principais causas de falhas térmicas e incêndios industriais.

Imagem de um painel elétrico aberto, com termnais e barramentos expostos

Fatores como afrouxamento de terminais, oxidação, sobrecarga elétrica e vibração mecânica constante podem gerar aumento localizado de temperatura em barramentos e cabos, evoluindo silenciosamente para falhas catastróficas. O uso de sensores para conexões elétricas que permitem o monitoramento online e contínuo desses pontos torna-se, portanto, estratégico para a integridade elétrica da planta.

Manutenção preditiva: o caminho para decisões inteligentes

Ao integrar dados de sensores de diferentes naturezas como, sensor de vibração em motores, sensores térmicos em barramentos, medição de corrente em inversores e drives, é possível construir uma visão holística e em tempo real do comportamento dos ativos.

Isso proporciona ganhos expressivos:

  • Antecipação de falhas antes de paradas críticas
  • Planejamento eficiente das intervenções de manutenção
  • Redução de custos operacionais com manutenção corretiva
  • Aumento da disponibilidade e da confiabilidade dos ativos

Além disso, o uso de ferramentas digitais integradas que consolidam essas informações em uma única plataforma, como os ecossistemas de gestão de ativos, simplifica a tomada de decisão para engenheiros, técnicos, chefes e gerentes de manutenção, que precisam atuar de forma estratégica para garantir produtividade e continuidade operacional.

 

 

Integração entre ativos: da vibração ao aquecimento em barramentos

Enquanto ativos rotativos já contam com ampla gama de sensores e metodologias consolidadas para predição de falhas, como análise espectral de vibração e tendências de temperatura, as conexões elétricas ainda representam um “ponto cego” em muitas estratégias de manutenção.

Isso ocorre porque o aquecimento anormal em barramentos ou terminais pode ocorrer mesmo com corrente elétrica dentro dos limites nominais, sem disparar alarmes tradicionais. Daí a importância do uso de sensores específicos para barramentos e conexões elétricas, capazes de atuar 24/7 na detecção térmica de pontos críticos.

Quando os dados destes sensores são combinados com os dos demais ativos da planta, cria-se um monitoramento completo e inteligente, que contribui para:

  • Identificação de padrões de falhas cruzadas entre setores
  • Diagnóstico de causa raiz com maior assertividade
  • Definição de prioridades baseadas em criticidade real
  • Melhoria contínua da estratégia de confiabilidade

Mais eficiência, menos incerteza na gestão de ativos

Em um cenário global onde a competitividade é cada vez mais influenciada por fatores externos como a geopolítica e as cadeias de suprimentos, garantir alta disponibilidade dos ativos é um diferencial claro para a indústria.

Nesse contexto, o monitoramento online e preditivo de ativos rotativos, drives e conexões elétricas não deve ser visto como um custo, mas como um investimento estratégico em confiabilidade e eficiência operacional.

 

Leia também

 

A integração de sensores inteligentes em todos os níveis da planta, do motor ao barramento, representa um passo fundamental para construir indústrias mais resilientes, produtivas e seguras.

Esse é o compromisso da WEG: ampliar a eficiência operacional de forma horizontal, conectando toda a planta em uma gestão integrada e inteligente. Com o ecossistema de gestão de ativos da WEG, é possível monitorar continuamente ativos rotativos, drives e conexões elétricas, incluindo o sensor mais completo do mercado, que coleta dados de corrente e temperatura sem a necessidade de cabos ou baterias.

👉 Conheça agora a solução completa de monitoramento da WEG e leve mais confiabilidade, segurança e previsibilidade para a sua planta.

A imagem diz 'Artigo escrito por Mateus Francesconi da Boit - Product Manager WEG' e imagens do ecossistema de gestão de ativos da WEG para complementar

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Indústria 4.0 Indústria 4.0 Gestão
2 jun 2026

O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026

O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...

Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
26 maio 2026

WEG lidera seleção do Edital MetaIndústria com projeto inovador de Gêmeos Digitais

A capacidade de inovar da WEG acaba de ganhar um novo reconhecimento de peso. Fomos a empresa com o projeto mais bem avaliado nas etapas de classificação...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo