Blog WEG Digital & Sistemas

Empresa de saneamento evita desabastecimento de 217 mil famílias com solução de gestão de ativos da WEG

24 set 2024

Uma empresa de saneamento, fundada na década de 70, é uma sociedade de economia mista com o governo estadual como acionista majoritário. Responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário em diversos municípios, sua estrutura inclui unidades regionais e escritórios locais.

Atendendo predominantemente a população urbana, também serve parte da população rural. Com presença em 368 municípios, a empresa atende mais de 4,1 milhões de ligações de água e 1,5 milhão de ligações de esgoto.

Com a responsabilidade de atender a uma população de aproximadamente 2,9 milhões de habitantes, a empresa de saneamento se viu diante da necessidade de garantir a confiabilidade de sua operação para evitar interrupções no fornecimento de água potável.

A manutenção preditiva desempenha um importante papel em manter as máquinas funcionando em bom estado, sendo empregada com rigor para garantir um bom serviço prestado, evitando corretivas emergenciais, falhas e paradas não programadas.

O início do projeto

Em maio de 2023, a empresa iniciou um projeto de implementação do sistema de monitoramento de ativos da WEG, o WEG Motion Fleet Management, em três conjuntos principais de motobombas.

Cada um desses conjuntos é responsável por 10% do abastecimento de água na região, o que, somado, representa uma parte significativa da infraestrutura de distribuição de água.

Com o monitoramento dessas motobombas críticas, a empresa buscava evitar falhas que poderiam afetar diretamente a vida de centenas de milhares de famílias, além de manter a confiabilidade, disponibilidade e atender aos requisitos regulatórios.

Durante a fase inicial do projeto, foram instalados sensores WEGscan 100 e um Gateway X2000, permitindo a coleta de dados e envio para o software WEG Motion Fleet Management em nuvem, sem a necessidade de coleta off-line de dados de temperatura e vibração dos equipamentos. A programação dos alertas foi cuidadosamente configurada, possibilitando diagnóstico automatizado de falhas e o disparo de notificações precisas, garantindo detecção precoce de problemas.

 

Bomba com monitoramento online da condição do ativo com WEGscan, sensor IoT da WEG

 

Retorno do Investimento com WEGscan 100

Em dezembro de 2023, alguns meses após a implementação, a equipe recebeu um alerta crítico indicando um aumento na velocidade em uma das bombas. No dia seguinte, outro alerta foi recebido com diagnóstico automatizado apontando desbalanceamento. Rapidamente, técnicos foram despachados para inspecionar o equipamento.

 

Empresa é notificada pela primeira vez sobre falha no ativo

 

Ao investigar a causa do desbalanceamento, foi descoberto que um objeto estava preso nas pás da bomba, comprometendo seu funcionamento. Graças ao monitoramento contínuo proporcionado pela solução de gestão e monitoramento online de ativos da WEG, a falha foi detectada e corrigida antes de se tornar crítica.

O sensor WEGscan acoplado ao motor também identificou alteração no comportamento, como pode ser visto no espectro e na mudança de velocidade axial, velocidade vertical e velocidade horizontal.

 

O sensor WEGscan na motobomba identificou alteração no comportamento do ativo no lado onde estava acoplado.

 

Considerando que cada uma das bombas monitoradas representa 10% do abastecimento de água da cidade, ou seja, 30% no total, a indisponibilidade desses equipamentos poderia afetar diretamente o fornecimento de água de aproximadamente 217.500 famílias na cidade, numa conversão direta com base nos dados fornecidos pela empresa nos seus canais oficiais de comunicação.

 

A imagem mostra o intervalo de 10 de dezembro a 28 de janeiro. É possível identificar o período que antecede a falha, demonstrando o comportamento normal do ativo. O período de falha ocorre no dia 17 de dezembro e, após a intervenção da equipe, tudo volta aos padrões anteriores.

 

 

Caso a equipe não tivesse sido notificada por meio da coleta de dados realizadas pelo WEGscan e WEG Motion Fleet Management, os danos seriam gigantes, como falhas em rolamentos, buchas, acoplamento e até no eixo. Além, claro, da indisponibilidade da operação e consequente o desabastecimento de mais de 200 mil famílias por prazo indeterminado.

 

 

 

Segundo o engenheiro eletricista da empresa, a eficácia do sistema de monitoramento da WEG foi evidenciada, conforme o mesmo relata, “O sistema IoT da WEG para monitoramento de vibração e temperatura aliado ao modulo avançado de análise de vibração e os alarmes automatizados de tipo de falha, se mostrou eficaz. […] A solução para o problema foi simplesmente um desligamento que permitiu a reversão do sentido de giro do equipamento com o desprendimento de um objeto das pás da bomba. A persistência do desbalanceamento por um período prolongado provocaria a falha funcional do conjunto de bombeamento com redução de produção para a população da cidade.”

O engenheiro também afirma que a solução além de altamente escalável, também é aplicável em esgotamento sanitário, pois demandam monitoramento contínuo, 24 horas por dia e 7 dias por semana, evitando grandes deslocamentos das equipes já que muitas vezes estes ativos estão localizados em regiões geograficamente distantes um dos outros.

A importância da manutenção para a sociedade

Este número não impressiona apenas pela grandiosidade dele, mas demonstra a importância que a manutenção, especialmente a manutenção preditiva, para as para as empresas e para a sociedade e, que muitas vezes, não é reconhecida ou valorizada da forma como deveria ser. Além de garantir uma economia difícil de ser mensurada já que haveria a interrupção dos serviços, compra de peças novas, mobilização e deslocamento de equipes de funcionários e demais despesas de reparo, o WEGscan e o software WEG Motion Fleet Management foram um grande aliado da equipe de manutenção da empresa, capaz de proporcionar à manutenção algo que sem o sensor IoT e software em nuvem da WEG, não seria possível: precisão do diagnóstico e curto tempo de reação.

A equipe de manutenção ganha tempo e tem os dados necessários para trabalhar de forma mais assertiva, visando a garantia da melhor entrega e da segurança no fornecimento de água para todo o estado da Bahia.

Com o sucesso desta implementação, a empresa de saneamento reafirma seu compromisso em utilizar tecnologias avançadas para garantir a confiabilidade e disponibilidade dos serviços de saneamento básico, atendendo às necessidades de uma vasta população e contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida dos moradores de toda a região.

A solução de gestão de ativos da WEG

A WEG é a maior fabricante de motores elétricos do mundo. Muito além de fabricar os ativos que impulsionam a economia mundial e estar presente em todos os continentes, também desenvolvemos tecnologias que os tornam estes mesmos equipamentos, ainda mais eficientes e sustentáveis ao longo do tempo, por meio de soluções como WEGscan e WEG Motion Fleet Management, que prolongam a vida útil dos ativos por meio da internet das coisas (IoT).

Solução de gestão de ativos da WEG que combina software e hardware para análise de equipamentos industriais.

 

Software e sensores combinados: como tornar máquinas inteligentes

A combinação entre software e sensores, WEGscan e WEG Motion Fleet Management dão ouvidos para que as equipes de manutenção possam escutar o que as máquinas estão comunicando.

Antes, este tipo de compreensão das equipes de manutenção era muito mais desafiador, demandando análises espaçadas e realizadas por terceiros e que muitas vezes, eram surpreendidas com paradas inesperadas.

Com o monitoramento da condição dos ativos, as máquinas se tornam inteligentes e os seus sintomas são rapidamente coletados pelos sensores inteligentes desenvolvidos pela WEG.

 

 

Evite paradas inesperadas, como a desta grande empresa de saneamento, garanta máxima segurança para a sua operação e alcance ROI tangível e progessivo com a solução WEG de gestão de ativos. Fale com um de nossos especialistas em gestão de ativos, clicando no botão abaixo.

 

      SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO GRATUITA      

 

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital
7 out 2026

Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha

Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...

Colaboradora inspeciona pack de baterias com o Sistema de Visão Computacional WEG
Estudos de Caso Visão Computacional
27 ago 2026

Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo

Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...

Estudos de Caso Visão Computacional
18 ago 2026

Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo

Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo