Como o Sistema de Visão Computacional da WEG inovou a inspeção de qualidade na produção de peças fundidas

A fundição é um processo industrial que consiste em derreter um material, como metal, plástico ou alumínio, e injetá-lo em um molde para criar peças de diferentes formas e tamanhos. Esse método é amplamente utilizado em diferentes setores para fabricar diversos tipos de produtos, desde peças automotivas até utensílios domésticos.
No entanto, a fundição também envolve alguns desafios, como garantir que as peças saiam do molde sem defeitos ou resíduos que possam comprometer a sua qualidade e funcionalidade. Por isso, é necessário realizar uma inspeção de elementos em peça fundida para verificar se estão de acordo com os padrões exigidos.
Neste artigo, vamos apresentar um case de sucesso de como o Sistema de Visão Computacional da WEG ajudou uma empresa a melhorar o seu processo de inspeção de peças fundidas, aumentando a qualidade, a eficiência e a rentabilidade da sua produção.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação era automatizar e otimizar o processo de inspeção de peças fundidas, que antes era feito manualmente por operadores humanos. O problema era que a inspeção manual era demorada, imprecisa e sujeita a erros humanos, o que resultava em perda de tempo, de material e de dinheiro.
A empresa buscava uma solução que fosse capaz de inspecionar as peças fundidas de forma rápida, precisa e confiável, identificando possíveis defeitos ou irregularidades, como rachaduras, buracos, rebarbas ou excesso de material. Além disso, a solução precisaria de ser fácil de instalar, configurar e operar, sem exigir grandes mudanças na infraestrutura ou no layout da fábrica.
Solução
A solução escolhida foi o Sistema de Visão Computacional da WEG, que é um conjunto de equipamentos e softwares que permitem capturar, processar e analisar imagens de objetos ou cenas, utilizando técnicas de Inteligência Artificial e Machine Learning.
O Sistema de Visão Computacional da WEG é composto por:
- Câmera MV-SENS: é o dispositivo responsável pela captura das imagens. As câmeras utilizadas pela WEG são de alta resolução, garantindo a qualidade das imagens mesmo em ambientes com pouca luz;
- Computador de Visão MV-CVU: é o equipamento que executa o software e armazena os dados coletados. A MV-CVU é um dispositivo compacto, robusto e de alto desempenho;
- Software NO-CODE ClassifierEdge: é o software embarcado que recebe as imagens da câmera, e analisa se está tudo em conformidade com os padrões esperados. É uma plataforma de Visão Computacional desenvolvida pela WEG que permite a configuração, a execução e o monitoramento das aplicações de forma simples e em poucos cliques.
O Sistema de Visão Computacional da WEG foi instalado na linha de produção da empresa. A cada peça fundida produzida, o sistema captura uma imagem e envia para o Software Edge, que aplica algoritmos de Inteligência Artificial para detectar e localizar possíveis defeitos ou irregularidades.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A implantação do Sistema de Visão Computacional da WEG trouxe diversos benefícios para a empresa, tais como:
- Aumento da qualidade das peças fundidas, pois o sistema é capaz de identificar defeitos ou irregularidades que poderiam passar despercebidos pela inspeção manual;
- Aumento da eficiência da produção, pois o sistema é capaz de inspecionar as peças fundidas em uma velocidade muito maior do que a inspeção manual, reduzindo o tempo de ciclo e o tempo de parada da linha;
- Redução de erros, pois o sistema é capaz de eliminar a variabilidade e a subjetividade da inspeção manual, garantindo uma maior precisão e confiabilidade dos resultados;
- Redução de custos, pois o sistema é capaz de evitar a perda de material, de energia e de mão de obra, além de reduzir os custos de retrabalho, de manutenção e de garantia;
- Inovação tecnológica, pois o sistema é capaz de incorporar os conceitos da Indústria 4.0, como a digitalização, a conectividade e a inteligência dos processos, tornando a empresa mais competitiva e preparada para o futuro.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
O Sistema de Visão Computacional da WEG é uma solução de ponta que pode ser aplicada em diversos segmentos e processos industriais, como a inspeção de elementos em peças fundidas. Com essa solução, é possível automatizar e otimizar a inspeção de peças fundidas, aumentando a qualidade, a eficiência e a rentabilidade da produção.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...