Visão Computacional: A solução inteligente da WEG para a rastreabilidade de pacotes com QR codes

A Indústria 4.0 é uma revolução que está transformando os processos produtivos e logísticos das empresas. Com o uso de tecnologias como a Internet das Coisas, a Computação em Nuvem, a Inteligência Artificial e a Visão Computacional, as empresas podem aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança de suas operações.
A Visão Computacional é uma área da Inteligência Artificial que permite que as máquinas reconheçam e interpretem imagens e vídeos. Com essa tecnologia, é possível automatizar tarefas como a inspeção, a identificação, a classificação e a rastreabilidade de objetos.
Um exemplo de aplicação da Visão Computacional é a leitura de QR code para rastreabilidade de pacotes. O QR code é um código de barras bidimensional que pode armazenar informações como o número de série, o lote, a data de fabricação e a origem de um produto. Com a leitura desse código, é possível acompanhar todo o trajeto de um pacote, desde a sua produção até a sua entrega ao cliente final.
Neste post, vamos apresentar um case de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para leitura de QR code para rastreabilidade de pacotes.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação era melhorar a rastreabilidade dos pacotes que saem da fábrica para os centros de distribuição e clientes finais.
Antes da implantação do Sistema de Visão Computacional, a leitura dos QR codes era feita manualmente por funcionários utilizando leitores ópticos portáteis. Esse processo era lento, sujeito a erros e dependia da disponibilidade dos colaboradores.
Com o Sistema de Visão Computacional, a leitura dos QR codes passou a ser feita automaticamente por câmeras instaladas nas esteiras transportadoras, que capturam as imagens dos pacotes e as enviam para um software que decodifica as informações e as registra em um banco de dados. Esse processo é rápido, preciso e independente de intervenção humana.
Solução
A solução desenvolvida pela WEG consiste em um Sistema de Visão Computacional composto por três elementos principais:
- Câmeras MV-SENS: são dispositivos que capturam as imagens dos pacotes nas esteiras transportadoras. As câmeras utilizadas pela WEG são de alta resolução, garantindo a qualidade das imagens mesmo em ambientes com pouca luz;
- Computador de Visão MV-CVU: é o equipamento que executa o software e armazena os dados dos pacotes. A MV-CVU é um dispositivo compacto, robusto e de alto desempenho, que pode ser instalado próximo às câmeras, facilitando o cabeamento e a infraestrutura;
- Plataforma MVISIA EDGE: é o software embarcado que recebe as imagens das câmeras, decodifica os QR codes e extrai as informações dos pacotes. É uma plataforma de Visão Computacional desenvolvida pela WEG que permite a configuração, a execução e o monitoramento das aplicações de forma simples e intuitiva.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
O Sistema de Visão Computacional da WEG funciona da seguinte forma:
- Os pacotes são colocados nas esteiras transportadoras, que os levam até as câmeras;
- As câmeras capturam as imagens dos pacotes e as enviam para o computador;
- O computador executa o software, que decodifica os QR codes e extrai as informações dos pacotes, como o número de série, o lote, a data de fabricação e a origem;
- O software envia os dados dos pacotes para o sistema de gestão da empresa, que os armazena em um banco de dados e os utiliza para o controle e a rastreabilidade dos produtos;
- O software também exibe os resultados da leitura dos QR codes em uma interface gráfica, que permite a visualização das imagens, das informações e dos indicadores de desempenho da aplicação.
Benefícios
A implantação do Sistema de Visão Computacional da WEG para leitura de QR code para rastreabilidade de pacotes trouxe diversos benefícios para a empresa, tais como:
- Redução de custos: o Sistema de Visão Computacional eliminou a necessidade de leitores ópticos portáteis, que tinham um custo de aquisição e manutenção elevado. Além disso, o Sistema de Visão Computacional reduziu o tempo de leitura dos QR codes, aumentando a produtividade e a eficiência da operação;
- Melhoria na qualidade: o sistema aumentou a precisão da leitura dos QR codes, reduzindo os erros e as falhas na rastreabilidade dos pacotes. Além disso, permitiu a identificação e a correção de eventuais problemas na impressão ou na colagem dos QR codes nas caixas, melhorando o controle de qualidade dos produtos;
- Maior segurança: o sistema aumentou a segurança na gestão de informações, pois os dados dos pacotes são enviados diretamente para o sistema de gestão da empresa, sem a necessidade de intervenção humana, evitando fraudes, perdas ou alterações indevidas. Além disso, o Sistema de Visão proporcionou maior segurança para os colaboradores, que deixaram de realizar uma atividade repetitiva e cansativa, que poderia causar lesões ou acidentes de trabalho.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
O Sistema de Visão Computacional da WEG para leitura de QR code para rastreabilidade de pacotes é um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada para melhorar os processos logísticos das empresas. Com essa solução, a WEG conseguiu aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança de sua operação, além de reduzir os custos e os erros.
A WEG é uma empresa que investe constantemente em inovação tecnológica, buscando oferecer soluções inteligentes e sustentáveis para seus clientes e para o mercado.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...